News – 18.10.2021

Böllhoff Gruppe erwirbt HELICOIL® Markenrechte

HELICOIL® – weltweit ein Böllhoff Produkt

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 hat die Böllhoff Gruppe die weltweiten Markenrechte für den bekannten Drahtgewindeeinsatz HELICOIL® erworben.

Zuvor lagen die Markenrechte bei Stanley Engineered Fastening, einem Tochterunternehmen von Stanley Black & Decker mit Sitz im US-amerikanischen New Britain. Vor dem Erwerb der Markenrechte hat Böllhoff den HELICOIL® Drahtgewindeeinsatz rund 67 Jahre in Lizenz gefertigt und vertrieben – zunächst für den europäischen Raum, später auch in Südamerika und Asien.

Böllhoff Parabel

 

„Seit 1954 haben wir den HELICOIL® Gewindeeinsatz bei Böllhoff kontinuierlich weiterentwickelt und konnten ihn in über 100 Ländern anbieten“, sagt Michael W. Böllhoff. „Wir freuen uns, dass wir unsere Produktvarianten des HELICOIL® mit dem Erwerb der weltweiten Markenrechte nun erstmals auch auf den nordamerikanischen Markt bringen können“, fügt Wilhelm A. Böllhoff hinzu. Nordamerika wurde zuvor allein von Stanley Engineered Fastening beliefert.

Künftig bedienen Stanley und Böllhoff den nordamerikanischen Markt gemeinsam. Böllhoff beliefert dort alle OEM-Anwendungen in der Automobilbranche mit HELICOIL® Gewindeeinsätzen. Für Reparaturanwendungen im Automotive-Bereich sowie für alle Nicht-Automotive-Anwendungen in Nordamerika erteilt Böllhoff Stanley eine Lizenz. Der Rest der Welt wird allein von der Böllhoff Gruppe bedient.
​​​​​​​

Über den HELICOIL® Gewindeeinsatz

Entwickelt und patentiert wurde das Gewindeverstärkungsprinzip HELICOIL® schon 1938 in Amerika. Anlass für die Erfindung war der hohe Materialverschleiß bei Verschraubungen in Flugzeugmotoren aus Grauguss. 1954 erwarb Josef Böllhoff eine Lizenz für Herstellung und Verkauf von HELICOIL® Gewindeeinsätzen für die Böllhoff Gruppe. War Böllhoff bis dahin ausschließlich als Großhändler tätig gewesen, stieg das Familienunternehmen mit dem HELICOIL® erstmals selbst in die Produktion von Verbindungselementen ein. In den folgenden 67 Jahren prägte der Gewindeeinsatz die Erfolgsgeschichte von Böllhoff wie kein zweites Produkt.

Die Funktionalität des HELICOIL® ist in den vergangenen Jahrzehnten im Kern unverändert geblieben. Damals wie heute sorgt der Gewindeeinsatz für hochbelastbare Verbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie zum Beispiel Aluminium, Magnesium oder faserverstärkten Kunststoffen. Damit ist HELICOIL® prädestiniert für Leichtbau-Anwendungen und wird heute in so gut wie jeder Branche eingesetzt – von Automotive über den Maschinenbau bis hin zur Luft- und Raumfahrt. Seit 1954 hat Böllhoff die Bauform und Variantenvielfalt des Gewindeeinsatzes sowie der dazugehörigen Montagesysteme kontinuierlich optimiert und auf anspruchsvolle Anwendungen zugeschnitten.

Die HELICOIL® Evolution: HELICOIL® Classic (1954) – HELICOIL® Plus (1998) – HELICOIL® Tangfree (2010) – HELICOIL® Smart (2019)

Die HELICOIL® Evolution

HELICOIL® Classic (1954) – HELICOIL® Plus (1998) – HELICOIL® Tangfree (2010) – HELICOIL® Smart (2019)

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.