16/10/2025|Empresa
Nova unidade de produção inaugurada na Turquia
Em 8 de outubro de 2025, a nossa unidade de produção em Esmirna foi inaugurada oficialmente
Entra em funcionamento uma unidade de produção orientada para o futuro
Cerca de 100 convidados participaram na cerimónia de inauguração, incluindo representantes da política local, da zona franca de IZBAŞ, onde está localizado o novo edifício, e das instalações da Böllhoff em Bielefeld e Chambéry. A todos foi dada uma panorâmica geral da unidade de produção de última geração em Esmirna, na qual investimos um total de cerca de 20 milhões de euros.
Fábrica próxima da Europa – para a Europa
Sendo a 15ª unidade de produção a nível mundial da Böllhoff, a nova fábrica fornece principalmente os mercados europeus e turcos, de acordo com a nossa abordagem local. A nova unidade de produção aumenta significativamente a nossa capacidade de produção para toda a Europa. Todos os anos, podem ser fabricados em Esmirna mais de 100 milhões de elementos de fixação, contando inicialmente com cerca de 30 funcionários. RIVKLE® porcas de rebite cego e AMTEC® encaixes roscados são produzidos no local num espaço total de 8 000 m² (equivalente a 1,1 campos de futebol).
»"A abertura desta fábrica é um marco para o Grupo Böllhoff. O local representa uma parceria de longo prazo com a região de Esmirna e a fiabilidade do fornecimento para os nossos clientes na Europa."
A nova unidade apoia os locais de produção estabelecidos na Europa
Uma das principais razões para a nova unidade de produção em Esmirna foi o facto de as capacidades de produção nas unidades europeias já estabelecidas, como Bielefeld e Chambéry, terem sido sobrecarregadas no passado. Esse facto obrigou-nos a fazer envios adicionais das nossas unidades de produção em Wuxi, China, para responder à procura dos clientes na Europa.
As capacidades de produção adicionais na Turquia eliminarão esta necessidade no futuro, encurtando no processo as rotas de entrega para muitos clientes Böllhoff na Europa. Uma vantagem para os nossos clientes, bem como para a nossa pegada de carbono na cadeia logística.
O mercado turco também irá beneficiar dos elementos de fixação fabricados localmente em Esmirna. Há quase 20 anos, que estamos presentes na Turquia com um escritório de vendas na cidade de Istambul.
»"A fábrica de Esmirna é onde a nossa visão a longo prazo se torna realidade: um lugar de onde podemos fornecer aos nossos clientes europeus elementos de fixação com elevados padrões de qualidade a um custo justo e com pessoas motivadas."
Um local orientado para o futuro e focado no crescimento
A produção na fábrica de Esmirna já começou, e o sistema de gestão da qualidade no local foi certificado de acordo com a norma ISO 9001. Para 2026 e 2027, estão planeadas mais certificações para a indústria automóvel (IATF 16949) e para o nosso sistema de gestão ambiental (ISO 14001).
O novo edifício também oferece reservas suficientes para o crescimento futuro. Um segundo andar fornece 3 000 m² adicionais de espaço de expansão, que ainda não é utilizado. Nos próximos anos, serão contratados mais empregados para Esmirna, aumentando o número de empregados no local para cerca de 50 até 2027.