eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Erfolgsstories

LUFT-WENT

Bleche schnell und zuverlässig kalt verbinden

Bild einer Lüftungsanlage mit mehreren Röhren

Clinchen statt Schweißen

LUFT‑WENT setzt die RIVCLINCH® Technologie bei der Herstellung von Lüftungskanälen sowie anderen Komponenten aus den Bereichen Klima‑ und Lüftungstechnik ein. In der Produktion wendet LUFT‑WENT Plasmaschneid‑, Zerspanungs‑ sowie Fräs‑ und Bohrtechnik an. Zum Fügen werden Widerstandsschweißverfahren schrittweise durch Clinchverfahren ersetzt.

Ausgangssituation

Energieaufwendiges Verfahren: Widerstandsschweißen

LUFT‑WENT stellt sowohl Lüftungs‑ als auch Klimatisierungs‑ und Rückgewinnungsanlagen her. In dieser Branche ist die Dichtigkeit der Verbindungen unerlässlich. Da die Verbindungen tragend sind, müssen sie langlebig sein. Eine schnelle Montage ist auch von großer Bedeutung.

Die von LUFT‑WENT genutzte Verbindungstechnik muss all diese Voraussetzungen erfüllen.

Zu Beginn wurden Bleche bei LUFT‑WENT hauptsächlich per Widerstandsschweißen verbunden. Dabei handelt es sich jedoch um ein energieaufwendiges Verfahren. Beim Widerstandsschweißen wird die Zinkbeschichtung beschädigt, gesundheitsschädliche Dämpfe werden freigesetzt und die verschweißten Elemente sind korrosionsanfällig. Daher müssen die verschweißten Komponenten verzinkt werden, um einen Korrosionsschutz herzustellen.

Herstellung von Lüftungskanälen bei LUFT‑WENT in Ostrowo, Polen
Herstellung von Lüftungskanälen bei LUFT‑WENT in Ostrowo, Polen

Lösung

RIVCLINCH® Kaltfügen von Blechen

Im Rahmen der Kooperation mit Böllhoff Polen begann LUFT‑WENT, Widerstandsschweißprozesse schrittweise durch Clinchprozesse zu ersetzen. Das Unternehmen erwarb eine stationäre Maschine RIVCLINCH® 4006 P50 PASS sowie mehrere Handgeräte RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.

RIVCLINCH® 0404 IP – Pneumatische tragbare Clinchmaschine
RIVCLINCH® 0404IPTragbares pneumatisches Clinchwerkzeug
RIVCLINCH® TechnologieLUFT‑WENT ersetzt Schweißverfahren

Ergebnis

Dicht und kostengünstig kalt verbinden

Der Austausch der stationären Widerstandsschweißmaschine gegen die RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO hat sich positiv auf die Produktion bei LUFT‑WENT ausgewirkt. Für die Installation großer Lüftungskanäle waren zwei Personen erforderlich, während die handgeführte Clinchmaschine von einer einzelnen Bedienperson gehandhabt werden kann. Das Gerät kann an unterschiedliche Arbeitsplätze mit Druckluftanschluss angeschlossen werden. Durch den Einsatz des Clinchverfahrens wird ein zusätzlicher Schutz des Bauteils gegen Korrosion überflüssig, da die Zinkbeschichtung des Bleches nicht beschädigt wird. Es entstehen keine hohen Temperaturen und es werden keine gesundheitsschädlichen Stoffe freigesetzt. Die RIVCLINCH® Geräte sind einfach zu bedienen und es werden keine speziellen Zertifzierungen benötigt. Verbindungen, die im Bereich Lüftungstechnik mittels Clinchen erstellt werden, sind angemessen dicht und können schnell hergestellt werden.

Kundenvorteil

  • Schnelle Montage
  • Dichte Verbindung
  • Kaltverbindung beschädigt die Zinkbeschichtung nicht – es entstehen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe oder Probleme durch Korrosion
  • Energieeinsparung
  • Einfache Bedienung – keine speziellen Zertifizierungen erforderlich
  • Handgeführte und stationäre Geräte
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS – Vielseitig einsetzbare Standalone-Maschine
RIVCLINCH® 4006 P50 PASSStationärer Clincher

Mehr zum Thema

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns