eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Österreich
  2. Böllhoff Magazin
  3. Willkommen auf der Welt – Böllhoff begrüßt den Nachwuchs

Willkommen auf der Welt – Böllhoff begrüßt den Nachwuchs

Ein Baby von Mitarbeitern aus Brasilien trägt einen weißen Body mit Böllhoff Logo und schaut gespannt in die Kamera

Als Familienunternehmen in vierter Generation steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt – und das nicht nur im Arbeitsalltag. Wenn bei unseren Mitarbeitenden ein Kind zur Welt kommt, ist das ein Anlass zu großer Freude – für die ganze Familie und für uns als Unternehmen. An unseren Standorten in Deutschland, Frankreich und Brasilien haben wir deshalb eine herzliche Tradition etabliert: Wir begrüßen jeden neuen kleinen Böllhoff Fan mit einem persönlichen Willkommensgruß.

Deutschland

„Hallo, ich bin Lita Lamm!“

In Deutschland bekommt der neue Erdenbürger ein ganz besonderes Geschenk: das Böllhoff Kuscheltier „Lita Lamm" – ein samtweicher Begleiter für die ersten Monate und Jahre. Und Lita Lamm bringt noch etwas mit: eine liebevoll gestaltete Karte, in der sich das kuschelige Schaf dem neuen Familienmitglied vorstellt. Außerdem sendet in der Karte die Unternehmensleitung persönlich den glücklichen Eltern ihre besten Wünsche zur Geburt. 

Das Böllhoff Kuscheltier “Lita Lamm“ sitzt mit der Glückwunschkarte auf einem Tisch.

Frankreich

Kleine Geste, große Wirkung

Auch am Standort im französischen La Ravoire freuen wir uns mit unseren Mitarbeitenden über jede Geburt. Als Willkommensgeschenk für den neuen Nachwuchs erhalten die frischgebackenen Eltern einen Baby-Body mit Böllhoff Logo – bewusst in Frankreich gefertigt. Ein praktisches und herzliches Zeichen der Verbundenheit, das zeigt: Bei Böllhoff Frankreich gehört die Familie mit dazu – und das spürt man auch in den kleinen Gesten. 

Foto eines Babystramplers mit Böllhoff Aufdruck

„Vielen Dank für den Böllhoff Baby-Body für unseren Sohn Arthur! Es ist eine schöne Geste, die wirklich unsere Herzen erwärmt hat.“

Mickael & JuliaFrischgebackene Eltern aus Frankreich
»
Ein neugeborenes Kind von Mitarbeitern von Böllhoff Brasillien ist in eine Decke eingewickelt und hält das Schmusetier des „Kit Maternidade“ im Arm. Daneben liegen die weiteren Bestandteile des „Kit Maternidade“.

Brasilien

Das „Kit Maternidade“: Eine Tasche voller Herzlichkeit

Am Standort im brasilianischen Jundiaí hat Böllhoff das „Kit Maternidade“ ins Leben gerufen – ein liebevoll zusammengestelltes Willkommenspaket für alle Mitarbeitenden, die ein Kind bekommen haben. Darin enthalten: eine weiche Decke, ein Body mit Böllhoff Logo, ein Paar Söckchen, eine Glückwunschkarte – und ein kleines Schmusetier. Ein Geschenk, das nicht nur praktisch ist, sondern vor allem eine klare Botschaft sendet: Hier wird gefeiert, was wirklich zählt.

Die Bestandteile des „Kit Maternidade“: Eine Tasche, ein Schmusetier, ein Body mit Böllhoff Logo auf der Brust, ein Paar Söckchen und eine Kuscheldecke.

Das „Kit Maternidade“ ist dabei mehr als ein Präsent. Es ist Ausdruck einer Unternehmenskultur, in der Familie nicht nur ein Wort ist. Denn Begeisterung für erfolgreiche Verbindungen gilt bei Böllhoff auch für die wichtigsten Verbindungen im Leben – die der Familie.
 

Ob Kuscheltier mit persönlicher Karte, Böllhoff Body oder „Kit Maternidade“ – die Form des Willkommensgrußes mag an jedem Standort anders sein. Die Botschaft dahinter ist überall dieselbe: Bei Böllhoff sind die Menschen mehr als Mitarbeitende. Sie sind Teil einer Gemeinschaft, die füreinander da ist – auch in den schönsten Momenten des Lebens. 

Dies könnte Sie auch interessieren