eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Industrielösungen

Der Maschinenbau trifft 360° Verbindungstechnik

Test

Qualität. Präzision. Zuverlässigkeit.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine Schlüsselindustrie, die viele andere Industrien und Bereiche der Wirtschaft unterstützt und vorantreibt. Er ist ein wichtiger Motor für Innovation, Fortschritt und Wohlstand in vielen Ländern.

Böllhoff – Ihr Experte für den Maschinen- und Anlagenbau

Der Maschinen- und Anlagenbau zählt zu den innovationsstärksten Industrien. Trotzdem oder gerade deshalb ist auch diese Industrie vor dem Hintergrund des Strukturwandels gefordert, verstärkt in ihre zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu investieren. Wir unterstützen Sie mit innovativen Verbindungs- und Montagelösungen. Egal, ob es um die Entwicklung und Produktion von Großanlagen, Werkzeugmaschinen oder Sondermaschinen geht.

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Lösungen können wir Sie auch bei komplexen Anforderungen wie hohe Temperaturen, extreme Belastungen oder schwierige Umgebungsbedingungen unterstützen.

Industry 4.0 Robot concept .Engineers use tablet computer for machine maintenance, automation tools, robot arm at the factory.

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

Ihre Maschinen – unsere Verbindungslösungen

Die Verbindungstechnik spielt eine entscheidende Rolle im Maschinenbau, da sie die Komponenten einer Maschine miteinander verbindet und somit eine einwandfreie Funktionsweise ermöglicht. Je nach Anforderung gibt es eine Vielzahl von Verbindungslösungen. Die Wahl der richtigen Lösung hängt von verschiedenen Faktoren wie der Belastbarkeit, Dichtigkeit und Langlebigkeit ab.

  • Maschinengestell

    Maschinengestell

    Das Maschinengestell ist eine wichtige Komponente im Maschinenbau, da es die Basis für die gesamte Maschine bildet und die verschiedenen Bauteile wie Antriebe, Werkzeugmaschinen und Steuereinheiten trägt. Das Maschinengestell muss daher eine hohe Steifigkeit und Stabilität aufweisen, um eine präzise und zuverlässige Bearbeitung der Werkstücke sicherzustellen. Die Wahl der Verbindungselemente hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Belastung, der Umgebung und der Art der zu verbindenden Komponenten.

    Bei uns finden Sie für jede Anforderung die richtige Lösung.

  • Führungen und Lagerungen

    Führungen und Lagerungen

    Führungen und Lagerungen sorgen dafür, dass die beweglichen Teile in der Maschine präzise und reibungslos funktionieren. Führungen dienen dabei zur Begrenzung der Bewegung in eine oder mehrere Richtungen, während Lagerungen die Kräfte und Momente aufnehmen und übertragen, die während des Betriebs auf die beweglichen Teile wirken. Je nach Anforderung und Belastung der Verbindung werden unterschiedliche Verbindungstechniken eingesetzt, um eine sichere und stabile Funktion zu garantieren.

    Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der Lösung.

  • Antriebe

    Antriebe

    Der Antrieb ist das Herzstück der Maschine und sorgt dafür, dass Bewegung oder Kraft erzeugt wird, um eine bestimmte Funktion auszuführen. Die gewählten Verbindungselemente müssen in der Lage sein, diese Belastungen im Antriebssystem zu tragen. Dazu gehören sowohl die Kräfte, die durch die Bewegung der Maschine entstehen, als auch die Lasten, die durch die zu übertragende Leistung erzeugt werden. Eine sorgfältige Auswahl und präzise Planung sind daher unerlässlich, um eine zuverlässige und effiziente Funktion des Antriebssystems zu gewährleisten.

    Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl der richtigen Verbindungstechnik.

  • Steuerung

    Steuerung

    Die Maschinensteuerung kontrolliert und automatisiert die Bewegungen und Prozesse der Maschine. Dabei spielen verschiedene Komponenten wie Sensoren, Aktoren und Steuerungselemente eine wichtige Rolle. Diese Komponenten müssen sicher und zuverlässig miteinander verbunden werden, um eine fehlerfreie Steuerung und Kommunikation der Maschine zu gewährleisten.

    Entdecken Sie, wie unsere Verbindunglösungen Sie bei dem reibungslosen Betrieb der Maschine unterstützen können.

  • Werkzeugspeicher und ‑wechsler

    Werkzeugspeicher und ‑wechsler

    Werkzeugspeicher und -wechsler sind wichtige Komponenten im Maschinenbau, insbesondere bei der CNC-Bearbeitung. Der Werkzeugwechsler ist ein Mechanismus, der einen schnellen und automatischen Werkzeugwechsel ohne manuellen Eingriff ermöglicht. Um eine reibungslose und dauerhafte Funktion zu gewährleisten, ist eine sichere Verbindung der verschiedenen Komponenten unerlässlich. Hier kommen unterschiedliche Verbindungstechniken wie Schrauben, Nieten oder Gewindeverstärkungen mit hoher Korrosionsbeständigkeit zum Einsatz.

    Entdecken Sie unsere Verbindungslösungen.

  • Werkstückwechsler und ‑aufnahmen

    Werkstückwechsler und­ ‑aufnahmen

    Werkstückaufnahmen müssen eine hohe Festigkeit und Steifigkeit aufweisen, um eine präzise Bearbeitung der Werkstücke zu gewährleisten. Ein Verrutschen oder Verkanten der Werkstücke muss vermieden werden. Die Verbindungstechnik spielt hierbei eine wichtige Rolle, da sie die Werkstückaufnahmen sicher und stabil mit der Maschine verbindet. Korrosionsbeständige Verbindungselemente erhöhen die Lebensdauer der Werkstückaufnahmen. Nur so kann eine hohe Qualität der produzierten Produkte erreicht werden.

    Hier finden Sie eine Übersicht mit unseren Verbindungslösungen.

HELICOIL® für einen starken Maschinenantrieb

Erhöhen Sie die Belastbarkeit und Lebensdauer Ihres Maschinenantriebs mit unserer HELICOIL® Gewindeverstärkung. HELICOIL® Gewindeeinsätze werden eingesetzt, um Gewinde in Bauteilen, wie beispielsweise Gehäusen oder Motoren, zu verstärken. Dadurch wird ein Ausreißen oder Überdrehen des Gewindes verhindert und die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Maschine erhöht.

Klicken Sie hier um zu den HELICOIL® Details zu gelangen
Gewindeeinsatz HELICOIL® Plus in der Ausführung Free Running
HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz

KREATIV. VISIONÄR. ERFOLGREICH.

Exklusiv für Sie: Unsere Erfolgsstories

Hier finden Sie Beispiele guter Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Sie ist die Basis für den gemeinsamen Erfolg. Einfach einen Blick hineinwerfen und von unserer 360° Verbindungstechnik inspirieren lassen. Vielleicht schreiben wir mit Ihnen die nächste Erfolgsstory.

Messen und Seminare

Unser Know-how für Ihren Erfolg

Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Expertinnen und Experten. In unseren Seminaren und Schulungen vermitteln wir Ihnen fundiertes Wissen rund um die Verbindungstechnik – immer praxisnah und interaktiv. Entdecken Sie das vielfältige Programm der Böllhoff Gruppe mit Online-Seminaren, Fachseminaren und Schulungen in Bielefeld oder auch individuellen Events bei Ihnen vor Ort.

Zu den Events