eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Österreich
  2. Böllhoff Magazin
  3. Bildungscampus Böllhoff – Ein Campus, der Lust auf Lernen und Zukunft macht

Bildungscampus Böllhoff – Ein Campus, der Lust auf Lernen und Zukunft macht

Drei junge Böllhoff Mitarbeitende stehen in einem modernen Technikraum an einem Holztisch. Auf dem Tisch befindet sich ein aufgeklappter Laptop und einige Metallbauteile. Im Hintergrund ist eine große CNC-Maschine mit offenem Bedienfeld und sichtbarem Display zu sehen.

B³: Bildung, Begegnung, Begeisterung. So das Motto, mit dem auf 1.600 Quadratmetern ein neuer zentraler Ort für Ausbildung und lebenslanges Lernen entstanden ist. In einer Phase, in der viele abwarten, investiert Böllhoff in Menschen und Lernräume – ganz bewusst in Bielefeld. Denn: Zukunftsfähigkeit entsteht durch Qualifizierung.

Seit 1877 auf Zukunftskurs: Wie Böllhoff mit Mut Geschichte schreibt

Vom Eisenwarenhandel 1877 bis zum globalen Kompetenzführer in der 360°Verbindungstechnik: Die Geschichte von Böllhoff ist geprägt von mutigen Entscheidungen – etwa der frühe Schritt in internationale Märkte oder der technologische Sprung mit dem HELICOIL® Gewindeeinsatz, der 1969 in der Mondfähre verbaut wurde, mit der Neil Armstrong und Buzz Aldrin zu Pionieren wurden.

Heute ist Böllhoff in 26 Ländern an 44 Standorten präsent, erweiterte seine Produktionsbasis zuletzt u. a. in Marokko und der Türkei und bedient ein breites Branchenspektrum von Automotive über Maschinenbau bis Luftfahrt. Der neue Bildungscampus ist die logische Fortsetzung dieser Linie, um Zukunft aktiv zu gestalten.

Für Wilhelm Alexander Böllhoff ist das keine Kür, sondern Kernstrategie: Mutig bleiben, langfristig denken, regionale Stärke ausbauen. Genau das drückt der Campus aus, der im September 2025 offiziell eröffnet wurde. 
 

Vor dem Eingang des Bildungscampus Böllhoff stehen 5 Personen aus der Unternehmensleitung und den Bereichen People and Culture und Bildungscampus und lachen in die Kamera. Von links nach rechts: Dr. Wolfgang W. Böllhoff, Wilhelm Alexander Böllhoff, Eike Krull, Frank Nientiedt, Michael Wolfgang Böllhoff.
Von links nach rechts: Dr. Wolfgang W. Böllhoff, Wilhelm Alexander Böllhoff, Eike Krull, Frank Nientiedt, Michael Wolfgang Böllhoff.

„Wir setzen auf Menschen und ihren Mut, Neues zu lernen. Der Bildungscampus ist unser Versprechen: Hier entsteht Zukunft – gemeinsam, bodenständig und mit Herz, getragen von der Begeisterung für erfolgreiche Verbindungen.“

Wilhelm A. Böllhoff, Mitglied der Unternehmensleitung und geschäftsführender Gesellschafter der Böllhoff Gruppe
Wilhelm Alexander Böllhoffgeschäftsführender Gesellschafter und Inhaber in der vierten Generation
»

So vereint der neue Bildungscampus Ausbildung, Studium und Weiterbildung – vernetzt, praxisnah und technologisch auf der Höhe der Zeit. Unter dem Leitmotiv B³ – Bildung, Begegnung, Begeisterung – ist ein Ort entstanden, an dem junge Talente wachsen, sich Kompetenzen erweitern und Wirtschaft und Wissenschaft kooperieren.

Frank Nientiedt, Leiter Bildungscampus und Employer Branding, fasst das Konzept mit dem Slogan „B³ – Bildung, Begegnung, Begeisterung“ zusammen:

„Bildung ist kein Zustand, sondern ein lebendiger Prozess. Begegnung schafft Vernetzung und Ideen. Und Begeisterung ist der Funke, der Wissen in Handlung verwandelt.“

Frank NientiedtLeitung Bildungscampus und Employer Branding
»

Ausbildung, die Verantwortung übergibt 

Besonders markant: die Azubi Firma, die 2026 gegründet wird. Der Nachwuchs plant, produziert, vermarktet – eigenständig. Marketing, Vertrieb, Einkauf, Fertigung, Logistik, Qualitätssicherung: alles im Kleinen, doch mit echter Verantwortung. Unternehmerisches Denken wird so nicht nur vermittelt, sondern gelebt. Aktuell lernen 93 Auszubildende bei Böllhoff, verteilt auf 17 Berufsbilder – und sie werden gezielt auf reale Prozesse vorbereitet.

Weiterbildung, die im Betrieb ankommt 

Der Campus ist auch Qualifizierungszentrum für Mitarbeitende und externe Fachkräfte, z.B. zum Thema Lean Management. Gemeinsam mit der IHK werden Zertifikatslehrgänge angeboten, u. a. im Bereich Künstliche Intelligenz. Ergänzend werden praxisnahe Module zu CNC Technik, Pneumatik, Hydraulik, Antriebstechnik oder Schweißen angeboten. 

Hochschulen mittendrin 

Theorie trifft Anwendung: Die Hochschule Bielefeld (HSBI) hat bereits Teile des Masterstudiengangs „Business Innovation & Technology“ (BIT) in den Campus verlegt – mit realen Case Studies, direktem Technologiezugang und kurzer Feedbackschleife. So erleben die Studierenden hautnah, wie aus Theorie Praxis wird und das Unternehmen profitiert vom Zugang zu jungen Talenten und aktueller Forschung.

Zukunft gemeinsam gestalten: Eine Ausbilderin vermittelt einem Auszubildenden Know-how am modernen Arbeitsplatz.

OWL vernetzt: Ausbildung für die Region 

Böllhoff bildet längst nicht nur für sich aus. Rund 20 Partnerunternehmen aus OWL profitieren vom Campus – ebenso wie zahlreiche Schulen durch Kooperationen, Bewerbungstrainings und Einblicke in moderne Industrieberufe. Wer einmal erlebt hat, was Zerspanung heute bedeutet oder wie anspruchsvoll Mechatronik ist, sieht technische Karrierewege mit neuen Augen.

Lernkultur, die Verbindungen schafft

Hier wird Wissen nicht konsumiert, sondern gestaltet. Coaches statt Dozierende im klassischen Sinn, Teams statt Einzelkämpfer, Lösung  statt Problemorientierung. Und ja – Lernen darf überraschen und das Miteinander in den Fokus rücken: vom Impulsworkshop bis zur Yoga Session oder morgendlichen Rave Hour. Entscheidend ist der Effekt: Menschen kommen in Verbindung – mit Themen, Tools und miteinander.

Mit Know-how und Teamgeist: Ein Auszubildender steht in der modernen Werkstatt, während sein Team im Hintergrund praktisch arbeitet.

Nachhaltigkeit: vom Bau bis zum Betrieb gedacht 

Der Campus verbindet Zukunftstechnologie mit nachhaltiger Verantwortung – durch Wärmepumpe, Photovoltaik, Dachbegrünung und wiederverwendete Materialien aus dem Vorgängergebäude. Das passt zur Gesamtstrategie des Unternehmens: energieeffizient wirtschaften, Lieferketten verantwortlich gestalten, Partnerschaften stärken.

Fazit: Zukunft beginnt mit Lernen 

Der Bildungscampus zeigt, wie Unternehmen heute Wandel gestalten können: mit Mut, Technologie und echter Nähe zu Menschen. Was hier entstanden ist, ist mehr als ein Gebäude – es ist eine Einladung: für Bildung, Begegnung und Begeisterung. Für Talente, für Betriebe, für OWL.