News – 20.07.2022

Sucesso retumbante do Dia Técnico da Böllhoff na Simoldes Portugal

Sobre tecnologias de fixação 360º para frontais e interiores

 

Grande afluência no bem-sucedido Dia Técnico da Böllhoff na Simoldes Portugal

No passado dia 11 de maio decorreu o Dia Técnico que a Böllhoff organizou nas instalações da Simoldes Portugal.

O Grupo Simoldes é um dos maiores fabricantes de moldes do mundo. Com 18 fábricas distribuídas na Europa, América do Sul e África, é um fornecedor fundamental para a Indústria Automóvel.

O encontro superou em muito as expectativas de participação que a equipa do projeto tinha inicialmente, reunindo cerca de 200 técnicos provenientes de diferentes departamentos, como engenharia, I+D, qualidade, compras e desenvolvimento de produto, a quem os nossos especialistas tiveram a oportunidade de apresentar a gama de tecnologias de fixação da Böllhoff, realizar demonstrações e oferecer aconselhamento especializado.

Exposição de tecnologias de fixação 360º para frontais e interiores

 

Nesta ocasião, a exposição de produtos e novidades centrou-se em tecnologias de fixação 360º especiais para frontais e interiores, acompanhadas de aplicações específicas e com a realização de demonstrações nos próprios frontais da Simoldes.

O grande interesse demonstrado por todas as equipas técnicas da Simoldes nas nossas soluções de fixação faz com que na Böllhoff estejamos enormemente satisfeitos com o desenvolvimento deste evento e agradecemos muito o envolvimento e dedicação da equipa de organização do Grupo Simoldes.

Bem-sucedido Dia Técnico da Böllhoff na Simoldes Portugal

Porcas rebitáveis RIVKLE® e rebites RIVQUICK®: clássicos que sempre cativam

 

As porcas rebitáveis RIVKLE® e os rebites cegos RIVQUICK® são tecnologias já conhecidas, mas despertem sempre grande interesse, principalmente pela amplitude de versões que a nossa gama oferece e pelas suas diversas possibilidades de aplicação.

Um dos tipos de porcas rebitáveis que mais chamou a atenção foi a porca rebitável RIVKLE® SFC (Smart For Composites), projetada para criar roscas resistentes por rebitagem em cego em todos os materiais plásticos e compósitos sem danificá-los ou deteriorá-los. Podem ser facilmente colocadas utilizando qualquer rebitadora RIVKLE®, tanto rebitadoras manuais como automáticas, também expostas e utilizadas para demonstrações no evento.

Bem-sucedido Dia Técnico da Böllhoff na Simoldes Portugal

FLEXITOL®, a solução para a compensação de tolerâncias

 

O compensador de tolerância FLEXITOL® atraiu a atenção de grande parte dos visitantes, muitos dos quais solicitaram o envio posterior de mais informação.
E não nos surpreende, já que esta tecnologia se adapta perfeitamente aos exigentes requisitos da Indústria do Automóvel, compensando inclusive quando se parte de tolerâncias de fabricação muito altas.
é um sistema rápido, simples e rentável que proporciona alta qualidade ao produto final.

Bem-sucedido Dia Técnico da Böllhoff na Simoldes Portugal

Grande interesse pela inovadora tecnologia de fixação com adesivos ONSERT®

 

O inovador sistema ONSERT®, que permite a união rápida e segura de elementos de fixação através de adesivos, gerou grande interesse, já que oferece as vantagens da utilização de adesivos com as das uniões aparafusadas que podem ser desmontadas. É a tecnologia ideal, sobretudo quando os elementos de fixação devem ser colocados em materiais que não podem ser soldados, como na fabricação de muitas estruturas leves ou na fixação de peças visíveis dos veículos.

Bem-sucedido Dia Técnico da Böllhoff na Simoldes Portugal

O SITEC®, um dos nossos últimos lançamentos para a absorção de ruídos e vibrações

 

Como família de produtos para a absorção de ruídos e vibrações lançados recentemente como resposta à tendência atual para o desenvolvimento do NVH (Noise Vibration and Hardness: ruído, vibração e dureza), o SITEC® gerou numerosas consultas e pedidos de informação posterior.
Desta gama de elementos de fixação, destaca-se a porca rebitável antivibrações SITEC®, com a qual um elemento roscado de alta resistência pode ser roscado a uma peça de espessura reduzida com a vantagem adicional de absorver as vibrações e ruídos.

Bem-sucedido Dia Técnico da Böllhoff na Simoldes Portugal

Outras soluções que se destacaram foram…

 

… os insertos roscados metálicos AMTEC® para a sua colocação em peças de plástico após moldagem e os insertos roscados metálicos IMTEC® para colocação durante a moldagem. Em ambos os casos, obtém-se um efeito sinérgico vantajoso que resulta da combinação de metais de alta resistência com plásticos.

Bem-sucedido Dia Técnico da Böllhoff na Simoldes Portugal
 

… os dispositivos de acoplamento rápido SNAPLOC® que permitem a fixação rápida por pressão e acoplamento de dois elementos (perno esférico e recetor) com os quais se obtém uma junta que permite a compensação de tolerâncias e a absorção de vibrações e ruídos.

Bem-sucedido Dia Técnico da Böllhoff na Simoldes Portugal
 

Para mais informação, ou se estiver interessado em participar noutro evento da Böllhoff, não hesite em contactar-nos.

Formulário de contacto

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.