News – 20.12.2019

Investimentos na França

Novo edifício para operações logísticas

 

Investimentos: Novo centro logístico aberto na França

Em setembro de 2019, o Grupo Böllhoff abriu um novo centro logístico no parque industrial Alpespace em Sainte‑Hélène‑du‑Lac, França.

O novo edifício oferece 8 500 metros quadrados de área útil para logística e mais 1 000 metros quadrados para escritórios e salas de pessoal. No geral, o centro logístico moderno e flexível é cerca de 2,5 vezes maior do que o anterior departamento de logística nas instalações de produção de La Ravoire.

Böllhoff Parabel

 

As instalações de La Ravoire atingiram recentemente os limites da sua capacidade

Devido à produção crescente e ao volume de envios na Böllhoff França, as instalações de La Ravoire atingiram recentemente os limites da sua capacidade. Com a relocalização das operações logísticas para o parque industrial Alpespace, a cerca de 15 minutos de carro de La Ravoire, é agora possível alargar significativamente a capacidade.

Relocation took place in August, and the new logistics centre has been in operation since September. Cold formed parts such as blind rivet nuts and studs are now shipped from Sainte‑Hélène‑du‑Lac to other Böllhoff subsidiaries as well as to industrial and automotive customers worldwide. In the first expansion phase, some 30 employees work on site. The 37,000-square metre property also offers enough space for future growth. A relocalização ocorreu em agosto e o novo centro logístico está em funcionamento desde setembro. As peças moldadas a frio, tais como pinos de rebites cegos e porcas, são agora enviadas de Sainte‑Hélène‑du‑Lac para outras filiais da Böllhoff, bem como para clientes dos setores industrial e automóvel em todo o mundo. Na primeira fase de expansão, trabalham nas instalações cerca de 30 funcionários. A propriedade de 37 000 metros quadrados tem também espaço suficiente para crescimento no futuro.

The space now available in La Ravoire will be used to increase production capacity in France. Production will be optimised in the process, introducing further elements of Industry 4.0. O espaço atualmente disponível em La Ravoire será utilizado para aumentar a capacidade de produção na França. A produção será otimizada durante este processo, introduzindo mais elementos da Indústria 4.0.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.