Imprensa – 24.01.2017

PARRYPLUG® – Proteção permanente contra manipulação

 

Parar! Sem acesso por parte de pessoas não autorizadas!

Uma união segura: O PARRYPLUG® é uma inovação da Böllhoff para proteção contra um desaperto indesejado de uniões aparafusadas. Utiliza-se em situações onde importam a segurança e a estética.

A inovação da tradicional empresa Böllhoff atende às crescentes exigências de manipulação e proteção contra roubo em muitas áreas técnicas. A remoção do elemento de fecho só é possível com ajuda de uma ferramenta especial. O PARRYPLUG® garante que apenas pessoal competente autorizado tem acesso aos sistemas, máquinas e aparelhos correspondentes. Utilizam-se em todos lugares onde a segurança de pessoas e máquinas é importante. O pressuposto ideal para impedir eficazmente roubos.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

 

Nomen est Omen

O PARRYPLUG® (parry = evitar, parar um ataque) impede a pega da ferramenta na chave interna através de nervuras axiais especialmente construídas que garantem um ajuste por pressão definido e seguro. O plástico de alto rendimento utilizado, que atende de ‑50 °C a +200  C, bem como a fabrico com precisão garantem, que as tolerâncias mais finas possam ser consideradas pelos furos sextavados interiores.

Montagem simples

A montagem do PARRYPLUG® é fácil: Até seis pinos galvanizados permitem a montagem sem ferramenta, uma ajuda de manuseamento possibilita a montagem no acionamento de parafuso e separa em seguida, rodando ou inclinado os "plugs". Todos os outros "plugs" podem agora ser montados sem mais preparativos.

Segurança e ótica sob medida

Enquanto a maior parte dos elementos de união apenas exercem a sua função de forma oculta, o PARRYPLUG® na zona exterior contempla também aspetos estéticos. A empresa Böllhoff, com a inovação no setor de fecho, disponibiliza uma solução técnica de design, uma vez que o PARRYPLUG® pode ser colorido individualmente a pedido do cliente e ainda protege o elemento da sujidade e corrosão.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Impressão livre.

 
 

Solicitar documento a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
E-Mail: lpena@bollhoff.com

Downloads

Para jornalistas: os nossos downloads sobre o tema.

Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.

O quê? Formato do ficheiro / Carateres Primeira edição Tipo / tamanho Download
Pressefoto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2017 1146 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2017 1146 kb / ZIP
Foto de imprensa (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2017 901 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2017 901 kb / ZIP
Pressefoto (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2017 2191 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2017 2191 kb / ZIP

* incl. espaços em branco