Imprensa – 22.01.2016

Acessórios adicionais

NAVITIGHT® – O fim do "Cross-Threading"

Na montagem de parafusos ocorre, muitas vezes, um erro de ângulo devido a aparafusamento manual ou reduzidas dimensões de instalação.

Os parafusos são colocados e fixados no componente desviados (denominado "Cross-Threading") de um lado em um passo de rosca. Provoca danos ou mesmo a destruição da rosca recetora. A consequência são falhas de produção e custos de pós-tratamento parcialmente aumentados.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

 

Processo seguro de aparafusamento

A solução técnica é simples mas ainda assim genial. Originalmente desenvolvido para a indústria automóvel, o NAVITIGHT®, graças às suas propriedades especiais é hoje também utilizado em muitos outros setores. A característica especial dos parafusos NAVITIGHT® está na geometria do fim de rosca. O diâmetro externo da ponta de parafuso estreita é inferior ao diâmetro do núcleo da rosca da porca. Assim o passo da rosca continua constante. Ao rosquear o parafuso ocorre assim um binário, que alinha o parafuso e a porca linearmente um em relação ao outro. Assim se impede eficientemente uma união aparafusada incorreta.

Através da função de manilha adicional do parafuso NAVITIGHT® evita-se um outro defeito potencial. Frequentemente, de forma a reduzir os processos são pintados os componentes inteiros. Com isto, reveste-se também a rosca recetora e já não é possível uma montagem segura. O parafuso NAVITIGHT® com ranhura raspadora de tinta restaura a rosca interior deixando-a pronta a usar, na medida em que a ranhura liberta a rosca interior raspando a tinta.

Vantagens do produto:

  • Evitar uniões aparafusadas erradas
  • Processo seguro de aparafusamento
  • Otimização de tempo e dinheiro graças a reduzida margem de erros
  • Possibilidade de união aparafusada automática
  • Processamento ergonômico através de um ângulo ideal da união aparafusada no caso de montagem manual
  • A função de raspar tinta elimina resíduos de tinta e outros na contra-rosca

O modelo standard do NAVITIGHT® possui uma cabeça de flange sextavada, disponível nas medidas M 5 a M 14. Outras formas de acionamento e medidas são possíveis.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Impressão livre.

 

Autor responsável

Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com

 

Solicitar documento a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
E-Mail: lpena@bollhoff.com

Downloads

Para jornalistas: os nossos downloads sobre o tema.

Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
Foto de imprensa (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2569 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2569 kb / ZIP
Foto de imprensa (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 1614 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 1614 kb / ZIP
Foto de imprensa (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 1924 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 1924 kb / ZIP

* incl. espaços em branco