Prensa – 24.01.2017

PARRYPLUG® – Protección permanente contra manipulación

 

Alto. Acceso denegado a personal no autorizado.

Una fijación segura: el PARRYPLUG® es una nueva evolución de Böllhoff para evitar que las uniones atornilladas se suelten o aflojen por error. Así, se utiliza en los ámbitos en los que la seguridad es imprescindible y la estética representa un aspecto primordial.

La innovación de la empresa tradicional Böllhoff responde a las demandas crecientes de disponer de dispositivos anti manipulación y antirrobo en numerosos sectores técnicos, de manera que el elemento de bloqueo solo pueda retirarse con una herramienta especial concebida a tal efecto. El PARRYPLUG® garantiza que solo personal autorizado tendrá acceso a las instalaciones, las máquinas y los equipos correspondientes. Puede utilizarse en todas los ámbitos en los que la seguridad de las personas y de las máquinas es fundamental y constituye una condición previa básica para evitar de forma eficiente el robo.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

Nomen est Omen

El PARRYPLUG® (del inglés “parry”, bloquear, defenderse de un ataque) impide la introducción de herramientas en el hueco interior de la cabeza del tornillo a través de nervios axiales especialmente diseñados que garantizan un asiento a presión firme y seguro. El plástico de alto rendimiento utilizado, que permite el uso en un intervalo de temperatura comprendido entre -50 °C y +200 °C, así como la fabricación de precisión, garantizan que es posible tener en cuenta incluso las tolerancias más pequeñas de los tornillos de cabeza con hexágono interior.

Montaje sencillo

El montaje del PARRYPLUG® es extremadamente fácil. Hasta seis clavijas incluidas en un cargador permiten realizar el montaje sin herramientas, una ayuda de manipulación permite montar estas en el hueco interior de la cabeza del tornillo y, después, incorporarlas de forma individual girándolas o inclinándolas. Todas las demás clavijas pueden montarse a continuación sin otros preparativos adicionales.

Seguridad y estética personalizada

Mientras que la mayor parte de los elementos de fijación solo ejercen su función cuando están ocultos, el PARRYPLUG® también cumple las demandas estéticas deseadas cuando se incorpora en el exterior. Con la innovación en el sector de los elementos de bloqueo, la empresa Böllhoff presenta una solución con un diseño muy atractivo, puesto que el PARRYPLUG® puede entregarse en el color que desee el cliente y, además, protege el elemento contra la suciedad y la corrosión.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Se autoriza la reimpresión.

 
 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

¿Qué? Formato de archivo/Caracteres Primera autorización Tipo/Tamaño Descargar
Nota de prensa
.doc/2.072 caracteres* Enero de 2017 16 kB / ZIP
.doc/2.072 caracteres* Enero de 2017 16 kb / ZIP
Nota de prensa (versión abreviada)
.doc/1.437 caracteres* Enero de 2017 14 kB / ZIP
.doc/1.437 caracteres* Enero de 2017 14 kb / ZIP
Fotos para la prensa (1)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2017 1146 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2017 1146 kb / ZIP
Fotos para la prensa (2)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2017 901 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2017 901 kb / ZIP
Fotos para la prensa (3)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2017 2191 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2017 2191 kb / ZIP

* incluidos espacios