Poupar energia, conservar recursos e garantir uma cadeia de suprimentos sustentável - é o que fazemos no campo de atuação Planeta.
Produtos e processos inovadores
Vemos aqui duas perspectivas para aumentar a sustentabilidade: por um lado, o foco está em nossos próprios produtos e serviços, que permitem construção leve, redução de componentes e economia de materiais, por exemplo. Por outro lado, a área de atuação Planeta também trata do desenvolvimento de medidas para garantir que nossos produtos possam ser fabricados de forma mais sustentável. Em termos de conteúdo, estes vão desde a utilização de energias renováveis até a otimização de processos para minimizar o desperdício.
Junções sustentáveis para os setores do futuro
Nossos produtos já estão ajudando a reduzir o peso e as emissões em muitos setores - ou a criar conexões estáveis para os setores do futuro, como a produção de energias renováveis.
Criação de roscas de suporte em chapa metálica de paredes finas para fixação de módulos fotovoltaicos - com porcas de rebite cego RIVKLE®
Potencial de otimização na tecnologia de junção
A sustentabilidade é comumente associada a termos como "durável", "ecologicamente correto", "economia de recursos" e "reutilizável". Todas essas propriedades também se aplicam, sem restrições, a um dos fixadores mais comumente usados: o parafuso.
Os parafusos são produzidos em um processo de conformação a frio altamente econômico. Apenas uma pequena quantidade de energia é necessária no processo de produção, e quase nenhuma matéria-prima é perdida. Também é possível afrouxar e reutilizar um parafuso sem problemas - desde que a conexão seja projetada adequadamente. Isso significa que não apenas um componente já montado pode ser destacado e reutilizado, reparado ou reciclado profissionalmente. O próprio parafuso também pode ser facilmente devolvido ao ciclo de reciclagem no final de sua vida útil.
Na prática, o design otimizado das conexões oferece potencial adicional. No entanto, o desempenho dos fixadores geralmente não é utilizado com eficiência suficiente. Uma das razões é que os desenvolvimentos técnicos estão constantemente criando novos requisitos para a tecnologia de junção e fixação que são impossíveis para os projetistas acompanharem
É aqui que entramos com nosso serviço de consultoria em tecnologia de aplicação ECOTECH. Uma equipe experiente de técnicos e engenheiros aconselha e apoia nossos clientes na concepção de conexões que sejam o mais eficientes possível - e, portanto, muito mais sustentáveis. Isso ocorre porque a otimização funcional geralmente garante que uma conexão igualmente estável seja criada com menos elementos de conexão diferentes e de menor dimensão do que antes - e, portanto, menos material e utilização de recursos.
As dimensões menores dos componentes e a economia de peso também podem ser alcançadas dessa forma. Um benefício para nossos clientes, bem como para o meio ambiente.
Sistema de Otimização Böllhoff (OBS)
O Sistema de Otimização Böllhoff (OBS) desempenha um papel fundamental em nossa empresa quando se trata do uso sustentável e responsável dos recursos. A ideia básica do OBS é criar valor sem desperdício.
O OBS busca o objetivo de coordenar de forma otimizada todas as atividades necessárias para a criação de valor por meio da otimização de processos e, assim, evitar atividades supérfluas (desperdícios). Para conseguir isso, os processos existentes devem ser vistos a partir de duas perspectivas, examinados e continuamente aprimorados:
Do ponto de vista do cliente, cujos desejos em relação à disponibilidade, individualidade, qualidade e preço de um produto devem ser atendidos da melhor maneira possível.
Do ponto de vista da nossa empresa, que deve sempre operar de forma rentável e melhorar a sua competitividade.
O que faz o OBS?
Esta pergunta pode ser respondida com os quatro princípios básicos do OBS:
As mudanças climáticas representam grandes desafios para toda a população mundial.
O aumento contínuo da temperatura média global só pode ser interrompido se todos fizermos a nossa parte. Portanto, faz parte de nossa responsabilidade corporativa contribuir para a proteção ambiental e climática e dar novos passos de forma contínua em direção à neutralidade de carbono. Para isso, analisamos as emissões que causamos de maneira direta e indireta, identificamos potenciais e iniciamos medidas para reduzir as emissões.
Energia
Algumas unidades do Grupo Böllhoff possuem um sistema de gerenciamento de energia certificado de acordo com a ISO 50001 desde 2015. Esta norma estabeleceu-se como uma norma internacional desde a sua publicação. Um componente importante do gerenciamento de energia é o registro detalhado dos fluxos de energia e das fontes de energia dentro da empresa. Somente se esses parâmetros forem conhecidos, as economias potenciais podem ser identificadas e realizadas. O foco está sempre na redução do consumo de energia, aumentando a eficiência energética.
Na Böllhoff, contamos com a modernização da tecnologia de controle e sistemas de aquisição de dados. Ambos nos ajudam a avaliar de maneira contínua o equilíbrio energético de nossas unidades de produção, edifícios e processos logísticos - e a otimizá-los a longo prazo. O objetivo do sistema de gestão de energia é registrar e avaliar sistematicamente nossos fluxos de recursos e gerar medidas adequadas para melhorar a eficiência de forma contínua.
Fatos, números e dados
Ao analisar detalhadamente nosso consumo energéticos, tanto em relação às emissões quanto em relação ao nosso faturamento, podemos ver como nossas atividades comerciais são intensivas em energia. Em um período de anos, isso nos permite derivar uma tendência global em nosso grupo de empresas. Isso nos mostra se nossas medidas nas áreas de energia e emissões estão surtindo efeito.
Medido em termos de consumo de energia, atualmente cobrimos 23,7% da empresa com a certificação de nosso sistema de gestão de energia de acordo com a ISO 50001 (taxa de cobertura).
*Este é um escritório de vendas em que o consumo de energia está incluído no aluguel e não é mostrado separadamente. Portanto, o consumo é quase sempre estimado.
Os últimos anos nos mostraram claramente a importância de um fornecimento de energia seguro e com preço estável: no Grupo Böllhoff, as otimizações de processo para áreas de produção com uso intensivo de energia são, portanto, particularmente relevantes.
Metas de economia claramente definidas e ambiciosas são tão importantes quanto o envolvimento da gestão e a comunicação intensiva.
Um passo importante para uma maior eficiência energética é obter uma visão geral precisa de todo o consumo. Graças à expansão contínua de nossa coleta de dados, o consumo de energia agora pode ser determinado com precisão em uma grande proporção de todas as áreas de produção.
Utilizando vários números relevantes, somos capazes de identificar o potencial de otimização específico - e reduzir o consumo relativo de energia por unidade de produção e logística.
Existem metas individuais de economia de energia aqui: por exemplo, as empresas com sistemas de gerenciamento de energia certificados têm a meta de reduzir o consumo de energia por milhão de peças produzidas em 1,5% ao ano.
O compromisso dos gestores de energia e meio ambiente nas unidades também é crucial: eles realizam vários projetos nos locais para atingir as respectivas metas energéticas.
Medidas
Para promover medidas específicas de economia de energia, analisamos duas dimensões dentro da empresa: por um lado, nossa infraestrutura, e por outro, nossos processos.
Como somos uma empresa de manufatura, muitas economias potenciais já podem ser obtidas na área de infraestrutura. Entre outras questões, examinamos os equipamentos de construção, garantimos iluminação e ventilação eficientes em nossos prédios e mantemos nosso maquinário atualizado.
Por exemplo, sempre que possível, substituímos nossas máquinas hidráulicas de moldagem por injeção de plástico na unidade de produção de Bielefeld por modelos totalmente elétricos. Devido ao seu projeto, os modelos totalmente elétricos são muito mais eficientes em termos de energia do que os modelos hidráulicos.
Além disso, nos aprofundamos nos processos para identificar outras abordagens de otimização. Mesmo pequenos ajustes geralmente levam a grandes melhorias, especialmente nos processos de produção. Entre outros aspectos, analisamos a otimização dos parâmetros e os tempos de espera e de aceleração de nossas máquinas.
Utilização de energias renováveis em ascensão
Expansão fotovoltaica na Böllhoff
Utilizar todos os telhados tecnicamente adequados na Alemanha para produzir energia solar até o final de 2025 - e também comissionar mais sistemas internacionalmente: essa é a meta que estabelecemos para nós mesmos. É chegada a hora de um relatório provisório.
"Impulsionar a melhoria contínua dentro da empresa: também buscamos esse objetivo quando se trata de energia. Como nossos funcionários conhecem melhor todos os processos, é crucial envolvê-los - e criar uma consciência de economia entre eles. Conseguimos isso por meio de treinamentos e workshops periódicos."
»
Emissões
Atribuímos grande importância à transparência e aos relatórios regulares ao apresentar e divulgar nossas emissões. Portanto, nos comprometemos a realizar nossa contabilidade de acordo com as diretrizes do GHG Protocol (Greenhouse Gas) e da SBTi (Science Based Targets Initiative). Ao fazer isso, contamos com uma abordagem que visa primeiro evitar as emissões, depois reduzi-las e, por fim, compensá-las. Desde o final de 2024, também teremos nosso balanço patrimonial auditado externamente para garantir os mais altos padrões. Nosso foco está na redução das emissões ao longo de toda a cadeia de valor, a fim de contribuir de forma sustentável para a proteção ambiental.
Fatos, números e dados
Em termos de emissões, consideramos tanto as emissões em nossa própria divisão de negócios (Escopos 1 e 2) quanto em nossa cadeia de valor a montante e a jusante (Escopo 3) - em cada caso em relação ao nosso faturamento. Os números de emissões correspondentes refletem o fato de que a maioria das emissões é gerada em nossa cadeia de valor. Isso resulta em um grande potencial de redução para o futuro, sempre em estreita coordenação com parceiros, como fornecedores e clientes.
ESRS E1- 6 Emissões de gases de efeito estufa
2024
2023
2021
Mudança em relação ao ano anterior [%]
Mudança em relação ao ano-base 2021 [%]
Escopo 1 [t CO2e]
5,223
5,824
6.092
-10.3
-9.6
Escopo 2 [t CO2e]
8.555
9.709
13.367
-11.9
-36.0
Total do Escopo 1 e 2 [t CO2e]
13.778
15.533
19.459
-11.3
-29,1
Escopo 3 [t CO2e]
342.649
391.104
390,438
-12,4
-12,2
Total do Escopo 1-3 [t CO2e]
356.427
406.637
409.897
-12,3
-13,0
* Esses são dados preliminares, que se baseiam parcialmente nos números do ano anterior, pois os dados reais ainda não estão disponíveis.
Ao participar da iniciativa Science Based Targets, agora temos metas validadas de curto prazo até 2030, relacionadas às nossas próprias atividades comerciais (Escopos 1 e 2) e à nossa cadeia de valor a montante e a jusante (Escopo 3). Especificamente, queremos reduzir nossas emissões nos Escopos 1 e 2 em 50% até 2030 (em comparação com o ano base de 2021) e no Escopo 3 em 25% no mesmo período.
Informações de registro: Nome: Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG Local Alemanha, Europa SBTi ID: 40007538
Medidas
Para atingir nossas metas de emissões, nossas medidas de redução devem ser implementadas em vários níveis.
A gestão de energia desempenha um papel fundamental nos Escopos 1 e 2. Nesse caso, podemos reduzir as emissões aumentando a eficiência e expandindo e usando mais energias renováveis. Por exemplo, mais sistemas fotovoltaicos foram e estão sendo construídos.
No entanto, nosso foco está no Escopo 3, ou seja, nossa cadeia de valor a montante e a jusante, especialmente no que diz respeito a bens e serviços adquiridos. Estamos trabalhando continuamente para aumentar nossa utilização de materiais reciclados. Os exemplos atuais incluem a mudança para aço 100% reciclado para matérias-primas de porcas de rebite cego na França e a mudança para papel e sacos reciclados para nosso serviço de embalagem ECOPACK .
Estagiários desenvolvem potencial de economia
Escoteiros da energia na Böllhoff
Também envolvemos ativamente nossos estagiários em nossos esforços em direção à sustentabilidade - tornando-os escoteiros da energia, juntamente com as Câmaras de Indústria e Comércio de Bielefeld e Detmold. Isso ocorre porque os estagiários geralmente desenvolvem as ideias mais interessantes para a economia de energia, graças à sua visão sem a influência dos processos operacionais.
Na Böllhoff, estamos comprometidos em proteger os fundamentos naturais da vida. Minimizamos os impactos ambientais desnecessários e reduzimos os inevitáveis. Nossa prioridade é o uso cauteloso dos recursos naturais ao longo de todo o ciclo de vida do produto - desde o desenvolvimento, consumo e produção de energia até o uso e posterior descarte.
Nosso programa ambiental anual serve para definir, avaliar, revisar e certificar nossas metas.
Utilização de recursos
A utilização cuidadosa de todos os recursos naturais é importante para nós. Ao mesmo tempo, como uma empresa de manufatura, temos uma necessidade maior de recursos para a produção de nossos produtos. Unir esses dois polos da melhor maneira possível é um dos nossos principais desafios no caminho para um futuro mais sustentável.
Para otimizar a utillização de recursos, damos atenção especial às matérias-primas utilizadas em nossos produtos. Quando se trata de recursos, é aqui que temos a maior influência para tornar nossos fixadores mais sustentáveis. Portanto, estamos utilizando cada vez mais matérias-primas recicladas sempre que faz sentido do ponto de vista ecológico e econômico. Em vista da mudança climática, também estamos nos concentrando mais na questão da gestão da água dentro da empresa.
Materiais utilizados
ESRS E5 - 4 Fluxos de recursos
2024
2023
2021
Materiais de embalagem:
Madeira [toneladas]
1.847
-*
-*
Papel e papelão [toneladas]
564
-*
-*
Plásticos [toneladas]
175
-*
-*
Mercadorias de:
Aço [toneladas]
29.465
27.971
29.891
Aço inoxidável [t]
2.413
3.334
4.077
Plásticos [t]
192
270
473
Alumínio [t]
40
160
165
Bronze [t]
175
35
45
Cobre [t]
25
358
350
Materiais de produção
Material de barra [t]
3.973
4.076
4.108
Material de arame [t]
11.409
12.972
12.838
Elementos de conexão [t] **
6.944
-*
-*
Granulados de plástico [t]
1.436
1.538
1.895
Óleos e lubrificantes [t]
399
-*
-*
Gases de processo [t]
1.891
-*
-*
Reciclagem em um relance
Em nossa tecnologia de plásticos, os granulados reciclados também são utilizados para produzir fixadores; na produção de metais, a proporção de fixadores de latão reciclados é de cerca de 75%.
A proporção de sucata de aço reciclada em nossos produtos comerciais feitos de vários aços é de cerca de 40%. No geral, cerca de 72% dos materiais de produção e mercadorias são reciclados.
Água
A relevância da gestão hídrica está aumentando, mesmo em nossas latitudes. Devido às mudanças climáticas, os verões secos e quentes não são mais uma exceção. Como resultado, a água está se tornando cada vez mais escassa em muitos países, com fases de melhor e pior disponibilidade ao longo do ano. Isso resulta em demandas crescentes na gestão hídrica.
Embora a água como recurso não seja utilizada intensivamente em nosso modelo de negócios, estamos abordando a questão. Isso já está sendo feito nos primeiros locais em que o tratamento faz sentido. Ao implementar os índicas do ESRS, conseguimos identificar com mais precisão o nível de consumo de água de nossas instalações em regiões com estresse hídrico. No entanto, essa proporção é baixa em relação ao consumo total.
ESRS E3 - 4 Captação de água
2024
2023
2021
Mudança em relação ao ano anterior [%]
Mudança em relação ao ano-base 2021 [%]
Total de captação de água [m³]
44,378
47,278
44,846
-6.1
-1.0
da qual, água salobra / água do mar [m³] *
0
-**
-**
-**
-**
dos quais, águas subterrâneas (não renováveis) [m³] *
0
-**
-**
-**
-**
das quais, águas subterrâneas (renováveis) [m³] *
286
-**
-**
-**
-**
dos quais, produziu água [m³] *
0
-**
-**
-**
-**
das quais, águas superficiais [m³] *
0
-**
-**
-**
-**
da qual, água de terceiros [m³] *
44.092
-**
-**
-**
-**
Captação de água por funcionário [m³]
12.8
14,8
14.9
-13.5
-14.1
Intensidade de água por receita líquida [m3 / € milhões] *
58.9
58,4
57,3
0,9
2.8
Localizações em áreas de estresse hídrico***
8 unidades no Marrocos, Tailândia, Espanha, Turquia, Índia, México
6 unidades na China, Espanha, Turquia, Índia, México
-**
-**
-**
Captação de água em áreas com estresse hídrico [m³] *
656.2
17.230.4****
-**
-**
-**
* Com a implementação dos padrões ESRS para o ano de relatório de 2024, a captação de água foi registrada nessa subdivisão pela primeira vez. ** Não há registro detalhado de acordo com o novo padrão disponível. *** Consulta de dados por meio do Aqueduct Water Risk Atlas, classificação "extremamente alta". **** Uma alta flutuação resulta do fato de que a área em que nossa unidade na China está localizada não será mais designada como uma área de risco hídrico em 2024.
Fatos, números e dados sobre os resíduos
Além do aço e dos metais não ferrosos, também usamos uma variedade de diferentes plásticos para fabricar nossos próprios fixadores. Os inevitáveis resíduos de metal e plástico de rebarbas, peças faltantes e outros rejeitos gerados durante a produção são um recurso valioso. A reciclagem desses materiais é nossa principal prioridade e faz parte de nosso conceito abrangente de resíduos. Esse conceito nos permite coletar todos os resíduos de metal e plástico da produção por tipo e depois reciclá-los.
Dessa forma, pretendemos atingir uma taxa de reciclagem de 100% para esses materiais recicláveis. Por exemplo, algumas das matérias-primas recuperadas são trituradas diretamente no local e devolvidas à produção como regranulado.
ESRS E5 - 5 Fluxos de recursos
2024 **
2023
Mudança em relação ao ano anterior [%]
Quantidade total [t]
11,799
6,788
+73.8
Recuperação [t]
10,761
4,451
+141.8
dos quais perigosos [t] *
977
-
-
dos quais não perigosos [t]
9,785
4,451
+119.8
Descarte [t]
1,038
2,337
-55.6
dos quais perigosos [t] *
328
1,845
-82.2
dos quais não perigosos []
710
492
+44.3
Quantidade total de resíduos não reciclados [t]
1,988
2,337
-14.9
Proporção de resíduos não reciclados [%]
16.9
34.0
-50.3
Resíduos perigosos [t] *
1,305
1,845
-29.3
Resíduos radioativos [toneladas]
-
-
-
* A análise exata dos resíduos perigosos com relação ao seu caminho de recuperação não foi realizada até 2024 devido à implementação dos padrões ESRS. Portanto, presumiu-se, de forma conservadora, que todos os resíduos perigosos foram incinerados ou depositados em aterros sanitários. No entanto, os valores de 2024 mostram um equilíbrio melhor aqui. ** Um grande projeto de construção foi iniciado em 2024 com a demolição de um prédio antigo: Isso leva a uma discrepância extrema nos valores.
Gestão de fornecedores e cadeia de suprimentos sustentável
Assim como vivemos a sustentabilidade dentro da empresa, também esperamos que nossos fornecedores ajam com responsabilidade. Para garantir uma cadeia de suprimentos sustentável, trabalhamos de forma próxima e em parceria com todos os fornecedores. Por um lado, observamos como nossos parceiros implementam a sustentabilidade em suas próprias empresas, por exemplo, com relação à energia e às emissões. Por outro lado, também analisamos como eles cumprem sua responsabilidade social corporativa.
Devido à nossa distribuição de atividades, as principais áreas em nosso processo de compras são Alemanha, Europa e Turquia. Quantidades menores também são obtidas no leste da Ásia. Nos países onde há um risco maior de violações dos direitos humanos, os fornecedores são monitorados de perto: por meio de visitas no local e inúmeras auditorias. A Böllhoff não tolera nenhum tipo de violação dos direitos humanos por parte dos fornecedores e bloqueará o fornecedor.
Nosso Código de Conduta é uma ferramenta importante para garantir uma cadeia de suprimentos sustentável. Ela faz parte dos termos e condições gerais de compra e contém tópicos importantes relacionados à responsabilidade social corporativa.
Aquisição: global ou local
Em princípio, estamos interessados na concorrência global. No entanto, por motivos ecológicos, damos especial importância à aquisição local de materiais sempre que possível e quando faz sentido do ponto de vista econômico. Isso evita longas rotas de transporte que estão associadas a emissões adicionais.
No mundo globalizado de hoje, entendemos que a aquisição local significa que os bens ou serviços são adquiridos em nível nacional - ou seja, eles não precisam atravessar fronteiras nacionais a caminho da respectiva unidade da Böllhoff.
Projetos de sustentabilidade em todo o mundo
Criando conexões mais sustentáveis - com aço reciclado
Inúmeros elementos de conexão são feitos a partir do aço todos os dias, o que também ocorre na Böllhoff. Na França, contamos com o aço reciclado como matéria-prima - 100% a partir de 2025.