Пресса – 24.01.2016

Промышленные решения

Böllhoff – Партнер в нефтегазовой и химической промышленности

Производство в нефтегазовой и химической отраслях подвержено экстремальным нагрузкам.

Отдельные компоненты должны работать в любую погоду, а также в условиях длительного действия сил, переменных нагрузок и оставаться ремонтопригодными. Требования, предъявляемые даже к встроенным крепежным элементам, очень высокие и становятся все более и более критичными.

Böllhoff parabola

 

Поэтому материалы с высокими рабочими характеристиками и крепежные элементы находят в этой отрасли широкое применение. Для выбора и применения подобной продукции требуется большой опыт и высокий уровень знаний, чтобы исключить ошибки.

Компания Böllhoff специализируется на выпуске крепежных изделий индивидуального применения и предлагает широкий ряд специальных крепежных элементов, которые отличаются высокой устойчивостью к коррозии, действию высоких и низких температур и хлоридов. Поэтому незначительные проблемы разрешаются еще до возникновения серьезных трудностей.

Важные ремонты, проводимые на перерабатывающих заводах, служат примером искусства организации и логистики, успех их выполнения достигается совместными и слаженными усилиями дружного коллектива. Компания Böllhoff готова помочь заказчикам в решении подобных гигантских задач, предложив технологии применения, широкий ассортимент продукции и концепции организации поставок: полный пакет сервисных услуг: от планирования и до внедрения. Нашим приоритетом всегда остается повышение качества продукции и улучшение технологических процессов, снижение затрат.

Компания Böllhoff поставляет продукцию, имеющую следующие сертификаты:

  • AD-W0
  • AD-W2
  • PED 97/23/EC
  • ASME

и сертификат системы управления качеством согласно требованиям ISO/TS 16949, аккредитованная испытательная лаборатория отвечает требованиям стандарта DIN EN ISO/IEC 17025.

Этот подход гарантирует высочайшее качество продукции и технологических процессов не только в отношении шпилек, производимых по стандартам DIN и ANSI и гаек, но и специальных крепежных элементов, которые мы проектируем и изготовляем на собственных производственных мощностях, а также в отношении специальных деталей индивидуального исполнения (по запросу), производимых нашей компанией.

 

© Böllhoff Group, Билефельд 2016

Необходимо разрешение на печать данного материала. 

Контакты для связи Вы можете найти ниже.

Благодарим за понимание.

 

Ответственный составитель

Frank Nientiedt
Руководитель отдела корпоративного маркетинга
в компании Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Тел. +49 521 4482-01
Телефакс +49 521 449364
Эл. почта presse@boellhoff.com

 

Менеджер по маркетингу ООО "БЁЛЬХОФФ"

Дарья Скукина
Менеджер по маркетингу
ул. Нехинская, д. 59Б
173021 Великий Новгород
Эл. почта: dskukina@bollhoff.com

Загрузки

Для прессы: связанные загрузки.

Если вы хотели бы написать о нашей компании, просто загрузите пресс-релиз и фотографии для прессы.

Что? Формат файла / символы Дата выпуска Тип/ размер Загрузки
Фото для прессы (1)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 3294 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 3294 kb / ZIP
Фото для прессы (2)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 4677 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 4677 kb / ZIP

* в том числе бланки