Пресса – 22.01.2016

Дополнительные ассортименты

NAVITIGHT® – положил конец "вкручиванию не по резьбе”

Резьбовое соединение, выполняемое вручную, или попытка закрутить болт в труднодоступном месте может привести к затягиванию болта не по резьбе.

Затем болт входит в деталь с перекосом (так называемое "вкручивание не по резьбе"), что способно привести к замятию резьбы. Результат: повреждение и даже разрушение резьбы. Это может привести к остановке производственных циклов и значительным затратам на восстановление резьб.

This product is made by Böllhoff

 

Надежное резьбовое соединение

Техническое решение: все гениальное просто. Первоначально разработанная для автомобильной промышленности технология NAVITIGHT® теперь применяется во многих отраслях благодаря своим выдающимся возможностям. Секрет технологии NAVITIGHT® кроется в геометрии сбега резьбы: наружный диаметр наконечника болта меньше диаметра отверстия с внутренней резьбой. Но шаг резьбы остается постоянным. При затягивании болта его конструкция обеспечивает точное совмещение резьбы с внутренней резьбой гайки и правильное затягивание соединения.

Дополнительная функция удаления краски NAVITIGHT® исключает другие потенциальные риски ошибочного ввинчивания. В рамках поточной технологии все компоненты зачастую окрашиваются за один проход. В результате краска попадает на резьбу и это может стать причиной неправильного ввинчивания болта. Болт NAVITIGHT® с пазом для удаления краски делает внутреннюю резьбу более устойчивой, так как паз болта удаляет краску с бокового профиля резьбы отверстия.

Преимущества технологии:

  • Исключается риск неправильного ввинчивания
  • Надежное резьбовое крепление
  • Экономия времени и денег благодаря снижению уровня брака
  • Возможность автоматизированного резьбового соединения
  • Оптимальный угол с минимальным дискомфортом при затягивании соединения вручную
  • Функция удаления краски или других посторонних частиц с поверхности резьбы в сопряжении

Стандартный болт NAVITIGHT® имеет шестигранную головку с буртиком и размеры от M 5 до M 14. Другие типы приводов и размеры предлагаются на заказ.

 

© Böllhoff Group, Билефельд 2016

Необходимо разрешение на печать данного материала. 

Контакты для связи Вы можете найти ниже.

Благодарим за понимание.

 

Ответственный составитель

Frank Nientiedt
Руководитель отдела корпоративного маркетинга
в компании Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Тел. +49 521 4482-01
Телефакс +49 521 449364
Эл. почта presse@boellhoff.com

 

Менеджер по маркетингу ООО "БЁЛЬХОФФ"

Дарья Скукина
Менеджер по маркетингу
ул. Нехинская, д. 59Б
173021 Великий Новгород
Эл. почта: dskukina@bollhoff.com

Загрузки

Для прессы: связанные загрузки.

Если вы хотели бы написать о нашей компании, просто загрузите пресс-релиз и фотографии для прессы.

Заголовок Язык Версия Файл Загрузка
Фото для прессы (1)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 2569 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 2569 kb / ZIP
Фото для прессы (2)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 1614 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 1614 kb / ZIP
Фото для прессы (3)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 1924 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 г. 1924 kb / ZIP

* в том числе бланки