Stampa – 03.11.2015

RIVSET® HDX

 

La nuova tecnologia di rivettatura autoperforante

Le innovative strutture leggere utilizzate nell'industria automobilistica richiedono tecnologie di fissaggio innovative.

Con la tecnologia di rivettatura autoperforante è possibile unire in modo sicuro materiali diversi in un'unica fase di produzione, senza dover eseguire preforature. Il risultato è costituito da giunzioni ad alta resistenza e a tenuta di gas e liquidi sul lato della matrice.

This product is made by Böllhoff

 

Il Gruppo Böllhoff è un partner competente altamente raccomandato nel settore della tecnologia di rivettatura autoperforante. L'azienda dispone di una gamma completa di elementi di fissaggio, tecnologie di alimentazione, soluzioni di integrazione di sistema e di monitoraggio di processo. L'industria automobilistica confida da anni in queste competenze.

Anche in questo caso si tratta di dare forma al futuro. Nell'attuale produzione industriale è necessario impiegare strutture leggere e utilizzare materiali adeguati, che variano dall'alluminio agli acciai ad alta resistenza, dando nuovi impulsi allo sviluppo della tecnologia di rivettatura autoperforante e portandola oltre i suoi limiti. Ancora una volta con successo.

 

Risultati altamente stabili

Il rivetto RIVSET® HDX è stato sviluppato per effettuare giunzioni miste con acciai ad alta resistenza e materiali duttili, in funzione dei comprovati limiti di forza di inserimento dell'apparecchio di montaggio RIVSET® Automation H. Ciò si ottiene grazie alla combinazione tra geometria ottimizzata dell'elemento di fissaggio e durezza di rivetto adeguata.
Böllhoff è in grado di realizzare giunzioni con materiali che hanno una resistenza alla trazione di ben 1.600 MPa e uno spessore di lamiera di 1,8 mm nello strato superiore.

 

Tecnologia modulare a completamente automatizzabile

Le teste di posa RIVSET® Automation H e i componenti meccanici, appartenenti a questo processo di lavorazione, sono configurabili modularmente per l'impiego HDX. È possibile scegliere l'alimentazione di rivetti corrispondente (costituita da Böllhoff Control System (BCS) standard e tecnica di azionamento Böllhoff standard), in modo tale che le caratteristiche meccaniche rilevanti per le serie grandi, ad esempio tempi di processo < 1,5 s o disponibilità > 99,5%, rimangano invariate.

Diversamente dal rivetto SKR/SK, il rivetto RIVSET® HDX non viene inserito in un tubo flessibile di alimentazione profilato in direzione trasversale, bensì in un tubo flessibile circolare, corrispondente al diametro della testa del rivetto, in direzione longitudinale. Questa modifica interessa tutti i componenti della macchina di alimentazione dei rivetti RIVSET® Automation H.

Pertanto la tecnologia meccanica della macchina Böllhoff consente la produzione di serie in modo univoco e indipendentemente dalla scelta del rivetto.

 

La giunzione per tutti i casi

L'orientamento costante alla catena del valore aggiunto del cliente rappresenta la pietra miliare della stretta collaborazione con il settore automobilistico. Allo stesso tempo è la chiave per trovare la soluzione ottimale.
Grazie a questo orientamento, Böllhoff è diventato il maggior fornitore al mondo di rivetti autoperforanti e di sistemi di assemblaggio, requisiti fondamentali per unioni di massima qualità.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2015

Reprint authorised.

 

Autore responsabile

Annette Löwen
Direttore di team Marketing
presso Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Telefono +49 521 4482-05
Fax +49 521 449364
email presse@boellhoff.com

 

Documento richiesto a

Böllhoff S.r.l.
Marketing
Maurilia Lancini
Via Monferrato, 6/8
20094 CORSICO (MI)
Italia

Download

Per giornalisti: i nostri file da scaricare sull'argomento.

Desiderate maggiori informazioni? Scaricate i testi e le foto per la stampa.

Che cosa? Formato del file / Caratteri Prima pubblicazione Tipo / Dimensione Download
Testi per la stampa
.doc / 2.878 caratteri* Novembre 2015 13 kB / ZIP
.doc / 2.878 caratteri* Novembre 2015 13 kb / ZIP
Foto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 3496 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 3496 kb / ZIP
Foto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 735 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 735 kb / ZIP
Foto (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 1685 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Novembre 2015 1685 kb / ZIP

* spazi vuoti inclusi