Téléchargement
Vous recherchez le mode d’emploi de votre machine ONSERT® ? Vous pouvez le télécharger gratuitement ici.
Vous avez des doutes quant à l’utilisation de votre machine ONSERT® ? Rapide et pratique : nous avons le plaisir de vous proposer un bref tutoriel vidéo.
FAQ
Vous pouvez utiliser l’outil de traitement manuel pour toutes sortes d’éléments ONSERT®. Il vous suffit pour cela de changer d’unité interchangeable.
Les éléments peuvent être positionnés manuellement ou à l’aide d’une unité interchangeable insérée dans l’outil. Pour des exigences de tolérance plus élevées, nous recommandons l’utilisation d’un gabarit permettant de positionner précisément l’ONSERT® SL ONE sur la surface du composant. Ce gabarit doit être créé par l’utilisateur.
L’ONSERT® SL ONE est doté d’un temps de durcissement par défaut de 10 secondes, ce qui est suffisant pour coller les éléments ONSERT® qui contiennent une vis ou un écrou rapporté. Pour des fixations en plastique individuelles, pour la gestion des câbles, le temps de durcissement peut potentiellement être réduit à 5 secondes. Il est important de vérifier le temps de durcissement pour chaque application.
L’assemblage par collage n'est pas universellement applicable à tous les matériaux ou surfaces. Les colles ONSERT® standard offrent des performances exceptionnelles sur le verre, l’aluminium (surfaces brutes et portantes telles que l’e-coat ou les finitions anodisées) et l’acier (après traitement de surface uniquement). Elles sont également efficaces sur les matériaux thermoplastiques, hors PTFE, PP et POM, ainsi que sur les matériaux thermodurcissables.
Oui, à l’aide d’une technologie de dosage supplémentaire.
Avant d’utiliser l'applicateur de dosage, veuillez suivre les instructions du mode d’emploi.
Veuillez consulter le mode d’emploi ou contactez-nous.
Il existe deux méthodes pour retirer un élément ONSERT® :
1. Par application de chaleur, par exemple à l’aide d’un sèche-cheveux, l’élément ONSERT® avec la colle peut être ramolli, ce qui permet de le détacher facilement de l’extérieur vers l’intérieur à l’aide d'une spatule en plastique.
2. Comme solution « à froid », Böllhoff propose un coin en plastique (référence : 48501900009) dans les accessoires, qui peut également être utilisé pour enlever l’élément à l'aide d’un marteau de 500 g.
Il est recommandé d’employer les deux méthodes d’abord pour éviter d’endommager le produit du client.
Les différentes unités interchangeables facilitent le positionnement et la manipulation des éléments ONSERT® pendant le processus de collage. Votre représentant technique se fera un plaisir de vous aider à choisir l’unité interchangeable adéquate.
Une fois que vous avez programmé le mode libre pour l’exposition, le port de lunettes de sécurité est obligatoire. Suivez les instructions du mode d’emploi pour éviter tout risque pour la santé.
La mallette comprend 5 joints toriques de rechange. Retirez le joint torique endommagé à l’aide d’une petite pince ou d’un objet pointu. Placez soigneusement le joint torique neuf dans la rainure et enfoncez-le avec vos doigts. Pour faciliter le processus, l’enveloppe de protection peut être retirée de l'appareil.
Oui, cependant, un capteur 405 nm adapté et un adaptateur conçu spécialement pour le SL ONE doivent être utilisés pour la mesure. Pour cette demande, veuillez contacter votre représentant technique.
Nettoyez l’appareil uniquement de l’extérieur à l’aide d’un chiffon en coton non pelucheux imbibé d’eau tiède et claire.
Les résidus de colle liquide peuvent être soigneusement éliminés à l’aide d’un chiffon en coton imbibé d’alcool.
Les résidus de colle durcie, par exemple sur l’enveloppe de protection ou l’écran LED, doivent uniquement être éliminés avec précaution à l’aide d’une spatule en plastique. Veuillez contacter votre conseiller commercial au préalable pour éviter d’endommager l’appareil.
ASSISTANCE PERSONNALISÉE
Notre équipe se fera un plaisir de vous venir en aide.
Contactez-nous