Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histórias de sucesso

WE-EF

A WE-EF decidiu usar os nossos insertos roscados HELICOIL® Screwlock devido ao seu ajuste seguro e alta resistência à corrosão.

WE-EF iluminação de rua

Iluminando Bielefeld

Resistente à corrosão e de alta resistência. Os insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock ajudam a proteger o meio ambiente e a preservar as finanças municipais. Quando a WE-EF foi contratada para converter todas as luzes exteriores da cidade em LED, foi o problema da conexão aparafusada que gerou debate dentro do projeto.

Situação inicial

Requisitos extremos de materiais

A WE-EF é especializada em iluminação exterior

As suas lâmpadas LED estão expostas a condições climáticas variáveis, volumes de tráfego elevados e, em alguns casos, a condições meteorológicas extremas. Como resultado, a proteção contra corrosão e vibração teve que ser garantida para que houvesse sucesso a longo prazo no mercado. Para cumprir estas exigências rigorosas, a WE-EF usou a tecnologia 5CE: ligas de alumínio sem mistura e recicladas com baixo teor de cobre.

O único ponto fraco remanescente era a fixação de parafuso convencional. Estes não tiveram capacidade de suportar grandes choques durante os testes.

Solução

Insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock

A WE-EF utiliza os nossos insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock. Uma ou mais roscas poligonais travam os flancos do parafuso instalado. O travamento por fricção resiliente de maneira elástica resulta em torques de travamento comparáveis com as especificações DIN EN ISO 2320. Isto, em conjunto com a elevada resistência à corrosão, garante que os insertos roscados HELICOIL® não se soltem. Como resultado, contribuem para a durabilidade da iluminação publica da WE-EF. 

Insertos – roscados para metais HELICOIL® Plus Screwlock
HELICOIL® Plus ScrewlockInsertos roscados para metais
HELICOIL® Plus ScrewlockInsertos roscados para metais com efeito de aparafusamento

Resultado

Menor consumo de energia

Foram substituídas 14.800 luminárias, 42% menos emissões de CO2 e uma redução no consumo de energia de cerca de 5 milhões de kWh por ano – os números são notáveis. Graças à reduzida difusão de luz, as novas luminárias LED também estão melhorando a vida cotidiana dos cidadãos de Bielefeld. Com a tecnologia das lentes OLC® (One LED Concept) da WE-EF, a luz está focada na superfície a ser iluminada. Estamos muito satisfeitos por nossos insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock poderem contribuir a longo prazo para o meio ambiente, as finanças da cidade e, claro, para o nosso cliente WE-EF.

Vantagens para o cliente

 

  • Anti-perda
  • Aumento de valor
  • Melhoria da qualidade
Bielefeld, Rabenecksheide, iluminação antes e depois da conversão para luzes LED WE-EF VFL540
Iluminação antes (pequena imagem no canto superior esquerdo) e após a conversão para luzes LED WE-EF VFL540

Mais informações

Teremos prazer em ajudar.

Tem alguma dúvida ou um projeto em andamento?

Conte com nosso time de engenheiros

Entre em contato conosco