Campus Educacional Böllhoff – Pelo amor ao aprendizado e às possibilidades futuras
E³: Educação, encontros, entusiasmo. Não poderia haver lema melhor para o nosso novo complexo central de treinamento e aprendizagem ao longo da vida, com 1.600 metros quadrados. Em um momento em que muitos adotam uma postura de esperar para ver, a Böllhoff está investindo nas pessoas e nos espaços de aprendizagem como parte do nosso compromisso com Bielefeld. Afinal, a sustentabilidade só é alcançada por meio do desenvolvimento de competências.
Abraçando o futuro desde 1877: uma história de coragem e sucesso
De uma loja de ferragens em 1877 a líder global em tecnologia de união 360°, a história da Böllhoff é marcada por decisões ousadas. Destacam-se a entrada precoce nos mercados internacionais e o avanço tecnológico representado pelo inserto roscado HELICOIL®, que foi instalado no módulo lunar em 1969 e permitiu que Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornassem pioneiros das viagens espaciais.
Hoje, a Böllhoff opera em 44 unidades espalhadas por 26 países. Recentemente, expandimos nossa base de produção em locais como Marrocos e Turquia e atendemos a uma ampla gama de setores, desde o automotivo e a engenharia mecânica até a aviação. O novo campus educacional é o próximo passo lógico nessa abordagem de moldar ativamente o futuro.
Para Wilhelm Alexander Böllhoff, isso não é apenas um bônus, mas uma estratégia central: manter a ousadia, pensar a longo prazo e aproveitar os pontos fortes regionais. O novo campus, inaugurado oficialmente em setembro de 2025, é a personificação perfeita desse espírito.
»"Acreditamos nas pessoas e na coragem delas de aprender coisas novas. O campus educacional é a nossa promessa a elas. É lá que estamos moldando o futuro juntos, com os pés firmemente no chão e movidos pela paixão por uma integração bem-sucedida."
O novo campus educacional reúne, assim, formação profissional, cursos de graduação e desenvolvimento profissional contínuo para formar talentos preparados para o mundo real e na vanguarda da tecnologia. Sob o princípio orientador do E³ (educação, encontros, entusiasmo), foi criado um espaço onde os jovens podem se desenvolver, as competências podem ser aprimoradas e o mundo empresarial e o meio acadêmico podem colaborar.
Frank Nientiedt, diretor do Campus Educacional e de Marca do Empregador, resume o conceito com o slogan “E³ – Educação, Encontros, Entusiasmo”:
»"A educação não é um estado estático, mas um processo dinâmico. O contato com outras pessoas promove o estabelecimento de redes de relacionamento e gera ideias, enquanto o entusiasmo é a centelha que transforma o conhecimento em ação."
Aprendendo a assumir responsabilidades
Merece destaque especial a empresa de aprendizes, cuja criação está prevista para 2026. Nesse contexto, os jovens planejarão, fabricarão e venderão produtos de forma totalmente autônoma. Marketing, vendas, compras, fabricação, logística e garantia de qualidade podem ocorrer em pequena escala, mas envolvem responsabilidade real. Dessa forma, o pensamento empreendedor não é apenas ensinado, mas colocado em prática. Atualmente, há 93 aprendizes sendo preparados para carreiras no mundo real na Böllhoff, distribuídos por 17 funções profissionais diferentes
Treinamento que faz a diferença
O campus também funciona como um centro de treinamento para funcionários e especialistas externos, por exemplo, em gestão enxuta. Em colaboração com a Câmara de Indústria e Comércio (IHK), são oferecidos cursos de certificação em diversos temas, incluindo inteligência artificial. Além disso, estão disponíveis módulos práticos sobre tecnologia CNC, pneumática, hidráulica, tecnologia de acionamento e soldagem.
As universidades no centro de tudo
Teoria e prática se unem: a Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Bielefeld (HSBI) já transferiu partes do programa de mestrado “Business Innovation & Technology” (BIT) para o campus, com estudos de caso reais, acesso direto à tecnologia e um ciclo rápido de feedback. Assim, os alunos adquirem experiência em primeira mão de como a teoria é colocada em prática, enquanto a empresa se beneficia do acesso a jovens talentos e às pesquisas mais recentes.
OWL conecta: capacitação para a região
Há muito tempo que a Böllhoff deixou de se limitar a treinar funcionários apenas para seus próprios fins. Cerca de 20 empresas parceiras da região de OWL se beneficiam do campus, assim como inúmeras escolas por meio de parcerias, treinamento para candidatura a vagas de emprego e informações sobre carreiras industriais modernas. Quem já teve a oportunidade de vivenciar o que envolve a usinagem moderna, ou perceber o quão exigente é a mecatrônica, passará a enxergar as carreiras técnicas sob uma perspectiva totalmente nova.
Uma cultura de aprendizagem que cria conexões
Aqui, o conhecimento não é meramente consumido, mas sim moldado. São mais orientadores do que palestrantes no sentido tradicional, equipes em vez de “lobos solitários”, com foco em soluções em vez de problemas. E sim – a aprendizagem pode ser cheia de surpresas e colocar o foco na interação humana: desde workshops curtos e interativos até sessões de ioga ou “horas de rave” matinais. O que importa é o efeito: as pessoas se conectam com os temas, com as ferramentas e umas com as outras.
Sustentabilidade, da construção à operação
O campus combina tecnologia de ponta com um compromisso com a sustentabilidade por meio do uso de bombas de calor, painéis solares, um telhado verde e materiais reutilizados do edifício anterior. Isso está alinhado com a estratégia geral da empresa de conservar energia, gerenciar cadeias de suprimentos de forma responsável e fortalecer parcerias.
O futuro começa com o aprendizado
O campus educacional demonstra como as empresas podem moldar a mudança hoje: com coragem, tecnologia e uma conexão genuína com as pessoas. O que foi criado aqui é mais do que apenas um prédio. É um convite para estudar, para se reunir e para cultivar a paixão pelo aprendizado – para as pessoas, para as empresas e para a OWL.