Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Revista Böllhoff
  3. O Campus de Educação Böllhoff está sendo construído

O Campus de Educação Böllhoff está sendo construído

Estamos oferecendo um novo lar ao treinamento e à aprendizagem contínua: o Campus de Educação Böllhoff será construído em cerca de 1.600 m² em 2024. O mundo aberto da educação continuada oferecerá aos estagiários, estudantes, funcionários e outras mentes curiosas um espaço criativo para aprender uns com os outros, trocar ideias - e desenvolver novas.

Em tempos de escassez de trabalhadores qualificados, queremos investir ainda mais na formação e educação continuada dos nossos funcionários. É por isso que estamos investindo cerca de 5 milhões de euros no Campus de Educação Böllhoff em nossa sede em Bielefeld. O novo edifício combina as oficinas de treinamento técnico com modernas salas de intercâmbio e treinamento, bem como um laboratório de fábrica inteligente para relacionamentos sociais e robótica. Também está planejado um fórum de tecnologia de junção: aqui, os produtos Böllhoff podem ser experimentados por alunos, estudantes e convidados, por exemplo, como parte de eventos práticos e cursos de treinamento sobre produtos.

"Investir em treinamento adicional garante o sucesso de nossa empresa na competição global por trabalhadores qualificados. Com programas de treinamento internacionais e o campus de educação, garantimos que nossos funcionários melhorem continuamente suas habilidades."

Eike KrullChefe de Recursos Humanos Corporativos
»

Um espaço criativo para novas abordagens

As novas abordagens se aplicam a tecnologias e conceitos de treinamento, bem como ao intercâmbio com empresas de cooperação, start-ups e instituições educacionais. As tecnologias futuras, como robótica e IA, serão tão focadas no campus de educação quanto no uso prático da realidade aumentada, por exemplo, para conceitos de treinamento inovadores.

Criando algo sustentável em um local histórico

O futuro projeto do campus de educação está crescendo em um local de especial significado para a Böllhoff. Até 2019, nossa primeira unidade de produção interna de insertos roscados, fundada no final da década de 1950, estava localizada na rua "Im Brocke". Após a realocação desta área de produção para pavilhões maiores na "Duisburger Straße", o Campus de Educação Böllhoff está sendo construído no mesmo local - como um investimento no treinamento do futuro.

Estações de trabalho de produção HELICOIL® em Bielefeld, 1958
Produção da HELICOIL® em Bielefeld1958

O aspecto da sustentabilidade também foi uma grande preocupação para nós desde o início na construção do novo complexo de edifícios. O campus de educação é aquecido com uma bomba de calor e um sistema fotovoltaico no telhado gera parte da eletricidade necessária para isso diretamente no local. Partes do telhado também são ecológicas - com efeitos positivos correspondentes para a natureza e as pessoas. Ao devolver parte da superfície vedada à natureza, estamos criando habitats para insetos e melhorando o microclima e a qualidade do ar.
 

"Com a construção do novo campus, estamos não só criando capacidade suficiente para a crescente procura de formação, mas também ganhando espaço para novas abordagens. Espaço para expandir as colaborações existentes com instituições de ensino e empresas parceiras, por exemplo, ou para experimentar novos formatos de eventos."

Wilhelm A. Böllhoff, membro da gestão da empresa e sócio-gerente do Grupo Böllhoff
Wilhelm A. BöllhoffMembro da gestão da empresa
»

Promovendo o intercâmbio de conhecimentos e o trabalho em rede

Uma área criativa aberta com salas de seminários e um salão de eventos para mais de 100 pessoas oferece muito espaço para workshops e uma troca aberta de ideias - tanto interna quanto externamente. O espaço criativo não estará disponível apenas para eventos corporativos e treinamentos próprios, mas também para empresas e universidades parceiras. Desta forma, queremos promover o trabalho em rede dentro da região e a troca interdisciplinar de conhecimento. A conclusão da construção do Campus de Educação Böllhoff está prevista para o final de 2024, com a inauguração oficial prevista para a primavera de 2025.