Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Revista Böllhoff
  3. Escoteiros da energia na Böllhoff

Escoteiros da energia na Böllhoff

Quatro estagiários da Böllhoff que, como Escoteiros da energia 2024, descobrem um potencial concreto de sustentabilidade na empresa

Também envolvemos ativamente nossos estagiários em nossa busca pela sustentabilidade - transformando-os em escoteiros da energia, juntamente com as câmaras de indústria e comércio de Bielefeld e Detmold. Isso ocorre porque os estagiários geralmente desenvolvem as ideias mais interessantes para economizar energia, graças à sua visão sem a influência dos processos operacionais.

Estagiários desenvolvem potencial de economia

O projeto "Escoteiros da energia OWL" (escoteiros da energia da East Westphalia-Lippe, em alemão) foi lançado pelas câmaras de indústria e comércio de East Westphalia-Lippe. A ideia por trás disso: os estagiários da região são sensibilizados para os tópicos de eficiência energética e de recursos e treinados de acordo nas oficinas. Como escoteiros da energia, eles têm a oportunidade de descobrir o potencial concreto de economia em suas empresas - e desenvolver ideias para melhorias.

Assim como Rio Babilon, Julia Lentz, Jennifer Hemsen e Tim Kottowski: os quatro estagiários da Böllhoff estão participando do projeto "Escoteiros da energia OWL" conosco em 2024.

Conversamos com Jennifer e Rio sobre a razão pela qual eles estão participando do projeto, o que isso significa para eles e quais ideias de economia sua equipe desenvolveu.

Conversa com dois escoteiros da energia Böllhoff de 2024

Jennifer e Rio, o que fez vocês decidirem participar do projeto "Escoteiros da energia OWL" para Böllhoff?

Jennifer Hemsen:
Naquela época, recebemos um e-mail de nossos treinadores informando que o projeto anual "Escoteiros da energia OWL" estava acontecendo novamente. Naturalmente, eles perguntaram quais de nós gostariam de participar. Eu disse a alguns outros estagiários do nosso grupo: "Vamos, vamos lá, há oficinas legais e coisas desse tipo".
Então, inicialmente, tínhamos uma equipe. Infelizmente, devido a restrições de tempo, ele desmoronou novamente antes do início do projeto - exceto por Julia e eu. Então, espontaneamente, perguntamos a Rio e Tim se eles queriam se juntar a nós.

Rio Babilon:
Tim e eu entramos porque nem percebemos no início que o projeto estava acontecendo. Mas, então, rapidamente refletimos entre nós mesmos: isso parece interessante, podemos, com certeza, participar. 

Dois trainees da Böllhoff participam do projeto Escoteiros de energia 2024 com um fone de ouvido para PC nas mãos
Jennifer e Rio explicam o projeto dos escoteiros da energia 2024

"Para mim, foi uma grande honra receber a confiança, mas também a responsabilidade - e poder ser ativo como escoteira de energia. Mesmo como estagiário, você tem a liberdade de fazer algo especial e criar seu próprio projeto. E estou orgulhosa do que criamos!"

Jennifer HemsenEstagiário em gestão de escritório
»

Dê-nos uma visão concreta: Qual é a sua ideia de economia para a Böllhoff que vocês desenvolveram como escoteiros da energia?

Rio Babilon:
Nosso projeto de economia é sobre fones de ouvido para PC, que nosso departamento de TI compra e fornece de forma centralizada para os usuários da empresa. Como estagiário, eu mesmo venho do departamento de TI.
E notei algo sobre os fones de ouvido: quando os fones de ouvido usados são devolvidos à TI, por exemplo, devido a uma mudança de emprego, esses fones de ouvido são primeiro colocados no armazenamento. Em média, recebemos cerca de 5 fones de ouvido por mês em toda a Alemanha, o que equivale a 60 fones de ouvido por ano.
No entanto, os novos usuários geralmente recebiam fones de ouvido novos - principalmente por razões de higiene. Eu disse aos outros escoteiros da energia: vamos dar uma olhada nisso, talvez possamos fazer algo a respeito.

A ideia de economia de nossos escoteiros da energia 2024

De olho no uso contínuo de fones de ouvido

Jennifer Hemsen:
Cada novo fone de ouvido provoca emissões de 24,9 kg de CO₂ devido aos materiais utilizados. E isso custa à Böllhoff 162 euros.
Então, fizemos algumas pesquisas e descobrimos que também poderíamos comprar almofadas de substituição. Isso significa que as almofadas podem ser simplesmente substituídas quando os fones de ouvido forem devolvidos. Isso permite que os fones de ouvido já utilizados sejam recondicionados e utilizados por mais tempo.

Olhando por cima dos ombros de dois estagiários da Böllhoff que participam do projeto Escoteiros da energia 2024 com um fone de ouvido para PC em suas mãos

Rio Babilon:
Em comparação, as almofadas de substituição provocam emissões de apenas 0,16 kg de CO₂ no nível do material - em vez de 24,9 kg de CO₂ para um fone de ouvido recém-adquirido.

Jennifer Hemsen:
Portanto, para as emissões de CO₂ de um novo fone de ouvido, podemos equipar mais de 150 usados com novas almofadas e reutilizá-los.

Rio Babilon:
Outra vantagem: a substituição das almofadas custa apenas uma fração do preço de um novo fone de ouvido - em vez de 162 euros na compra de um novo, custa apenas cerca de 20 euros por substituição. Isso já inclui os custos de mão de obra para cerca de 10 minutos de trabalho por fone de ouvido.

Jennifer Hemsen:
Calculado ao longo do ano, podemos economizar muito aqui - cerca de 99% das emissões de CO₂ por substituição de fone de ouvido e dinheiro para a empresa.

Uma situação duplamente vantajosa para o meio ambiente e para a empresa - também internacionalmente

Após as descobertas de nossos escoteiros da energia 2024, o processo de substituição de fones de ouvido na Alemanha já foi modificado. Lá, os fones de ouvido antigos agora são recondicionados com novas almofadas sempre que possível, em vez de comprar novos fones de ouvido.

Com atualmente 60 substituições por ano, economizamos 1,4 toneladas de CO₂ por ano. Além disso, a própria empresa economiza mais de 8.500 euros por ano, pois os fones de ouvido com novas almofadas podem permanecer em uso por mais tempo. Uma situação duplamente vantajosa, tanto ecológica quanto economicamente.

Dois Escoteiros da energia de 2024 da Böllhoff trabalham em seu projeto em seus laptops

E o próximo passo já está planejado: No verão de 2024, os escoteiros da energia também puderam apresentar sua empolgante ideia de economia a colegas internacionais. No futuro, o recondicionamento dos fones de ouvido também será introduzido em outros locais da Böllhoff internacionalmente.

"É uma grande oportunidade para participarmos do projeto de escoteiros da energia para a Böllhoff e estou feliz por ter me inscrito nele porque isso só mostra o quanto você pode fazer mesmo com pequenas coisas - como, no nosso caso, com fones de ouvido para PC - mesmo como estagiário."

Rio BabilonEstagiário de especialista em TI para integração de sistemas
»

"Escoteiros da energia OWL":

Um projeto com tradição


O projeto "Escoteiros da energia OWL" das câmaras de indústria e comércio de Bielefeld e Detmold acontece pela décima primeira vez em 2024. E a participação no projeto também se tornou um sistema na Böllhoff.

Antes de Rio, Julia, Jennifer e Tim, outros três estagiários participaram do projeto conosco em 2022. Na época, os estagiários técnicos estavam analisando possíveis economias em sistemas de ar comprimido em nossa produção de porcas de travamento. Isso mostra como os projetos e ideias de economia são diversos - dependendo das origens, interesses e áreas especializadas dos estagiários .

Três estagiários da Böllhoff que atuaram como escoteiros da energia para a empresa em 2022
Escoteiros da energia 2022:Renas Bassi, Alexander Becker e Berkim Fatih

Uma abordagem com um futuro

E haverá novamente os Escoteiros da energia da Böllhoff em 2025. Porque o projeto não apenas revela um potencial de economia interessante para nossa empresa. Ele também oferece aos aprendizes a oportunidade de ir além em seu próprio projeto de sustentabilidade.

Mas antes disso, um marco especial aguarda a equipe de aprendizes a partir de 2024: ano após ano, os melhores projetos de economia de energia de todos os escoteiros de energia em toda a East Westphalia-Lippe são selecionados por um júri - e recebem prêmios no final do ano.

Quatro estagiários da Böllhoff que, como Escoteiros da energia 2024, descobrem um potencial concreto de sustentabilidade na empresa
Escoteiros da energia 2024:Rio Babilon, Julia Lentz, Jennifer Hemsen e Tim Kottowski

Isso também pode ser do seu interesse