Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Revista Böllhoff
  3. Entrevista: desenvolvimento juvenil na Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff

Entrevista: desenvolvimento juvenil na Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff

Anja Böllhoff, presidente da Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff, e o doador fundador, Dr. Wolfgang W. Böllhoff, apresentam o relatório anual da Fundação

A educação como chave para o sucesso: este é o princípio orientador do trabalho da Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff. Nesta entrevista, a presidente Anja Böllhoff e o doador fundador, Dr. Wolfgang W. Böllhoff, relembram mais de 16 anos de desenvolvimento juvenil na fundação. Eles falam sobre a fundação em si, a mudança de gerações e o trabalho em ambos os programas.

Dr. Böllhoff, você criou a Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff junto com sua esposa em 2006. Qual foi a sua motivação?

Dr. Wolfgang W. Böllhoff: Muitas vezes falamos sobre a sorte que tivemos na vida. Nós dois crescemos em famílias cristãs sólidas e tivemos uma boa educação. Então eu cresci na empresa Böllhoff e - acima de tudo - tive filhos saudáveis.

Mas também vimos muita miséria e injustiça no mundo e nos perguntamos: como podemos aliviar um pouco essas questões? Percebemos que as pessoas que são instruídas e aprenderam algo são as menos suscetíveis ao mal. Foi assim que criamos a fundação.
 

A família Böllhoff, fundadora por trás da Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff, em 2006
Dr. Wolfgang W. e Regina Böllhoff (no meio) com a família em 2006

Sra. Böllhoff, a senhora assumiu a presidência da fundação no lugar de seu sogro em 2022. Qual é a sua motivação para o voluntariado?

Anja Böllhoff: Não vejo isso como "apenas" voluntariado, mas como uma mistura de profissão e paixão. Quando olho para trás, para a minha juventude, sempre quis fazer algo semelhante.

E a coincidência na vida me levou a fazer o que gosto de fazer - e talvez um pouco bem: reunir pessoas que querem fazer o bem. E utilizar meu trabalho em fundações para encontrar soluções para problemas sociais pela união de forças.
 

A presidente da Fundação, Anja Böllhoff (2ª da direita), com os diretores do programa

A presidente da Fundação, Anja Böllhoff (2ª da direita), com os diretores do programa

A fundação apoia jovens que, de outra forma, recebem pouco apoio - com os programas "Ich will" e "De mãos dadas". O que acontece lá exatamente?

Anja Böllhoff: Ambos são programas educacionais que se estendem por dois ou três anos. Com o "Ich will", lidamos com alunos de escolas integradas, secundárias e intermediárias, com idades entre 14 e 18 anos. O principal objetivo do programa é ajudar os alunos apadrinhados a obter um bom certificado de conclusão da escola.

O segundo programa, "De mãos dadas", desenvolveu-se a partir da onda de refugiados que chegaram à Alemanha em 2015. Aqui lidamos com jovens com histórico de migração ou refugiados - de 17 a 22 anos, desacompanhados ou vivendo em famílias. Este programa tem três objetivos abrangentes: orientação vocacional, aquisição de habilidades linguísticas e fortalecimento da autoestima.
 

Aluno conversando com uma madrinha
A aluna Madlene comemora a conclusão do programa educacional "Ich will" junto com sua mentora Elke Thomas

"Queremos que os jovens digam após a formatura que podem fazer algo que nunca pensaram ser possível - que se abriram para coisas novas. Eles costumavam querer alcançar as estrelas, agora eles podem alcançar as estrelas."

Anja BöllhoffPresidente da Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff
»

Quantos jovens participam nos programas?

Anja Böllhoff: Há cerca de 60 jovens no programa "Ich will" nas localidades de Bielefeld e Finsterwalde. No "De mãos dadas", atualmente temos 30 alunos apadrinhados no programa. Para dar mais alguns números: desde o início da fundação até 2023, já patrocinamos 216 jovens no programa "Ich will" e 48 no programa "De mãos dadas".

Dr. Wolfgang W. Böllhoff: Todos os graduados recebem um certificado detalhando o que aprenderam e experimentaram durante seu treinamento.
 

Em ambos os programas, os mentores, que acompanham os jovens individualmente durante o período de apoio, também desempenham um papel especial?

Anja Böllhoff: Sim. Atualmente, temos 83 mentores em Bielefeld e 30 em Finsterwalde. São mulheres e homens de uma ampla gama de profissões que gostam de ajudar os jovens.

Dr. Wolfgang W. Böllhoff: O pré-requisito básico para se tornar um mentor é o amor pelas crianças - e a confiabilidade. Em última análise, não é uma questão de idade. Nosso mentor mais jovem tem apenas 32 anos, está entusiasmado e faz um trabalho muito bom. Ficamos felizes quando ouvimos das mulheres e dos homens que a tarefa e o contato com os jovens enriquecem as suas próprias vidas.

Um jovem com seu mentor
Sidad, nascido no Iraque e aluno apadrinhado no programa "De mãos dadas", com seu mentor Uwe Beck

"É um verdadeiro prazer ver alunos maduros e autoconfiantes no palco nas cerimônias de formatura dos programas que realmente levaram algo com eles."

Retrato do dr. Wolfgang W. Böllhoff
Dr. Wolfgang W. BöllhoffDoador fundador da Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff
»

E a senhora também atribui grande importância ao fortalecimento da autoestima dos jovens nos programas?

Anja Böllhoff: Com certeza absoluta. Queremos que os jovens digam após a formatura que podem fazer algo que nunca pensaram ser possível - que se abriram para coisas novas. Eles costumavam querer alcançar as estrelas, agora eles podem alcançar as estrelas.

Dr. Wolfgang W. Böllhoff: Ser autoconfiante e comprometido com a vida - se você puder fazer isso, terá sucesso. Sabe, é um verdadeiro prazer ver alunos maduros e autoconfiantes no palco nas cerimônias de formatura e ver que, depois de três anos, realmente absorveram algo de importante.
 

Um grupo de patrocínio visita o Dr. Oetker Welt Bielefeld
Um grupo de patrocínio visita o Dr Oetker World em Bielefeld

Sra. Böllhoff, vamos olhar um pouco para o futuro: que desafios a fundação enfrentará nos próximos anos?

Anja Böllhoff: Vemos os desafios principalmente na mudança nas condições sociais. A pandemia do coronavírus desempenhou um papel decisivo aqui, teve um impacto significativo sobre os jovens - forçando-os a se restringirem em suas próprias quatro paredes. Percebemos que a motivação diminuiu e as lacunas de conhecimento aumentaram.

Tivemos e ainda temos que tirar os jovens de tudo isso e transmitir a alegria de conviver e sair de casa. Isso não será fácil. Mas estou muito confiante de que encontraremos as respostas certas.

 

*Esta conversa é o trecho de uma entrevista da revista da igreja de Bielefeld "Jost", edição 01/2023, conduzida pelo jornalista Manfred Matheisen.
Fonte da foto principal do artigo: "Jost Kirchenmagazin für Bielefeld", 1/23, Bielefeld, Bonifatius Verlag, Paderborn. Fotógrafo: Jörg Diekmann

Assumindo responsabilidades por meio do desenvolvimento da juventude

Abrindo a igualdade de oportunidades na educação para os jovens: a Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff

Desde a sua criação em dezembro de 2006, a Fundação Wolfgang e Regina Böllhoff tem apoiado jovens que recebem pouco apoio de seus pais. Por trás disso está o desejo sincero da família fundadora de promover a igualdade de oportunidades e o acesso justo à educação para os jovens.

Hoje, esse objetivo é implementado por meio de dois programas educacionais: "Ich will" e "De mãos dadas". Em ambos os programas, os jovens são incentivados no seu desenvolvimento pessoal e apoiados na procura do seu lugar na sociedade e na vida profissional. O apoio individual aos jovens e a orientação individual feita por mentores voluntários desempenham um papel fundamental nisso.
 

Quatro moças ficam na frente de uma parede de madeira verde e sorriem para a câmera. O logotipo da fundação 'Ich will' está no canto inferior direito da imagem