Criando junções mais sustentáveis - com aço reciclado
Inúmeros fixadores são feitos de aço todos os dias. Isto também acontece na Böllhoff. Em nossa unidade de produção na França, dependemos, em grande parte, do aço reciclado como matéria-prima para a produção de elementos de aço. Nossa meta: a partir de 2025, queremos usar apenas aço reciclado - 100%.
Um material ideal para fixadores
O aço é um dos materiais mais amplamente utilizados no mundo - e não sem razão. Afinal, o aço é um material com múltiplos talentos: garante produtos estáveis e duráveis que também são fáceis de reciclar.
Uma vez produzido, o aço permanece no ciclo do material por meio de todas as reciclagens e processamentos posteriores. Como aço reciclado, o material pode ser utilizado repetidamente para fabricar novos produtos - sem perda de qualidade. Perfeito para nossos fixadores!
Aço reciclado em utilização
Em nossa unidade de produção de La Ravoire, França, cerca de 600 milhões de fixadores são fabricados todos os anos - principalmente em aço. O aço reciclado é usado principalmente na produção desses fixadores de aço, que são principalmente porcas e pinos de rebite cego.
Na foto: parte da nossa unidade de Böllhoff em La Ravoire - ao fundo, as salas de produção onde os fixadores são fabricados.
A partir de 2024, 70% do aço em nossas porcas e pinos de rebite cego da França é composto de aço reciclado. Isso significa que esse aço já foi utilizado em uma ampla variedade de aplicações antes de criar fixações mais sustentáveis para nós após a reciclagem - em sua segunda vida útil. E um aumento na proporção de aço reciclado já está devidamente planejado.
»"Em La Ravoire, transformamos 4.500 toneladas de aço em fixadores todos os anos. A partir de 2025, utilizaremos apenas aço reciclado para tanto - 100% em vez dos atuais 70%. Isso nos permitirá reduzir significativamente as emissões de CO₂ em nossa cadeia de valor, ou seja, no escopo 3."
Uma vantagem em termos de sustentabilidade
Mais aço reciclado, menos emissões
O aço reciclado causa menos da metade das emissões de CO₂ do aço convencional durante a produção. Em números concretos, isso significa que, a partir de 2025, reduziremos nossas emissões de CO₂ do aço comprado para 4.050 toneladas por ano. *
A título de comparação, se comprássemos todo o aço que transformamos em fixadores em La Ravoire como aço convencional, as emissões seriam significativamente maiores: quase 10.000 toneladas de CO₂ por ano. Portanto, é um passo importante mudar completamente para o aço reciclado - com um grande impacto.
Análise detalhada da pegada de CO₂
Uma visão da cadeia de valor como uma oportunidade
O projeto de aço reciclado é apenas um dos vários projetos de sustentabilidade que resultaram do desenvolvimento da pegada de CO₂ na França. Em 2022, colegas da unidade de La Ravoire analisaram as emissões totais nos escopos 1 a 3.
Rapidamente ficou claro que empresas de manufatura como a Böllhoff não têm o maior potencial de economia em sua própria área de responsabilidade, ou seja, nos escopos 1 e 2. Em vez disso, também vale a pena analisar o escopo 3: as emissões de CO₂ nas fases anterior e posterior da cadeia de valor. As matérias-primas que compramos para nossos fixadores são particularmente importantes aqui. Isso também causa diferentes níveis de emissões durante o processo de fabricação, dependendo da matéria-prima.
Com esse conhecimento, nossos colegas na França e em todo o mundo continuarão trabalhando a toda velocidade para encontrar - e criar - mais potencial de economia na cadeia de valor.
»"Mais de 90% de nossas emissões são geradas no escopo 3, por exemplo, na produção do aço que processamos. Isso foi um choque no início, mas também é uma ótima oportunidade para enxergar além da empresa - e alavancar ainda mais o potencial de economia em estreita cooperação com parceiros fornecedores."
* As emissões de CO₂ calculadas para o aço convencional e o aço reciclado na unidade de Böllhoff, na França, são baseadas em fatores de emissão do banco de dados público "Base Carbone". O banco de dados é fornecido pela agência governamental francesa ADEME (Agence de la transition écologique). Fator de emissão de aço: 2,2 toneladas de CO₂e por tonelada de aço; fator de emissão de aço reciclado: 0,9 toneladas de CO₂e por tonelada de aço reciclado.