Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Revista Böllhoff
  3. Avanços em saúde e segurança ocupacional na logística

Avanços em saúde e segurança ocupacional na logística

Funcionários na área de logística na Böllhoff

Estamos constantemente trabalhando para melhorar a saúde e a segurança de nossos colegas. As medidas atuais em nossas operações logísticas em Bielefeld e Oelsnitz são bons exemplos de como identificamos e implementamos sistematicamente o potencial de otimização - através de nosso sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional com certificação ISO 45001.

Estações de trabalho ergonômicas na entrada de mercadorias

Quando se trata de ergonomia no local de trabalho, a maioria das pessoas pensa imediatamente em mesas com altura ajustável ou cadeiras de escritório ajustáveis individualmente. Mas, na produção e na logística, em especial, a postura incorreta geralmente causa desgaste físico desnecessário. No departamento de entrada de mercadorias de nosso centro de logística em Bielefeld, demos um grande passo em termos de proteção da saúde com a aquisição de novas mesas elevatórias. Essas estações de trabalho ajustáveis ergonômicas e versáteis já provaram seu valor em nossa maior unidade de logística em Oelsnitz desde sua inauguração em 2019.

Funcionário na mesa de trabalho elevatória no departamento de entrada de mercadorias da Böllhoff
Nossas superfícies de trabalho ergonômicas e bem organizadas protegem a saúde e promovem a produtividade.

As superfícies de trabalho com altura ajustável permitem que os colegas ajustem individualmente suas posições de trabalho e, assim, aliviem a tensão nas costas e nos ombros. Além disso, todas as ferramentas são facilmente acessíveis, as distâncias entre elas são curtas e as esteiras transportadoras eliminam a necessidade de elevação e transporte extenuantes.

"As estações de trabalho ergonômicas na empresa são um fator importante para garantir que os nossos funcionários permaneçam saudáveis a longo prazo. Assim como no processamento de pedidos em nossos centros logísticos de Oelsnitz e Bielefeld."

Martin SteinerGerente técnico de Centros Logísticos de Bielefeld e Oelsnitz
»

Troca automatizada de paletes

A repaletização manual, ou seja, reembalagem da carga de um palete danificado em um novo, é um processo demorado e trabalhoso. Em Bielefeld e Oelsnitz, um dispositivo de empurrar paletes para reempilhamento agora executa esse trabalho automaticamente e, portanto, é um grande alívio para os funcionários. O palete com defeito carregado é colocado na máquina. Uma vez que o trocador tenha levantado a carga do palete, os funcionários simplesmente o substituem. O trocador então faz a embalagem, finalizando o processo. O sistema funciona com todos os nossos tipos de paletes padrão feitos de madeira ou plástico.
 

Os novos trocadores de paletes poupam aos nossos profissionais de logística a tarefa entediante e demorada de substituição manual de paletes danificados.
Os novos trocadores de paletes poupam aos nossos profissionais de logística a tarefa entediante e demorada de substituição manual de paletes danificados.

Empilhadeiras para maior estabilidade

Outra melhoria são os novos equipamentos de movimentação de cargas com suportes fixos e fechados. Isso nos permitiu aumentar ainda mais a segurança e a eficiência de nossos processos logísticos. A maior estabilidade e capacidade dos novos equipamentos de movimentação de cargas evita acidentes de trabalho e, ao mesmo tempo, reduz os danos às nossas mercadorias.
 

Os novos caminhões industriais garantem processos logísticos mais seguros.
Os novos caminhões industriais garantem processos logísticos mais seguros.

Suporte de ancoragem eletrônico

Nossas estações de carregamento na unidade de Bielefeld foram recentemente equipadas com auxiliares eletrônicos de ancoragem com luzes de sinalização. Este suporte visual inteligente facilita o trabalho de todos os motoristas de caminhão. Isso ocorre porque a abordagem exigente das estações de carregamento é mais rápida e precisa. Os novos sistemas também aumentam a segurança de todos os funcionários nas proximidades do veículo de manobra.
 

Os sistemas eletrônicos de suporte de acoplamento são um grande auxílio para os motoristas, evitam danos ao veículo e protegem as pessoas nas proximidades.
Os sistemas eletrônicos de suporte de acoplamento são um grande auxílio para os motoristas, evitam danos ao veículo e protegem as pessoas nas proximidades.

Calços de roda eletrônicos

Para tornar os locais de trabalho ao redor de nossos portões de carga ainda mais seguros, calços de roda eletrônicos estão sendo usados em Bielefeld. A principal diferença em relação aos calços de roda convencionais é um sensor integrado que detecta a posição das rodas e monitora visualmente o contato com o pneu. Desta forma, as portas de carregamento só podem ser abertas quando o sensor sinaliza que o caminhão não pode mais se deslocar. Se o caminhão deixa de estar seguro, os funcionários na zona de carregamento são alertados de maneira visual e acústica.

No centro logístico da Oelsnitz, tanto os suportes de ancoragem quanto os calços eletrônicos das rodas dão apoio para o carregamento seguro desde 2019.

Os calços de roda são uma ferramenta simples e eficaz para proteger caminhões. A versão eletrônica agora torna essa ferramenta ainda mais segura.
Os calços de roda são uma ferramenta simples e eficaz para proteger caminhões. A versão eletrônica agora torna essa ferramenta ainda mais segura.

Estamos muito satisfeitos por termos conseguido implementar essas medidas eficazes junto com os responsáveis na unidade. Outro sucesso importante em nossos esforços para criar condições cada vez melhores para um trabalho produtivo e saudável.