Com a tecnologia de rebites, podemos unir uns aos outros materiais diversos, num único passo de trabalho sem operação de pré-furação, de forma resistente e estanque ao gás e aos líquidos do lado da matriz.
Com a tecnologia de rebites, podemos unir uns aos outros materiais diversos, num único passo de trabalho sem operação de pré-furação, de forma resistente e estanque ao gás e aos líquidos do lado da matriz.
O Grupo Böllhoff dispõe de know-how na técnica de rebite auto-perfurante do futuro, um parceiro procurado e competente do setor. A empresa dispõe de um portfolio abrangente de elementos de união, técnica de alimentação, integração de sistemas e monitorização de processos. Esta múltipla competência tem vindo a merecer, desde há muitos anos, a confiança da indústria automóvel.
Mas também aqui se pensa no futuro. No contexto de construção leve atual e a inserção de material a ele associada, desde alumínio a aços de alta resistência, é necessário, continuar a desenvolver a técnica de rebite auto-perfurante estabelecido através dos seus limites de processo comprovados. E sempre com sucesso.
O novo rebite RIVSET® HDX foi desenvolvido para unir, com os limites de força de aplicação conhecidos das pistolas de rebite, compostos mistos de aços altamente resistentes e materiais dúcteis. Isto é obtido através de uma geometria otimizada do material a ser unido em combinação com a dureza adaptada do rebite.
Assim, a Böllhoff realiza uniões bem sucedidas com materiais, que apresentam uma resistência de até 1.600 MPa e uma espessura de chapa de 1,8 mm na camada superior.
As ferramentas de instalação e componentes de máquinas que pertencem ao processo RIVSET® Automation H são configuráveis modularmente para aplicação HDX. Constituído pelo Standard Böllhoff Control System (BCS) e pela tecnologia de acionamento Standard Böllhoff é possível definir a respectiva alimentação de rebites, de forma a que propriedades de máquinas relevantes para grandes séries como, por exemplo, tempos de processo < 1,5 s ou disponibilidades > 99,5%, permanecem inalteradas.
Ao contrário da utilização de rebites SKR/SK, o rebite RIVSET® HDX não se aplica numa mangueira de alimentação perfilada em sentido transversal, mas sim num tubo redondo de acordo com o respectivo diâmetro da cabeça de rebite, em sentido longitudinal. A versão modificada do rebite refere-se a todos os componentes do alimentador de rebites de uma máquina RIVSET® Automation H.
Os conceitos de séries podem, além disso ser planejados e estabelecidos independentemente da seleção de rebites com tecnologia de máquinas da Böllhoff.
A orientação consequente para a cadeia de valor do cliente é o elemento fundamental de uma colaboração em parceira com o setor automotivo. É, ao mesmo tempo, o pivô para a elaboração de soluções perfeitas.
Com esta abordagem estratégica, a Böllhoff tornou-se um dos maiores fornecedores mundiais de rebites autoperfurantes e sistemas de processamento de fabricação própria − condições ideais para uma união de qualidade.
Reprint authorised.
Annette Löwen
Direção de equipa
na Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Telefon +49 521 4482-05
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com
Bollhoff Service Center Ltda.
Simone Lazarotti Martinelli
Av. Arquimedes, 500
CEP 13211-840 – SP -Brasil
Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.
O quê? | Formato do ficheiro / Carateres | Primeira edição | Tipo / tamanho | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto para imprensa (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Novembro 2015 | 3496 kb / ZIP | ||||
Foto para imprensa (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Novembro de 2015 | 735 kb / ZIP | ||||
Foto para imprensa (3)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Novembro 2015 | 1685 kb / ZIP |
* incl. espaços em branco