Pesquisa
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Brasil
  2. Inovações

Sobre a Böllhoff

Inovações na Böllhoff

As inovações não acontecem sozinhas: precisa de boas ideias, dos métodos certos e de uma cultura de inovação viva.

Componente impresso em 3D em frente a uma impressora 3D de metal na Böllhoff

Um solucionador de problemas para a tecnologia de união

A inovação garante o nosso sucesso

A inovação é essencial para o sucesso da nossa empresa. É por este motivo que está fortemente enraizada na nossa estratégia empresarial. Cada inovação da Böllhoff tem de solucionar um problema específico dos nossos clientes.

Olhamos para nós mesmos como “Um solucionador de problemas da tecnologia de união”: Fornecemos a todos os clientes a solução de fixação certa, independentemente dos componentes que desejam ligar.

Fotografia de três colaboradores da Böllhoff no laboratório
Bem equipadoo nosso laboratório certificado de testes

"Para nós, a inovação acontece quando uma invenção corresponde à demanda do cliente, ou seja, quando existe um mercado para um novo produto ou processo."

Fotografia de Dr. Jens Bunte, membro da equipe de direção do Grupo Böllhoff
Dr. Jens BunteMembro da direção da empresa responsável pela P&D
»

Como as inovações obtêm sucesso

A gestão sistemática de inovações como a chave para o sucesso

O progresso tecnológico está em franco crescimento. O desenvolvimento de produtos e os processos de fabricação estão também progredindo rapidamente. Os ciclos de vida dos produtos são visivelmente mais curtos. Por isso, mais do que nunca, as empresas são forçadas a inovar constantemente para acompanhar o ritmo. Contamos com uma gestão de inovações rigorosa, incluindo as seguintes medidas:

  • Análise de tendências e equipes de pesquisa no terreno

    Analisamos as tendências de mercado globais e definimos claramente as áreas em que procuramos sistematicamente por inovações. Exemplo: em um dos inúmeros campos de pesquisa, procuramos ideias sobre como poderíamos utilizar a nossa experiência de produção para implementar fixadores inteligentes em assentos de aviões. As ideias promissoras dos nossos colaboradores são, então, apresentadas ao Comitê de Direção para Inovações.

     

  • Comitê de Direção para Inovações

    O Comitê de Direção para Inovações da Böllhoff reúne-se duas vezes por ano. Os criadores e gestores de projetos têm a oportunidade de apresentar as suas ideias para novos produtos ou processos a um comitê de gestão europeu numa fase inicial. Este comitê decide, então, quais as ideias que considera ter potencial e, por esse motivo, receberão mais apoio. Normalmente, analisamos cerca de 25 projetos de inovação em cada comitê de direção.
     

     

  • Euro Innovation Contest

    O Euro Innovation Contest é organizado a cada dois anos desde 2012. Em média, cada edição tem a participação de dez equipes de toda a Europa. Cada equipe apresenta uma solução de união inovadora ou a inovação de um processo oriundo de um projeto de um cliente, por exemplo. 

    Um júri de especialistas atribui, então, o prêmio de “Melhor Inovação” à equipe que apresentou a melhor inovação. Para além deste prêmio, todas as equipes que sobem ao pódio terão igualmente a oportunidade de ganhar outros prêmios sob a forma de eventos de equipe, por exemplo.
     

     

A cultura da inovação

A inovação precisa do ambiente certo

Todas as medidas de gestão da inovação têm um único objetivo: promover uma cultura de inovação dentro da nossa empresa. Incentivamos todos os colaboradores a participar ativamente, pois são os verdadeiros especialistas no que se refere às tendências de mercado e aos desafios enfrentados pelos nossos clientes, permitindo que eles libertem seu potencial escondido.

A confiança é um fator crucial aqui. O melhor ambiente para as ideias inovadoras é um em que exista confiança nos seus colaboradores e que “suas asas não sejam cortadas”. Isto significa que algumas ideias também irão falhar, pois nem todas as boas ideias se tornam numa inovação de sucesso. Contudo, é importante deixar acontecer um tipo positivo de falha e ver também cada ideia não implementada como uma contribuição valiosa. Apesar de tudo, cada ideia não implementada ainda continua a ser um pequeno passo para a próxima inovação.
 

"A coragem e a confiança são dois pilares da cultura da nossa empresa. Só podemos criar uma cultura de inovação numa empresa se confiarmos nos nossos colaboradores e os incentivarmos a ser determinados e a pensar “fora da caixa”."

Michael W. Böllhoff, membro da equipe de direção do Grupo Böllhoff
Michael W. BöllhoffMembro da direção da empresa
»

A inovação precisa das parcerias certas

Existem novas ideias que têm origem em trocas baseadas em parcerias. É por isso que temos aberto, cada vez mais, o nosso processo de inovação para o mundo nos últimos anos. A isto, damos o nome de: Inovação aberta. 

Para além das parcerias já existentes com os melhores institutos de pesquisa e universidades, participamos igualmente no projeto METEOR desde 2021, por exemplo. O projeto de parceria METEOR (métodos e tecnologias para validar e otimizar os recursos de forma eficaz) tem, como objetivo, reduzir as emissões de CO₂ até 80% na produção de estruturas leves. Apoiamos este projeto através da pesquisa de novos métodos de união, assistida por robôs, de estruturas de compostos de metal/plástico. Fazemos também parte da rede tecnológica “It's OWL”, sendo um parceiro fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento de abordagens inteligentes para a transformação digital.

Inovações da Böllhoff

Ao longo da nossa história, a nossa empresa produziu inúmeras inovações. Gostaríamos de apresentar três destas inovações.

  • HELICOIL® Smart

    A inserção aparafusada combina as propriedades de duas variantes do produto HELICOIL®: a fácil instalação da HELICOIL® Plus (com travamento) e a eliminação da ruptura do travamento com a HELICOIL® Tangfree.

    A inovação do HELICOIL® Smart: O mandril de instalação dobra o travamento para trás durante a rotação e, em seguida, o comprime. A característica especial do mandril de instalação é o controle de posicionamento da lâmina. Quando a inserção aparafusada é fixada, a lâmina segura a HELICOIL® através do travamento, tornando mais fácil de apertar. Ao desapertar a ferramenta, a lâmina dobra e comprime o travamento.

     

    Saiba mais sobre as inserções aparafusadas HELICOIL®
  • SITEC®

    O ruído e as vibrações excessivos causam problemas. Podem afetar negativamente o desempenho de um produto, provocando um desgaste mais rápido ou fazendo com que trabalhe de forma menos eficiente. Com os fixadores SITEC®, nos juntamos à tendência do desenvolvimento de soluções NVH (NVH = Noise (Ruído), Vibration (Vibração), Harshness (Dureza)). 

    Por exemplo, nos carros elétricos: ao eliminar barulhos de fundo no grupo propulsor torna mais fácil de identificar ruídos que causam incômodo. É aqui que os elementos SITEC® entram em ação. Os fixadores reduzem o ruído e as vibrações de forma eficaz. Além disso, graças à sua enorme gama de variantes, também podem ser utilizados em muitas outras aplicações fora da indústria automobilística.
     

     

    Saiba mais sobre o SITEC®
  • Conjuntos de recipientes para sistemas de fornecimento ECOSIT®

    Este conjunto de recipientes para os nossos sistemas ECOSIT® combinam muitas funcionalidades práticas em uma só solução. As abas de acesso tornam mais fácil a retirada de peças em C por parte dos trabalhadores. A extremidade interior arredondada também é uma novidade: Evita que as peças em C fiquem presas nos cantos dos recipientes. Graças à base especial em waffle, os recipientes com três tamanhos podem ser empilhados em qualquer disposição, numa configuração estável e segura.

    A excelente funcionalidade também impressionou o júri dos German Design Awards: em 2020, o ECOBin venceu o prêmio na categoria “Excelente Design de Comunicações”.

     

"Estamos orgulhosos em informar que temos, atualmente, cerca de 1000 patentes e pedidos pendentes de patentes. Para além disso, todos os anos, cerca de 15 a 25 novos direitos de propriedade são adicionados na Europa."

Stefan Henning
Stefan HenningDiretor de Patentes
»

Documentário sobre a Böllhoff

Saiba mais sobre como apoiamos os nossos clientes com união de tecnologia de 360° e fazemos avançar as inovações durante o processo neste vídeo da série “Innovation Deutschland”.

Um documentário curto sobre a Böllhoffda série "Innovation Deutschland” do TBD Media Group.

Pode ser de seu interessa também