Download
Suchen Sie nach einer Bedienungsanleitung für Ihr ONSERT® Verarbeitungswerkzeug? Hier finden Sie Ihren kostenlosen Download.
Sie sind sich nicht sicher, wie Sie Ihr ONSERT® Verarbeitungswerkzeug einsetzen sollen? Schnell und einfach – wir stellen Ihnen gerne eine kurze Videoanleitung zur Verfügung.
FAQ
Sie können das manuelle Setzgerät für alle ONSERT® Elemente verwenden. Sie müssen lediglich die Auswechseleinheit ändern.
Die Positionierung der Elemente kann entweder manuell oder mithilfe einer Auswechseleinheit im Werkzeug erfolgen. Bei höheren Anforderungen an die Toleranz empfehlen wir die Verwendung einer Schablone, mit der das ONSERT® SL ONE präzise auf der Bauteiloberfläche platziert werden kann. Diese Schablone sollte vom Anwender selbst erstellt werden.
Das ONSERT® SL ONE verfügt über eine Standard-Aushärtezeit von 10 Sekunden, die für die Verklebung von ONSERT® Elementen mit Schrauben- oder Muttereinsatz ausreichend ist. Bei der Verwendung einzelner Vollkunststoffelemente, wie z. B.für das Kabelmanagement, kann die Aushärtezeit möglicherweise auf 5 Sekunden verkürzt werden. Es ist wichtig, die Aushärtezeit für jede spezifische Anwendung zu überprüfen.
Das Kleben ist nicht für alle Materialien oder Oberflächen gleichermaßen geeignet. Die ONSERT® Standardklebstoffe sind besonders effektiv bei der Verklebung von Glas, Aluminium (sowohl in unbehandelter Form als auch auf tragfähigen Oberflächen wie E-Coat oder eloxierten Oberflächen) und Stahl, wobei letzterer nur nach einer Oberflächenbehandlung verklebt werden sollte. Zudem sind sie geeignet für thermoplastische Materialien, mit Ausnahme von PTFE, PP und POM, sowie für duroplastische Werkstoffe.
Ja, mit dem Einsatz einer zusätzlichen Dosiertechnik.
Bevor Sie den Dosierapplikator verwenden, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung.
Bitte schauen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder kontaktieren Sie uns.
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Entfernung des ONSERT® Elements:
Es wird empfohlen, beide Methoden zunächst zu üben, um Beschädigungen am Kundenprodukt zu vermeiden.
Die verschiedenen Auswechseleinheiten ermöglichen eine bessere Positionierung und Handhabung der ONSERT® Verbindungselemente während des Klebeprozesses. Bei der Auswahl der passenden Auswechseleinheit steht Ihnen Ihr technischer Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Sobald Sie den freien Modus zur Belichtung programmiert haben, muss die Schutzbrille zwingend getragen werden. Befolgen Sie die Anweisungen der Gebrauchsanleitung, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden.
Im Lieferumfang des Koffers sind 5 Ersatz-O-Ringe enthalten. Entfernen Sie den beschädigten O-Ring mithilfe einer kleinen Pinzette oder eines spitzen Gegenstands. Legen Sie den neuen O-Ring vorsichtig in die Nut und drücken Sie ihn mit den Fingern fest. Zur Erleichterung kann das Schutzschild vom Gerät abgenommen werden.
Ja, jedoch muss für die Messung ein geeigneter 405nm-Sensor sowie ein auf das SL ONE abgestimmter Adapter verwendet werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Ansprechpartner.
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich von außen mit einem fusselfreien Baumwolltuch, das in lauwarmes, klares Wasser getränkt wurde.
Flüssige Klebstoffreste können vorsichtig mit einem Baumwolltuch und etwas Alkohol entfernt werden.
Ausgehärtete Klebstoffreste, beispielsweise am Schutzschild oder der LED-Scheibe, dürfen nur mit einem Kunststoffspachtel vorsichtig beseitigt werden. Bitte kontaktieren Sie vorher Ihren Ansprechpartner, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
PERSÖNLICHE BERATUNG
Unser Team unterstützt Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns