eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Toleranzausgleich

FLEXITOL®

Manuell und automatisch. Mit FLEXITOL® können Sie Toleranzen stufenlos ausgleichen.

Toleranzausgleichssysteme – FLEXITOL® Hybrid

Einfacher Toleranzausgleich

Effiziente Produktion

Durch den Einsatz von FLEXITOL® Toleranzausgleichssystemen können bei der Fertigung größere Toleranzen zugelassen und somit günstigere Fertigungsverfahren ermöglicht werden.

Pluspunkte

Vorteile FLEXITOL®

  • Optimaler Ausgleich

    Geeignete Toleranzen für eine zuverlässige Serienfertigung. Ausgleich auch von größeren Fertigungstoleranzen.

  • Technisch‑wirtschaftlichste Lösung

    Zuverlässige Funktionen und erstklassige Qualität.

  • Effiziente Prozesse

    Schnelle und einfache Montage. Kurze und wirtschaftliche Zykluszeiten im gesamten Produktionsablauf.

Schnelle und einfache Montage

Toleranzen stufenlos ausgleichen

Manueller Toleranzausgleich

Dieses Toleranzausgleichssystem wird im Aufnahmebauteil auf ein definiertes Maß verschraubt. Während des Verschraubungsprozesses ist es möglich, die Bauteiltoleranzen zu kompensieren (Nulltoleranz bei Anlieferung des Bauteils). Bei der Montage ist ein weiteres Ausrichten möglich. Beim Lösen der Verbindung bleibt die eingestellte Position erhalten.

Manuelles Toleranzausgleichssystem – FLEXITOL®
FLEXITOL® Manuelles Toleranzausgleichssystem

Automatischer Toleranzausgleich

Zwei Bauteile werden aufeinander ausgerichtet bzw. positioniert. Beim Verschrauben findet ein automatischer Ausgleich des Abstandes zwischen den beiden Bauteilen statt.
Das Toleranzausgleichssystem fixiert die ursprünglich ausgerichtete Position. Wird die Verbindung gelöst, kehrt das System in die Grundposition zurück.

Automatisches Toleranzausgleichssystem – FLEXITOL®
FLEXITOL® Automatisches Toleranzausgleichssystem

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Varianten FLEXITOL®

  • FLEXITOL® Metal

    Das zweiteilige System besteht vollständig aus Metall und ist somit hochbelastbar.

    Durch das geringe Aufbaumaß in der Trennfuge können Sie diese Lösung gut in einem vorhandenen Bauraum integrieren – auch nachträglich.

    Verstellelement

    • Integrierte Mitschleppfunktion
    • Hochbelastbares metallisches Verstellelement

    Befestigungselement

    • Kompakte Abmessung des Systems
    • Blindnietmutter in unterschiedlichen Ausführungen
    • Einfache Montage durch bewährte Blindniettechnik
  • FLEXITOL® Hybrid

    Mehrteiliges System, vorrangig für den Einsatz in Großserien konzeptioniert.

    Durch den modularen Aufbau ist eine Modifikation von unterschiedlichen Grundhöhen und Toleranzausgleichsmaßen einfach umsetzbar.

    Um eine möglichst hohe Kraftübertragung zu gewährleisten, werden bei dieser Hybridlösung (Kunststoff / Metall) die übersetzenden Komponenten aus Metall produziert. Sie werden zusätzlich von einem Mutternkäfig aus Kunststoff umschlossen.
    Die integrierte Blindnietmutter ist als Befestigungsgewinde bereits vorhanden.
     

     

  • FLEXITOL® Plastic

    Der FLEXITOL® Plastic besteht aus einem Verstellelement und einem Befestigungselement aus Kunststoff und wird als vormontierte Baugruppe geliefert. Diese Baugruppe können Sie einfach in die Aufnahmebohrung des Aufnahmebauteiles aus Kunststoff einschrauben.

    Eine weitere Anbindungsmöglichkeit für das Basiselement ermöglicht die Bayonet‑Variante. Hierbei können Sie den FLEXITOL® Plastic in eine schlüssellochförmige Aufnahmeöffnung einbringen und durch eine Vierteldrehung einrasten. Der anschließende Einbauvorgang ist identisch mit der selbstschneidenden Variante.
     

  • FLEXITOL® K' in K'

    Bei den sogenannten Hohlschrauben ist die Funktion des K' in K' Gewindes von hoher Bedeutung. Das
    K' in K' Gewinde schneidet sich selbst sein Aufnahmegewinde in die vorhandene Kunststoffbohrung.

    Durch einen Hemmungseffekt lässt sich die Hohlschraube nur mit einem größeren Drehmoment weiter hinein‑ oder herausschrauben.

     

  • FLEXITOL® Eco

    Der FLEXITOL® Eco besteht aus einem Kunststoffkäfig mit einer umspritzten Metallmutter. Der Toleranzausgleich erfolgt bereits im Montageprozess, indem der Kunststoffkäfig gestaucht wird und sich dabei dem benötigten Toleranzausgleichsmaß automatisch anpasst. Es ist kein weiterer Einstellprozess notwendig.
    Aufgrund der Clipgeometrie im unteren Bereich der Kunststoffumspritzung kann das Element darüber hinaus transportsicher vormontiert werden.

    Eine mögliche Anwendung ist die Befestigung von Instrumententrägern in Fahrzeugkarosserien.

     

  • FLEXITOL® zur Heckleuchtenbefestigung

    Dank dem speziell entwickelten manuellen Toleranzausgleichsystems können Sie die Heckleuchte im montierten Zustand auf ein ideales Spaltmaß ausrichten.

     

  • FLEXITOL® zur Dachrelingbefestigung

    Sonderlösung zur Befestigung der Dachreling mit einem manuellen und automatischen Toleranzausgleich.

    Durch das dünne Blech der Dachhaut können bei der Befestigung der Dachreling keine großen Kräfte übertragen werden. Ein von Böllhoff speziell entwickelter Toleranzausgleich ermöglicht jedoch diese Übertragung.
    Er leitet die Kräfte auf die darunterliegenden Blechlagen weiter. Toleranzen innerhalb des Dachholmes beeinflussen das Spaltmaß der Dachreling zur Dachhaut nicht.
    Es sind unterschiedliche Systeme verfügbar, die entweder an der Dachreling oder in der Karosserie vormontiert werden können.

     

Videos

Die FLEXITOL® Technologie

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns