eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Österreich
  2. News aus der Böllhoff Gruppe
  3. Neue Produktionsstätte in der Türkei eingeweiht

16.10.2025|Unternehmen

Neue Produktionsstätte in der Türkei eingeweiht

Mit einer feierlichen Zeremonie wurde am 8. Oktober 2025 unsere Produktionsstätte in Izmir eröffnet.

Feierliches Band durchschneiden bei der Eröffnung des Böllhoff Produktionsstandorts in Izmir im Oktober 2025

Ein zukunftsweisender Produktionsstandort geht in Betrieb

Etwa 100 Gäste waren bei der Eröffnung dabei, darunter Vertreter der lokalen Politik, der Freihandelszone IZBAŞ, in der der Neubau errichtet wurde, sowie von den Böllhoff Standorten in Bielefeld und Chambéry. Sie alle erhielten Einblicke in die hochmoderne Produktionsstätte in Izmir, in die wir insgesamt rund 20 Millionen Euro investiert haben.

Produktion nah an Europa – für Europa

Als 15. Böllhoff Produktionsstätte weltweit beliefert der neue Standort vor allem den europäischen Markt, in dessen Nähe er liegt – unserem „local for local“-Ansatz folgend. Mit der Neueröffnung wachsen unsere Fertigungskapazitäten für ganz Europa deutlich. 

Über 100 Millionen Verbindungselemente können in Izmir pro Jahr gefertigt werden – zum Start mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vor Ort werden RIVKLE® Blindnietmuttern und AMTEC® Gewindeeinsätze produziert auf einer Fläche von insgesamt 11.000 m² (oder 1,5 Fußballfeldern) auf zwei Etagen. 

Die neue Böllhoff Produktionsstätte im türkischen Izmir aus der Luft
Die neue Böllhoff Produktionsstätte im türkischen Izmir aus der Luft

„Die Eröffnung dieses neuen Werks ist ein Meilenstein für die Böllhoff Gruppe. Der Standort steht für eine langfristige Partnerschaft mit der Region Izmir und sorgt für eine noch zuverlässigere Belieferung unserer Kunden in Europa.“

Michael W. Böllhoff, geschäftsführender Gesellschafter und Mitglied der    Unternehmensleitung der Böllhoff Gruppe
Michael W. BöllhoffMitglied der Unternehmensleitung
»

Neuer Standort unterstützt etablierte Produktionen in Europa

Ein wesentlicher Grund für den Neubau in Izmir: An den etablierten Produktionsstandorten innerhalb Europas, etwa in Bielefeld und Chambéry, waren die Produktionskapazitäten in der Vergangenheit ausgeschöpft. Daher wurden für Kunden in Europa teils ergänzende Lieferungen von unserem Produktionsstandort in Wuxi, China, erforderlich. 

Die zusätzlichen Produktionskapazitäten in der Türkei ermöglichen es uns jetzt, unseren Kunden Produkte zu einem wettbewerbsfähigen Preis aus Europa zu liefern. Ein Plus für unsere Kunden wie auch für unseren CO2-Fußabdruck in der Logistikkette.

Und auch der türkische Markt profitiert von den lokal gefertigten Verbindungselementen aus Izmir. Dort sind wir schon seit fast 20 Jahren präsent mit einem eigenen Vertriebsstandort in der Metropole Istanbul. 

Gäste erhalten Einblicke in die Produktion bei der feierlichen Eröffnung des Böllhoff    Produktionsstandorts im türkischen Izmir
Bei der feierlichen Eröffnung in Izmir erhielten die Gäste auch Einblicke in die Produktionshallen.

„Im Werk Izmir wird unsere langfristige Vision Wirklichkeit: ein Ort, von dem wir unsere europäischen Kunden zu fairen Preisen mit hochwertigen Verbindungselementen beliefern können – und das mit begeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Thierry Morin, CEO von Böllhoff Frankreich und Projektmanager des Neubau-Projekts der    Böllhoff Gruppe in Izmir
Thierry MorinProjektleiter Neubau Izmir und CEO Böllhoff Frankreich
»

In die Zukunft gedacht und auf Wachstum ausgerichtet

Die Produktion am Standort Izmir ist bereits angelaufen, das Qualitätsmanagementsystem vor Ort nach ISO 9001 zertifiziert. Weitere Zertifizierungen für die Automobilbranche (IATF 16949) sowie das Umweltmanagementsystem (ISO 14001) sind für 2026 und 2027 in Planung.

Der Neubau bietet zudem ausreichend Reserven für zukünftiges Wachstum: Von den 11.000 m² Fläche insgesamt sind Teile in der zweiten Etage aktuell noch ungenutzt. In den nächsten Jahren sollen entsprechend weitere Mitarbeitende hinzukommen, die Zahl der Beschäftigten in Izmir bis 2027 auf circa 50 steigen. 

RIVKLE® Blindnietmuttern und Blindnietschrauben
Eins von zwei in Izmir hergestellten Produkten:die RIVKLE® Blindnietmutter von Böllhoff