Erfolgsstories
JULABO
Wirtschaftliche Beschaffung und Belieferung mit unserem ECOSIT® System.
Es werde Licht
Weltweit gilt die Marke Julabo als Synonym für exakte Flüssigkeitstemperierung – mit über 600.000 installierten Temperiersystemen quer durch alle Branchen. Die Lösungen des Herstellers aus dem badenwürttembergischen Seelbach kommen immer dann zum Einsatz, wenn es um präzises Temperieren mit hoher Reproduzierbarkeit geht.
Ausgangssituation
Manueller Beschaffungsprozess nach dem Kanban-Prinzip
Bislang setzte JULABO auf einen manuellen Beschaffungsprozess nach dem Kanban-Prinzip. So wurden die C‑Teile im Wareneingang angenommen, selbst verbucht und mittels innerbetrieblichem Transport zum Bedarfsort gebracht. Wurde dabei ein Bedarf erkannt, wurde die Nachbestellung manuell an den Einkauf übermittelt – eine aufwendige Prozesskette.
Lösung
Beschaffungs- und Belieferungssystem ECOSIT® mit Pick-by-light
JULABO setzt nun auf das Beschaffungs- und Belieferungssystem ECOSIT® von Böllhoff, um seine Fertigungsbereiche mit C‑Teilen zu versorgen. ECOSIT® steht für „ECOnomic Supply In Time“.
Mit diesem Dienstleistungspaket übernehmen wir die komplette Lieferkette für unsere Kunden: von der Disposition, über Beschaffung, Qualitätsprüfung und Lagerhaltung bis zur Warenverteilung ans
Band. Dabei setzen wir seit Jahren auf RFID-Technik. Geht eine Ware zur Neige, kann über den einfachen Einwurf des Etiketts in die RFID-Box der Wiederbeschaffungsprozess gestartet werden. So stellen wir die permanente Verfügbarkeit aller Artikel sicher, zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden.
Bei JULABO kommt die neueste Ergänzung der ECOSIT® Produktfamilie zum Einsatz: das ECOLABEL.
Dieses elektronische Regaletikett erlaubt ein flexibles Kennzeichnen der Artikel im ECOSIT® System. Alle Regalbeschriftungen können direkt am Touchdisplay der Steuerzentrale – der sogenannten RFID Box – angepasst werden. Dank seiner Pick‑by‑light Funktion beschleunigt das ECOLABEL darüber hinaus die Pick-Prozesse vor Ort. Soll ein Artikel kommissioniert werden, leitet ein optisches Signal am Regaletikett den Werker direkt zum passenden Behälter – für ein schnelleres Auffinden aller Artikel und weniger Fehlgriffe.
Kundennutzen
- Schnelle und einfache Bestellauslösung
- Erhöhte Versorgungssicherheit
- Flexibilisierung und Reduzierung der Lieferfrequenzen
- Kürzere Pick-Zeiten
- Einfacher Wechsel der Regalbeschriftungen
»„Die Erwartungen haben sich zu 100 Prozent erfüllt. Artikel sind einfacher und schneller auffindbar, da die Mitarbeiter – nach dem Scannen des leeren Behälters – per Lichtsignal zum entsprechenden Lagerplatz im Regal geführt werden.“