Así pues, con el fin de evitar daños materiales y personales, es preciso disponer de un nivel máximo de seguridad.
Así pues, con el fin de evitar daños materiales y personales, es preciso disponer de un nivel máximo de seguridad.
Con sus anillos de elevación altamente robustos, Böllhoff garantiza una seguridad cuatro veces la carga en todas las direcciones de soporte. Y, por supuesto, con el marcado CE. Estos elementos resultan adecuados para la elevación segura de cargas a efectos de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas, cumplen los requisitos de las normativas de la DGUV (Federación alemana de instituciones para el seguro obligatorio y la prevención de accidentes de trabajo) y llevan el marcado H de las mutuas profesionales. Los altos estándares de calidad de Böllhoff se reflejan también en la inspección final. Todos y cada uno de los anillos de elevación se inspeccionan minuciosamente para ver si presentan grietas o fisuras y solo se autoriza su salida de fábrica si superan todos los ensayos.
Las variantes de productos de la nueva gama de Böllhoff permiten diseñar de forma óptima el sistema de elevación para adaptarlo a la carga que tenga que transportar el cliente. En función del caso de aplicación del que se trate, existen los siguientes tipos de productos:
Tornillo con ojo giratorio, tuerca anular giratoria, pivote de elevación, gato de elevación y abrazadera de anclaje.
Se autoriza la reimpresión.
Frank Nientiedt
Director de marketing empresarial
en Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 521 4482-01
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com
Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com
¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.
¿Qué? | Formato de archivo/Caracteres | Primera autorización | Tipo/Tamaño | Descargar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota de prensa
|
.doc/1.403 caracteres* | Enero de 2016 | 12 kb / ZIP | ||||
Fotos para la prensa (1)
|
.jpg/CMYK/300 dpi | Enero de 2016 | 2311 kb / ZIP | ||||
Fotos para la prensa (2)
|
.jpg/CMYK/300 dpi | Enero de 2016 | 2699 kb / ZIP |
* incluidos espacios