Atornillado directo

TEPRO® K' in K'

Tornillos de plástico y elementos de fijación TEPRO® K' in K' de plástico para plástico autorroscantes y con sistema de bloqueo anti-giro.

 

Tornillos de plástico e insertos de plástico para plásticos autorroscantes, autoterrajantes, ajustables y con sistema de bloqueo anti-giro.

A medio y largo plazo, sometidos a carga dinámica, de balanceo o térmica, el roscado directo con tornillos de metal deriva en problemas en el ajuste o en la unión unión atornillada realizada.

¿Qué hay pues más parecido a fijar una pieza de plástico con tornillos de plástico?

La solución es utilizar elementos de fijación de plástico K' in K' (del alemán “Kunststoff in Kunststoff”, plástico en plástico).

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Procedimiento/Principio

El principio de los tornillos de plástico y los elementos de fijación de plástico K' in K' se basa en un perfil de rosca especial con dos semirroscas desplazadas, que tienen que autoformar o autoaterrajar una rosca receptora dentro del alojamiento cilíndrico o cónico realizado en un primer momento. Esto se realiza para integrar otros elementos de fijación en uniones definitivas o no y que son con sistema de bloqueo anti-giro, autorroscantes, autoterrajantes, ajustables y para la compensación de tolerancias.

Aplicaciones

Los tornillos de plástico y los elementos de fijación de plástico K' in K' se utilizan en las aplicaciones más diversas. En la industria del automóvil, para la fijación del cuadro de instrumentación, así como para el montaje de soportes y la fijación de luces. Del mismo modo, los tornillos de plástico y los elementos de fijación de plástico K' in K' también se utilizan para la fabricación de muebles de oficina.

Ventajas
  • Los tornillos de plástico y los elementos de fijación de plástico K' in K' no se oxidan
  • Resistencia química
  • Compatibilidad electromagnética
  • Reducción de peso debido a que se trata de un elemento totalmente de plástico
  • Los tornillos de plástico y los elementos de fijación de plástico K' in K' permiten uniones seguras

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

No se oxidan

Estos tornillos de plástico e insertos de plástico para plásticos ofrecen gran resistencia a la temperatura, robustez y estabilidad, gracias a que su rosca es de plásticos muy resistentes.

Capacidad de reciclado

Estos tornillos de plástico y elementos de fijación de plástico para plásticos permiten una fácil eliminación de los residuos. Al contrario de lo que ocurre con los insertos de metal, la separación de las piezas de metal y plástico no consume tiempo.

Unión segura

El par de apriete es más alto cuando se desenrosca el elemento de fijación, lo que significa que dicho elemento queda protegido de forma fiable para que no se afloje o suelte por error.

Descripción detallada

 

Acción y modo de funcionamiento de los perfiles de rosca

Los tornillos de plástico y elementos de fijación K' in K' utilizan una geometría de rosca patentada que se identifica fácilmente a través de dos semirroscas desplazadas, donde la rosca K' in K' autoforma o autoaterraja una rosca receptora dentro del alojamiento cilíndrico o cónico de plástico realizado en un primer momento. Una ranura receptora de virutas que transcurre por toda la longitud del tornillo de plástico permite realizar la operación de roscado y terrajado de forma óptima sin bloquear los flancos de la rosca. Gracias al ángulo de desprendimiento resultante y al ángulo libre adyacente, durante el roscado la rosca penetra en el material correspondiente con un par de apriete reducido.

Sin embargo, al desenroscar estos tornillos de plástico o elementos de fijación de plástico, existe un par de apriete notablemente más alto, lo que significa que dicho elemento queda protegido de forma fiable para que no se afloje o suelte por error.

Tornillos de plástico TEPRO® K' in K' – Esquema del principio K' in K'

1) Ranura receptora de virutas/Ángulo de desprendimiento
2) Ángulo libre
3) Sentido de giro
4) Ángulo libre

Tipos de producto

Todos los proyectos se merecen una solución totalmente personalizada.

Conozca más acerca de nuestros tipos de productos y encuentre el más adecuado para su aplicación.

Atornillado directo

Tornillos de plástico TEPRO® K' in K'

Nuestros tornillos de plástico autoterrajantes o autorroscantes.

Más
Sistemas de absorción

Dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® K‘ in K‘

La rosca K‘ in K‘ como pieza
esencial de una solución personalizada para los clientes.

Más
Compensación de tolerancias

Sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® K' in K'

En los llamados “tornillos banjo” (tornillos huecos con rosca hembra), la función de la rosca K' in K' tiene también una importancia fundamental, pues la rosca K' in K' autoforma o autoaterraja una rosca receptora dentro del taladro cilíndrico o cónico ya existente.

Más

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Tornillos de plástico TEPRO® K' in  – Elementos de fijación de plástico para plástico
inglés 4330/15.02 431 kB / PDF
inglés 4330/15.02 431 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.