eCatalogCăutare
Country and language
Choose country:
Choose language:

Povești de succes

LUFT-WENT

Asamblare rapidă și fiabilă la rece a plăcilor

Imagine a unui sistem de ventilație cu mai multe conducte

LUFT-WENT înlocuiește sudura electrică în puncte cu elemente rezistente cu clinchingul

LUFT-WENT utilizează tehnologia RIVCLINCH® pentru a construi conducte și alte componente pentru ventilație, precum și aer condiționat. Producătorul din Ostrów Wielkopolski își desfășoară activitatea din 2015. În producția sa, compania utilizează procese de ardere cu plasmă, tăiere, frezare și găurire. Sudura electrică în puncte cu elemente rezistente este înlocuită treptat de asamblarea tip clinch.

Situația inițială

Proces cu consum mare de energie: Sudura electrică în puncte cu elemente rezistente

LUFT-WENT este implicată în producția de sisteme de ventilație, precum și de echipamente de climatizare și recirculare a aerului. În această industrie, crearea de asamblări etanșe este crucială. Asamblările structurale, așadar trebuie să fie suficient de durabile. Asamblarea rapidă este, de asemenea, foarte importantă.

Tehnologia de asamblare utilizată de LUFT-WENT trebuie să îndeplinească toate aceste condiții.

Inițial, tehnologia de bază a LUFT-WENT pentru asamblarea plăcilor a fost sudura electrică în puncte cu elemente rezistente. Acesta însă este un proces cu consum mare de energie. În timpul sudării electrice în puncte cu elemente rezistente, stratul de zinc este deteriorat, se degajă vapori dăunători pentru sănătate, iar elementele sudate prezintă risc de coroziune. Pentru a fi protejate împotriva coroziunii, componentele sudate trebuie, de asemenea, să fie galvanizate.

Producția de conducte de ventilație la LUFT-WENT din Ostrów Wielkopolski
Producția de conducte de ventilație la LUFT-WENT din Ostrów Wielkopolski

Soluție

RIVCLINCH® asamblarea la rece a plăcilor

Ca parte a cooperării cu Böllhoff Polonia, LUFT-WENT a început să renunțe la sudura electrică în puncte cu elemente rezistente în favoarea tehnologiei tip clinch. Compania a investit într-un dispozitiv staționar RIVCLINCH® 4006 P50 PASS și mai multe dispozitive manuale RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.

RIVCLINCH® 0404 IP – Mașină de clinching pneumatică portabilă
RIVCLINCH® 0404 IPMașină de clinching pneumatică portabilă
Tehnologia RIVCLINCH®LUFT-WENT înlocuiește sudura

Rezultatul

Asamblarea la rece etanșă și rentabilă

Înlocuirea echipamentului de sudură electrică în puncte cu elemente rezistente RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO a avut un impact pozitiv asupra producției LUFT-WENT. Înainte, era nevoie de două persoane pentru a instala conductele mari de ventilație, în timp ce pentru dispozitivul manual de tip clinch necesită un singur operator. Dispozitivul poate fi conectat la diferite stații de lucru care au o conexiune de aer comprimat. Clinchingul elimină necesitatea unei protecții anticorozive suplimentare a componentei sudate deoarece nu afectează stratul de zinc al tablei. În timpul asamblării nu există temperaturi ridicate sau emisii de elemente nocive. Operarea dispozitivelor RIVCLINCH® este simplă și nu sunt necesare certificări speciale pentru operator. Asamblările tip clinch utilizate în ventilația obținută au clasa corespunzătoare de etanșeitate, iar asamblarea este rapidă.

Beneficiile clientului

  • Asamblare rapidă
  • Îmbinare etanșă
  • Montarea la rece nu afectează stratul de zinc - nu există vapori dăunători pentru sănătate și nici probleme de coroziune
  • Economisește energie
  • Ușor de utilizat - nu sunt necesare certificări speciale pentru operator
  • Dispozitive manuale și staționare
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS – Mașină autonomă versatilă
RIVCLINCH® 4006 P50 ASSclincher staționar

Mai multe informații

Ne face plăcere să vă ajutăm

Aveți nevoie de asistență pentru un proiect în derulare?

Informați-ne și vă vom contacta

Contact