Recherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

Morgan

Des assemblages très résistants et fiables dans la plateforme en aluminium du dernier modèle de voiture de sport de Morgan Motors Company.

Böllhoff et Morgan : « Un mélange fascinant entre artisanat et technologie » (©Morgan Motor Company)

Böllhoff et Morgan : « Un mélange fascinant d’artisanat et de technologie »

Depuis 1909, Morgan Motors Company fabrique des voitures de sport qui jouissent d’un statut culte et présentent un mélange fascinant de savoir-faire traditionnel et de technologie moderne.

Situation de départ

La structure en aluminium de la Morgan Plus Six

Chaque Morgan est fabriquée à la main et se compose de trois éléments essentiels : le frêne, l’aluminium et le cuir. Avec la Plus Six, l’entreprise a réussi à produire une structure en aluminium qui offre une augmentation de 100 % de la rigidité torsionnelle par rapport aux structures précédentes. Cela fait de la Plus Six le modèle le plus dynamique de la série Morgan à ce jour.

Pour produire cette structure en aluminium, Morgan a fait face à de nouveaux challenges. Tout d’abord, les différentes pièces en aluminium ont été fixées avec une colle spéciale. Ensuite, elles ont été assemblées. Cette procédure nécessitait une méthode d'assemblage sans pré-poinçonnage de manière à créer des assemblages de haute résistance pendant le durcissement de l'adhésif. Notre technologie de rivetage auto-poinçonneur RIVSET® était la solution idéale.

Plateforme en aluminium de la Morgan Plus Six
Structure en aluminium de la Morgan Plus Six

Solution

Technologie de rivetage auto-poinçonneur RIVSET®

Le rivetage auto-poinçonneur RIVSET® est une méthode d’assemblage permettant de créer des assemblages mécaniques à haute résistance entre des matériaux identiques ou combinés. Les assemblages peuvent être constitués de plus de deux couches, comme dans le cas présent où la colle constitue la couche intermédiaire.

  • Rivetage auto-poinçonneur RIVSET®

    les rivets

  • Rivet auto-poinçonneur RIVSET®

    section transversale

  • Rivets auto-poinçonneurs RIVSET®

    installés dans la carrosserie en aluminium de la Morgan Plus Six

  • Le RIVSET® Portable

    L’outil manuel pour le rivetage auto-poinçonneur

Résultat

Haute résistance et fiabilité

En une seule étape, le rivet semi-tubulaire pénètre dans les couches supérieures de la pièce puis s'évase dans la couche inférieure sans la perforer. Il en résulte une étanchéité aux gaz et aux liquides. Étant donné que les véhicules sont fabriqués à la main, le RIVSET® Portable complète parfaitement le processus d’assemblage.

Avantages client

  • Grande polyvalence
  • Economique
  • Haute résistance quasi-statique et dynamique
La Morgan Plus Six (© Morgan Motor Company)
La Morgan Plus Six (© Morgan Motor Company)

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous