Recherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

LUFT-WENT

Assemblage à froid rapide et fiable des tôles

Photo d’un système de ventilation avec plusieurs tuyaux

LUFT-WENT remplace le soudage par résistance par le clinchage

LUFT-WENT utilise la technologie RIVCLINCH® pour fabriquer ses gaines de ventilation et d’autres pièces de ventilation et de climatisation. Le producteur d’Ostrów Wielkopolski est en activité depuis 2015. Dans sa production, l’entreprise utilise des procédés de brûlage, de découpe, de fraisage et de perçage au plasma. Le soudage par résistance est progressivement remplacé par le clinchage pour l’assemblage.

Situation de départ

Un procédé à forte consommation d’énergie : le soudage par résistance

LUFT-WENT produit des systèmes de ventilation ainsi que des équipements de climatisation et de récupération. Dans ce secteur, il est essentiel de produire des assemblages étanches. Les assemblages sont structurels et doivent donc être suffisamment durables. La rapidité d’assemblage est également très importante.

La technologie d’assemblage utilisée par LUFT-WENT doit satisfaire à toutes ces conditions.

Au départ, la technologie de base utilisée par LUFT-WENT pour assembler les tôles était le soudage par résistance. Or, ce procédé est très énergivore. Lors du procédé de soudage par résistance, le revêtement de zinc est endommagé, des fumées nocives pour la santé sont dégagées et les éléments soudés sont sensibles à la corrosion. Afin de les protéger contre la corrosion, les pièces soudées doivent également être galvanisées.

Production de gaines de ventilation chez LUFT-WENT à Ostrów Wielkopolski
Production de gaines de ventilation chez LUFT-WENT à Ostrów Wielkopolski

Solution

RIVCLINCH® assemblage à froid de tôles

Dans le cadre de sa collaboration avec Böllhoff Poland, LUFT-WENT a commencé à abandonner le soudage par résistance au profit de la technologie du clinchage. L’entreprise a investi dans un appareil stationnaire RIVCLINCH® 4006 P50 PASS et plusieurs appareils portatifs RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.

RIVCLINCH® 0404 IP – Machine de clinchage pneumatique portative
RIVCLINCH® 0404 IPMachine de clinchage pneumatique portative
Technologie RIVCLINCH®LUFT-WENT remplace le soudage

Résultat

Assemblage à froid étanche et économique

Le remplacement de la soudeuse par résistance stationnaire par la RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO a eu un impact positif sur la production chez LUFT-WENT. Auparavant, deux personnes étaient nécessaires pour installer les grandes gaines de ventilation, alors qu’un seul opérateur peut faire fonctionner la pince portative. L’appareil peut être raccordé à différents postes de travail disposant de raccords d’air comprimé. La technique du clinchage élimine la nécessité d’une protection supplémentaire de l’élément soudé contre la corrosion, car cette technologie n’affecte pas le revêtement en zinc de la tôle. L’assemblage n’implique ni températures élevées, ni émissions de substances nocives. L’utilisation des appareils RIVCLINCH® est simple et ne requiert aucune autorisation spéciale du côté de l’opérateur. Les assemblages utilisés dans la ventilation obtenue par clinchage ont la classe d’étanchéité appropriée, et le montage est rapide.

Avantages client

  • Montage rapide
  • Assemblage étanche
  • Le montage à froid n’affecte pas le revêtement en zinc - il n’y a pas de fumées nocives pour la santé ni problèmes de corrosion
  • Économie d’énergie
  • Facile à utiliser - l’opérateur n’a besoin d’aucune autorisation spéciale
  • Appareils stationnaires et portatifs
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS – Machine polyvalente et autonome
RIVCLINCH® 4006 P50 ASSpince stationnaire

Plus d’informations

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous