50 명의 직원을 고용하고 있는이 가족기업은 1985 년에 설립되었습니다. 이 회사는 산업 및 자동차 시장을 위한 패스너를 설계, 생산 및 판매하며, 2015 년에는 1800 만 유로의 매출실적을 을 올릴 것으로 예상됩니다. Unifast의 제품 포트폴리오는 Böllhoff 제품군에 이상적인 제품으로 현재 Böllhoff 그룹의 영업 네트워크를 거쳐 국제적으로 판매 될 예정입니다.
50 명의 직원을 고용하고 있는이 가족기업은 1985 년에 설립되었습니다. 이 회사는 산업 및 자동차 시장을 위한 패스너를 설계, 생산 및 판매하며, 2015 년에는 1800 만 유로의 매출실적을 을 올릴 것으로 예상됩니다. Unifast의 제품 포트폴리오는 Böllhoff 제품군에 이상적인 제품으로 현재 Böllhoff 그룹의 영업 네트워크를 거쳐 국제적으로 판매 될 예정입니다.
웹 사이트
www.unifast.com
Unifast는 1985 년부터 꾸준히 성장해 오고 있으며 현재 삽입 너트 (KAPti-nut), 빠른 릴리스 패스너 (FAST turn) 및 맞춤형 특수 부품에 대한 최첨단 생산 시설을 운영합니다.
KAPti-nut는 얇은 강철 또는 알루미늄 판에 사용하기에 이상적인 고강도 캡 티브 나사 고정 시스템입니다.
FAST 회전은 전기 캐비닛, 에어컨 시스템, 컴프레서 및 모터 제어 패널과 같은 부품을 신속하게 조립 및 분해하거나 유지 보수가 필요한 곳에 전세계적으로 사용되는 빠른 릴리즈 패스너입니다. 자동차 산업은 소음 감소 커버를 위한 빠른 릴리즈 패스너의 주요 소비자입니다.
이번 인수로 Böllhoff그룹은 이탈리아 시장에서의 입지를 확고할 것입니다. 또한 1985 년 이후 이탈리아에 있었으며 현재 밀라노에 사무실을 두고 있으며 총 45 명 직원을 고용하고 있습니다.
재발행 승인됨.
Frank Nientiedt
기업 마케팅 담당 책임자
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
텔리팩스+49 521 449364
이메일 presse@boellhoff.com
JINHAP BOLLHOFF LTD.
Will Jang
관리 총감
15850 대한민국 경기도 군포시 고산로 148번길 17 군포 IT밸리 B동 413호 진합볼호프
이메일:WJang@jinhap-bollhoff.com