プレス – 19.12.2016

RIVKLE®ブラインドリベットナットとスタッド

 

RIVKLE®ブラインドリベットナットとスタッド用新しいバッテリーツール

RIVKLE®B2007が、Böllhoffツールに追加されました。

新しいバッテリーツールは、生産上の課題を解決するために作られました。M3〜M10のRIVKLE®スチールとアルミファスナーは、このコードレスツールで組み付けができます。また、ステンレス製のファスナーの組付けには、M3からM8までに対応しています。

この製品はBöllhoff製です。

 

これは、軽量で高性能の電気油圧技術です。満充電のリチウムイオン電池で800階までリベットが打てます。ができる。また、新たなクイックチェンジシステムは、ツールを使用せずに交換ユニットを変更できます。

B2007は、衝撃保護機能付き人間工学に基づいてデザインされています。リベット打ち荷重設定、リベット打ちサイクルのパラメータ化とバッテリの充電状態を示すLCD上のメニューベースのユーザーインタフェースは、このツールの大きな特徴です。

この設定ツールは、厳しい使用環境の中で非常にユーザーフレンドリーな取扱いを確保するために、Böllhoffの顧客との緊密な協力で開発されたものです

利点 - 概要:

  • 使用範囲3kN〜22kN(M 3〜M 10 RIVKLE®スチールファスナー)
  • 大容量 - 最大24個のRIVKLE®ファスナー/分
  • 完全に充電されたバッテリーで最大800個のリベット接合部
  • リベット打ち荷重の制御と直接入力

このツールは、操作説明書、バッテリー充電器、および1つまたは2つのバッテリーを備えた場合に使用される。交換ユニット(MandrelとAnvil)ならびにさらなるアクセサリーは別々に入手可能である。

RIVKLE® B2007バッテリー設定ツール

RIVKLE® B2007バッテリー設定ツール

 

© Böllhoff グループ、 Bielefeld 2016

転載認定済み

 

責任者

Annette Löwen
マーケティングチームリーダー
at Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Phone +49 521 4482-05
Fax +49 521 449364
Eメール: presse@boellhoff.com

 

こちらにお問い合わせください。

BOLLHOFF K.K.
1-10-29 Marunouchi, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi, Japan, 460-0002
 

ダウンロード

関連するダウンロード
何? ファイルフォーマット/文字 リリース日付 タイプ/サイズ ダウンロード
プレス写真
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016年12月 2204 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016年12月 2204 kb / ZIP

*空白を含む