Böllhoffで一番販売量が多いツールのRIVKLE® P2007と同じ性能を示すRIVKLE® B2007は、そのエネルギー独立性により、もっとフレキシブルに使用できます。
リチウムイオンバッテリー技術は、一回の充電に対し長時間使用を可能にしました。
Böllhoffで一番販売量が多いツールのRIVKLE® P2007と同じ性能を示すRIVKLE® B2007は、そのエネルギー独立性により、もっとフレキシブルに使用できます。
リチウムイオンバッテリー技術は、一回の充電に対し長時間使用を可能にしました。
RIVKLE® B2007についてもっと情報をお探しでしたら、(www.rivkle-b2007.com)にアクセスし、PDFカタログをダウンロードしてください。
ご質問があれば、お気軽にお電話ください。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® B2007 The RIVKLE®バッテリーツール
|
英語 | 12/2019 | 556 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。