eShopRecherche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Histoire d'un succès

Trox

Des approvisionnements et livraisons économiquement avantageux avec notre système ECOSIT®

Vue détaillée d’un système de ventilation.

Gestion des pièces C : Trox, spécialiste de la ventilation, fait confiance à l’ECOSIT® RFID

Située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l’entreprise Trox est spécialisée dans la climatisation et la diffusion d'air. Experte en diffuseurs d’air, en systèmes de ventilation et en systèmes de protection contre les incendies et les fumées, Trox prouve que la diffusion d’air peut être un art - comme le dit la devise de l’entreprise «The art of handling air ».

Situation de départ

Systèmes d’approvisionnement ECOSIT® avec passation manuelle des commandes

Böllhoff et Trox ont démarré leur collaboration en 2001. Depuis, nous fournissons des pièces C à près de dix sites de production du groupe. Au total, nous approvisionnons environ 500 fixations différentes chez Trox : des écrous à sertir RIVKLE®, des  vis et aussi des éléments de fixation plastiques.

Jusqu’à novembre 2018, le processus de réapprovisionnement s’effectuait via les systèmes de livraison ECOSIT® mais avec une passation manuelle des commandes. Böllhoff récupérait les bacs vides une fois par semaine et livrait le réassort approprié la semaine suivante.

Solution

Un processus d’approvisionnement plus flexible grâce à la dernière génération de l’ECOSIT® RFID

En décembre 2018, Trox a procédé à la transition du système d’approvisionnement ECOSIT® vers la technologie moderne RFID dans son centre de production de Neukirchen-Vluyn, en Allemagne. Au cours du projet pilote, le temps de remplacement a été réduit et la passation des commandes a été simplifiée. Aujourd’hui, il suffit d’insérer une étiquette dans le boîtier RFID pour lancer le processus d’approvisionnement, et les commandes de réapprovisionnement des articles sont possibles jusqu’à 24 heures avant la date de livraison prévue.

Exemple d'illustration d'employés travaillant avec un système d’approvisionnement ECOSIT® en RFID
Des employés travaillant avec un système d’approvisionnement ECOSIT® en RFIDPhoto échantillon : Des employés travaillant avec un système d’approvisionnement ECOSIT® RFID

«Avec une seule cadence de livraison par semaine et grâce au nouveau système, nous avons pu réduire notre délai de réapprovisionnement de six jours. Nous avons ainsi gagné en flexibilité et pu franchir une étape importante dans l’automatisation de notre processus de commande.»

De gauche à droite : Wilhelm Wagner (chef de service), Astrid Tschersisch (acheteur) et Bernd Sowade (assurance qualité) devant le système ECOSIT® chez Trox
Wilhelm WagnerChef de service sur le site de Neukirchen-Vluyn
»

Résultat

Une réduction du délai de réapprovisionnement de six jours

Dans le cadre de la réorganisation des systèmes ECOSIT® , les quantités livrées et le nombre total de bacs ont également été ajustés aux besoins actuels de Trox. L'espace utilisé dans les rayonnages a pu être ainsi optimisé. De plus, la série de bacs ECOBin avec volets d’accès latéraux a été mise en place. Ces volets permettent à l’opérateur de prélever plus facilement les fixations souhaitées. Les opérations de picking pour la préparation de production ont été par conséquence accélérés.

Avantages client

  • Une passation de commande rapide et facile
  • Une sécurisation accrue des approvisionnements
  • Une flexibilité et une réduction des cadences de livraison
Bac ECOBin ECOSIT® avec étiquette RFID, rempli de vis hexagonales six pans creux DIN 933
Bac ECOBin ECOSIT®avec une étiquette RFID
De gauche à droite : Wilhelm Wagner (chef de service), Astrid Tschersisch (acheteur) et Bernd Sowade (assurance qualité) devant le système ECOSIT® chez Trox
De gauche à droite :Wilhelm Wagner (chef de service), Astrid Tschersisch (acheteur) et Bernd Sowade (assurance qualité) devant le système ECOSIT® chez Trox

Plus d’informations

Nous nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faîtes-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous