Histoire d'un succès
JULABO
Des approvisionnements et livraisons économiquement avantageux avec notre système ECOSIT®
Que la lumière soit
Dans le monde entier, la marque JULABO est synonyme de thermostatisation parfaite des liquides - plus de 600 000 systèmes de thermostatisation sont installés dans tous les secteurs. JULABO est une entreprise allemande dont le siège se trouve à Seelbach (Bade-Wurtemberg). Ses solutions sont utilisées partout où un contrôle précis de la température avec une grande reproductibilité est nécessaire.
Situation de départ
Processus d’approvisionnement manuel basé sur le principe du Kanban
Jusque-là, JULABO fonctionnait selon un processus d’approvisionnement manuel basé sur le principe du Kanban. Ainsi les pièces C arrivaient au Service Réception, puis enregistrées par l'entreprise elle-même et acheminées par transport interne au lieu d’utilisation. Si, dans ce cadre, un besoin était identifié, la commande de réapprovisionnement était alors transmise manuellement au service achats - une chaîne de traitement lourde.
Solution
Le système d’approvisionnement et de livraison ECOSIT® et la fonction Pick-by-Light
JULABO utilise désormais le système d’approvisionnement et de livraison ECOSIT® de Böllhoff pour approvisionner ses ateliers de production en pièces C. ECOSIT® est l’abréviation de « ECOnomic Supply In Time ».
Avec cette offre de prestations, nous prenons en charge l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour nos clients : de la planification, à l’approvisionnement, au contrôle qualité et à la gestion des stocks et jusqu'à la distribution des marchandises sur la ligne de production. Pour cela, nous utilisons la technologie RFID depuis des années. Si un produit vient à manquer, la simple insertion de l’étiquette dans la boîte RFID déclenche le processus de réapprovisionnement. Ainsi, nous nous assurons en permanence de la disponibilité de tous les articles, et ce pour la plus grande satisfaction de nos clients.
JULABO utilise le tout dernier complément de la gamme de produits ECOSIT® : l’ECOLABEL.
Cette étiquette électronique de rayonnage permet une désignation adaptable des articles dans le système ECOSIT®. Tous les libellés des étagères peuvent être directement modifiés depuis l’écran tactile du centre de contrôle, ladite boîte RFID. Grâce à sa fonction Pick-by-Light, l’ECOLABEL accélère les processus de prélèvement sur site. Si un article doit être prélevé, le signal optique de l’étiquette guide l’employé(e) directement vers le bac approprié - pour une localisation plus rapide de tous les articles et moins d’erreurs de prélèvement.
Les avantages client
- Une passation de commande rapide et facile
- Une sécurisation accrue des approvisionnements
- Une flexibilité et une réduction de la fréquence des livraisons
- Une réduction des temps de prélèvement
- Une modification simple de l’étiquetage des étagères
»«Les attentes ont été satisfaites à 100 %. Les articles peuvent désormais être localisés plus rapidement et plus facilement, car, après avoir scanné le bac vide, l’employé(e) est guidé(e) par un signal lumineux jusqu’à l’emplacement de stockage approprié.»
Nous nous nous ferons un plaisir de vous aider
Vous avez des questions ou un projet en cours ?
Faites-le nous savoir et nous vous contacterons
Contactez-nous