Aurélie Meynier, sculpteur assembleur sur métal travaille essentiellement l'acier et l'acier inoxydable.
Ces oeuvres sont réalisées à base de pièces de récupération. Chaque création est unique.
« Dans mes sculptures, les vides parlent, bousculent, prennent de la place au milieu des pleins. Mes sculptures sont l’aboutissement d’une passion pour le métal, pour la création en général. Je suis à l’écoute des perceptions. Mes doigts tâtonnent, expérimentent, se trompent, essaient, recommencent jusqu’à ce que je ressente une satisfaction dans la forme obtenue, dans l’émotion ressentie. Je laisse le champ libre à ma sensibilité, à mon intuition, à mes émotions intérieures qui me guident dans une recherche constante de l’équilibre, de l’authenticité, dans l’obsession d’ôter au métal cette dureté et cette froideur apparente qui le caractérise. Je mets en avant la souplesse de ce matériau. Les sculptures dansent, nagent, restent très souvent mobiles. » Propos recueillis auprès d’Aurélie Meynier
Vous pouvez retrouver ses réalisations en exposition permanente dans les jardins de l'Abbaye de Talloires jusqu'au 13 novembre 2016. Elle sera présente sur le salon Alpes Home qui se déroulera les 29-30 et 31 juillet 2016 à Méribel. Elle participe au salon des outils déchainés aux forges et moulins de Pinsot ou elle a reçu le Prix Jacques Besson pour sa sculpture "A bout de souffle" en 2012.
aureliemeynier.strikingly.com