Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:

Información técnica

Herramientas de colocación ONSERT®

Le proporcionamos toda la información y asistencia relevante sobre nuestras herramientas de colocación para elementos de fijación con tecnología adhesiva ONSERT®.

ONSERT® SL ONE: lámpara de curado LED UVA eficaz para la unión inteligente de los innovadores elementos de fijación ONSERT

Descargar

Manuales de instrucciones de funcionamiento

¿Busca un manual de instrucciones de funcionamiento para su herramienta de colocación ONSERT®? Aquí lo podrá descargar de forma gratuita.

Vídeo

¿No está seguro de cómo usar su herramienta de colocación ONSERT®? Fácil y rápido: estamos encantados de proporcionarle un breve vídeo orientativo.

Preguntas frecuentes

¿Necesita más ayuda?

Bienvenido a nuestra sección de preguntas frecuentes. Aquí encontrará respuestas para las preguntas más comunes que puedan surgir en la práctica.
  • Puede utilizar la herramienta de colocación manual para todos los tipos de elementos de fijación ONSERT®. Solo tiene que sustituir la unidad de intercambio.

  • Los elementos de fijación pueden posicionarse manualmente o mediante una unidad de intercambio en la herramienta. Para requisitos de tolerancia superiores, recomendamos utilizar una plantilla con la que posicionar el ONSERT® SL ONE con precisión sobre la superficie del componente. El usuario debe crear esta plantilla.

  • El ONSERT® SL ONE está equipado con un tiempo de curado predefinido de 10 segundos, que es suficiente para la unión de los elementos de fijación ONSERT® que contienen una tuerca o tornillo inserto. Si se utilizan elementos de fijación de plástico individuales para la gestión de cables, el tiempo de curado puede reducirse a 5 segundos. Es importante verificar el tiempo de curado para cada aplicación.

  • La unión no es de aplicación universal sobre todos los materiales o superficies. Los adhesivos ONSERT® estándar funcionan excepcionalmente bien sobre vidrio, aluminio (tanto en bruto como en superficies resistentes como acabados por electroforesis o anodizado) y acero (solo después de tratar la superficie). También son eficaces en materiales termoplásticos, excepto PTFE, PP y POM, así como en materiales termoformados.

  • Sí, mediante el uso de una tecnología de dosificación adicional.  
    Antes de utilizar el aplicador de dosificación, siga las indicaciones del manual de instrucciones.

  • Consulte el manual de instrucciones o contacte con nosotros.

  • Hay dos formas de retirar los elementos de fijación ONSERT®:

    1. Aplicando calor, por ejemplo con un secador de pelo, el elemento de fijación ONSERT® y el adhesivo se ablandan y pueden retirarse fácilmente desde fuera hacia dentro con una espátula de plástico.

    2. Como solución «en frío», Böllhoff ofrece una cuña de plástico (referencia: 48501900009) en los accesorios, que también puede utilizarse para retirar el elemento de fijación con la ayuda de un martillo de 500 g.

    Se recomienda probar primero ambos métodos para evitar daños al producto del cliente.

  • Las distintas unidades de recambio facilitan un mejor posicionamiento y manipulación de los elementos de fijación ONSERT® durante el proceso de unión. Su representante técnico estará encantado de ayudarle a seleccionar la unidad de recambio adecuada.

  • Una vez programado el modo libre para la exposición, es obligatorio usar gafas protectoras. Siga las instrucciones del manual del usuario para evitar riesgos para la salud.

  • El paquete viene con 5 juntas de repuesto incluidas. Retire la junta dañada con unas pinzas pequeñas o un objeto puntiagudo. Coloque la nueva junta cuidadosamente en la ranura e insértela presionando con los dedos. Para simplificar el proceso, la pantalla protectora puede desmontarse del dispositivo.

  • Sí, pero debe utilizar para la medición un sensor apropiado de 405 nm y un adaptador específico para el SL ONE. Póngase en contacto con su representante técnico para esta consulta.

  • Limpie el aparato solo por fuera con un paño de algodón sin pelusas humedecido en agua tibia y limpia.

    Los restos de adhesivo líquido pueden eliminarse cuidadosamente con un paño de algodón y un poco de alcohol.

    Los restos de adhesivo endurecido, por ejemplo en la pantalla protectora o en la pantalla LED, solo deben retirarse cuidadosamente mediante una espátula de plástico. Póngase en contacto antes con su representante para evitar daños al aparato.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

¿No ha encontrado la respuesta correcta?

Nuestro equipo está encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros