Prensa – 22.01.2016

Gamas complementarias

NAVITIGHT® – Adiós a las roscas torcidas (“cross-threading”)

Cuando un tornillo se incorpora de forma manual, así como cuando el espacio de montaje es reducido, con frecuencia dicho tornillo se aprieta con el ángulo equivocado.

Así, el tornillo se desplaza un paso de rosca dentro de la pieza (formando lo que en inglés se conoce como “cross-threading”) y queda ladeado, lo que puede provocar daños en la rosca receptora o incluso dejarla inutilizable y, en consecuencia, dar lugar a fallos en la producción y, en parte, ocasionar costes de mecanizado considerables.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

Atornillado seguro

La solución técnica es tan sencilla como genial. Aunque en su origen se desarrolló para la industria del automóvil, gracias a sus características especiales, hoy en día NAVITIGHT® se utiliza también en muchos otros sectores. La particularidad de los tornillos NAVITIGHT® estriba en la geometría de la salida de rosca. El diámetro exterior de la punta del tornillo, que es más estrecha, es más pequeño que el diámetro del núcleo de la rosca hembra. Sin embargo, el paso de rosca permanece constante. De este modo, al enroscar el tornillo surge un par que alinea el tornillo y la rosca a la perfección, lo que garantiza que el atornillado se realice de forma totalmente correcta.

Además, gracias a la función adicional de eliminación de pintura que incorpora el tornillo NAVITIGHT®, también se evitan otros problemas o defectos adicionales. Con el fin de optimizar los procesos, en muchas ocasiones algunos componentes se pintan en su totalidad, por lo que la rosca también queda dotada de dicho revestimiento y ya no es posible realizar un montaje seguro. El tornillo NAVITIGHT® con ranura de eliminación de pintura restaura la rosca hembra retirando la pintura de dicha rosca mediante raspado.

Ventajas del producto:

  • Se evitan atornillados erróneos
  • Atornillado seguro
  • Ahorro de tiempo y de costes gracias a la reducción del porcentaje de errores
  • Posibilidad de automatizar la operación de atornillado
  • Procesamiento ergonómico gracias al ángulo de atornillado óptimo cuando se realiza un montaje manual
  • Función de eliminación de pintura que retira la pintura y otros residuos de la rosca hembra

La versión estándar de NAVITIGHT® posee una cabeza de brida hexagonal y se encuentra disponible en los tamaños M 5 a M 14. También son posibles otras formas de cabeza y otras dimensiones.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Se autoriza la reimpresión.

 

Autor responsable

Frank Nientiedt
Director de marketing empresarial
en Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 521 4482-01
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com

 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Nota de prensa
.doc/2.105 caracteres* Enero de 2016 14 kB / ZIP
.doc/2.105 caracteres* Enero de 2016 14 kb / ZIP
Fotos para la prensa (1)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 2569 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 2569 kb / ZIP
Fotos para la prensa (2)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 1614 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 1614 kb / ZIP
Fotos para la prensa (3)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 1924 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 1924 kb / ZIP

* incluidos espacios