Buscar
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Argentina
  2. Noticias del Grupo Böllhoff
  3. Inauguración de una nueva planta de producción en Turquía

16/10/2025|Empresa

Inauguración de una nueva planta de producción en Turquía

El 8 de octubre de 2025 se inauguró oficialmente nuestra planta de producción en Esmirna.

Ceremonia de cortar la cinta en la inauguración de la planta de fabricación de Böllhoff en Esmirna en octubre de 2025

Se pone en funcionamiento una planta de producción orientada al futuro.

Unos 100 invitados asistieron a la ceremonia de inauguración, incluidos representantes políticos locales de la zona franca de IZBAŞ donde está situado el nuevo edificio y de las sedes de Böllhoff en Bielefeld y en Chambéry. Todos recibieron información sobre la moderna planta de fabricación en Esmirna, en la que hemos invertido unos 20 millones de euros en total.

Fabricación para Europa, cerca de Europa

La nueva fábrica, que es la planta de fabricación n.º 15 de Böllhoff en todo el mundo, abastece principalmente al mercado europeo cercano, en línea con nuestro enfoque «local para local». La nueva planta de producción aumenta significativamente nuestra capacidad de fabricación para toda Europa. 

En Esmirna se pueden fabricar más de 100 millones de elementos de fijación al año, con unos 30 empleados, inicialmente. Las tuercas remachables RIVKLE® y los insertos roscados AMTEC® se fabrican in situ en una superficie total de 11.000 m² (equivalente a 1,5 campos de fútbol) distribuidos en dos plantas.

 

Vista aérea de la nueva planta de producción de Böllhoff en Esmirna (Turquía)
Vista aérea de la nueva planta de producción de Böllhoff en Esmirna (Turquía)

«La inauguración de esta fábrica constituye un hito para el Grupo Böllhoff. Esta planta es sinónimo de colaboración a largo plazo con la región de Esmirna y de fiabilidad en el suministro para nuestros clientes en Europa.»

Michael W. Böllhoff, Socio gerente del Grupo Böllhoff y miembro de la dirección de la empresa
Michael W. BöllhoffDirección de la empresa
»

La nueva sede complementa las plantas de producción establecidas en Europa

Una de las principales razones para abrir la nueva planta en Esmirna fue que las capacidades de producción de las plantas de Europa, como Bielefeld y Chambéry, se vieron saturadas en el pasado, lo que nos obligó a realizar envíos adicionales desde nuestra planta de producción en Wuxi (China), para atender la demanda de los clientes en Europa.

Las capacidades de producción adicionales en Turquía eliminarán esta necesidad en el futuro y acortarán las rutas de entrega para muchos clientes europeos de Böllhoff. Una ventaja tanto para nuestros clientes como para nuestra huella de carbono en la cadena logística. 

El mercado turco también se beneficiará de los elementos de fijación fabricados en Esmirna. Tenemos presencia en Turquía desde hace casi 20 años, a través de una oficina comercial en la ciudad de Estambul. 

Los invitados recibieron información sobre la fabricación en la gran inauguración de la planta de producción de Böllhoff en Esmirna (Turquía)
En la gran inauguración en Esmirna, los invitados realizaron una visita por las instalaciones de producción.

«La fábrica de Esmirna es donde nuestra visión a largo plazo se convierte en realidad: un lugar desde donde podemos suministrar a nuestros clientes europeos elementos de fijación estándares de calidad a un precio justo y con un personal motivado.»

Thierry Morin, CEO de Böllhoff Francia y Director de proyecto para el proyecto de construcción del Grupo Böllhoff en Esmirna
Thierry MorinDirector de proyectos de Esmirna y Director gerente de Böllhoff Francia
»

Una planta que mira al futuro centrada en el crecimiento

La producción en la planta de Esmirna ya ha comenzado y el sistema de gestión de calidad in situ ha obtenido la certificación ISO 9001. Se prevén nuevas certificaciones para la industria del automóvil (IATF 16949) y nuestro sistema de gestión medioambiental (ISO 14001) para 2026 y 2027.

El nuevo edificio también ofrece reservas suficientes para el crecimiento futuro. De los 11 000 m² totales de superficie útil, actualmente, parte del espacio de la segunda planta del edificio sigue estando libre. En los próximos años se incorporarán nuevos empleados en Esmirna, por lo que en 2027 aumentará su plantilla hasta unos 50.

Tuerca remachable y perno remachable RIVKLE®
Uno de los dos productos que se fabrican en Esmirna:la tuerca remachable RIVKLE® de Böllhoff