따라서 최대한의 안전성은 작업자 부상과 장비 손상을 예방하는 데 필수적입니다.
따라서 최대한의 안전성은 작업자 부상과 장비 손상을 예방하는 데 필수적입니다.
Böllhoff는 고하중 리프팅 포인트로 모든 하중 방향에서 하중의 4 배 안전을 보장합니다. CE 인증을 받았습니다. 이 제품은 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 하중을 안전하게 들어 올리고 독일 사회 복지 보험 (DGUV) 규정 (고용주 책임 보험 협회의 "H 스탬프")의 요구 사항을 충족합니다. Böllhoff의 고품질 표준은 최종 검사 및 테스트에도 반영됩니다. 모든 리프팅 포인트는 균열 손상 여부를 확인하고 검사를 통과 할 때만 승인됩니다.
Böllhoff의 새로운 범위의 제품 변형은 리프팅 시스템이 고객의 적재 요구 사항에 맞게 최적으로 구성 될 수 있음을 의미합니다. 응용 분야에 따라 다음 제품 유형을 사용할 수 있습니다.
회전하는 아이 볼트를 돌리면서 리프팅 안테 너를 회전시키고, 들어 올리며, 브래킷과 앵커 클램프를 멈춥니 다.
재발행 승인됨.
Frank Nientiedt
기업 마케팅 담당 책임자
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
텔리팩스+49 521 449364
이메일 presse@boellhoff.com
JINHAP BOLLHOFF LTD.
Will Jang
관리 총감
15850 대한민국 경기도 군포시 고산로 148번길 17 군포 IT밸리 B동 413호 진합볼호프
이메일:WJang@jinhap-bollhoff.com
당사에 관하여 기사를 작성하고 싶다면 보도 자료를 다운로드하시고 보도 사진을 클릭하십시오.
무엇입니까? | 파일 형식 / 문자 | 발표 날짜 | 종류 / 크기 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보도 자료 사진 (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 년 1 월 | 2311 kb / ZIP | ||||
보도 자료 사진(2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 년 1 월 | 2699 kb / ZIP |
* 공란 포함