현재Böllhoff는 패스너 및조립 기계의 세계적인 주요한 제조업체, 유통업체 및 서비스 업체입니다. 140 년 역사를 가진 Böllhoff그룹은 전세계 24 개국에서 40 개 지역에 45개 기업과 네트워크를 구축하였습니다.
현재Böllhoff는 패스너 및조립 기계의 세계적인 주요한 제조업체, 유통업체 및 서비스 업체입니다. 140 년 역사를 가진 Böllhoff그룹은 전세계 24 개국에서 40 개 지역에 45개 기업과 네트워크를 구축하였습니다.
Dr. Carsten Löffler 및 Dr. Jens Bunte는 가족에 속하지 않는 이사회 구성원입니다. 2016년에, Böllhoff는 5억7500만 유로의 매출액을 달성하였으며 11%의 성장율을 달성했습니다. 3700만 유로는 독일 빌레펠트에 있는Archimedesstraße에서 새로운 생산 규모로부터 발생된 것입니다. 2017년에 대한 전망은 아주 긍정적입니다: 그룹 매출액은 6억 유로정도로 예상되며, 5000만 유로 투자 계획 및 직원 고용자수는 3000명이상으로 예상됩니다. 독일의 고용자 수는 1300명에 도달할 것입니다. 기존 년도와 같이, Böllhoff는 17가지 다른 훈련 직업 및 5 개 이중 학문 프로그램을 위한 60명 연수생을 충원할 예정입니다. 이는 사내 고급 직원과 함께 성장이 우위를 실현할 수 있도록 합니다.
기념일의 경우에, Böllhoff는 문화, 예술, 문학 및 스포츠의 지역에 있는 사회적인 프로젝트를 위한 추가적인 140,000 유로를 기부할 것입니다. 장기 "공동 자원 봉사" 이니셔티브의 프레임 워크 내에서, 각 개별 직원의 개인적인 자선 기부는 특히 프로젝트 당 €1400와 함께 지원됩니다.
Wilhelm Böllhoff는 1877년에Herdecke에서 회사를 설립하고 트랜스-지역 하드웨어 도매업 자와 산업 기업들을 상대로 제품을 유통하였습니다. 1923년에 프랑스인에 의한 Ruhr 지역의 점령으로 빌헬름의 아들 조세프는 빌레펠트에 있는 분지를 열고 기계와 선박 산업을 위한 나사, 너트 및 스레드 패스너 제품들을 취급하기 시작하였습니다.
그 사이에, 제품 범위는 현저하게 성장하였습니다: 표준 부품의 기존 선택이 더 개발되었습니다. 스레드 인서트, 빠른 릴리스 패스너, 셀프 피어싱 리벳, 플라스틱으로 제작된 접착성 패스터 및 정밀 부품들이 추가되었습니다.
오늘날의 핵심 목표는 오로지 광범위한 제품뿐만아니라 전체적인 부가 가치 사슬을 포함하여 고객 지원에 초점을 맞추어야 하는 것입니다: 프로세스 최적화 및 비용 절감. 고객의 경쟁력을 강화할 수 있는 키 포인트입니다. 기술 및 서비스의 범위는 현대 재료와 건설 방법, 경제 조달, 재고 및 공급뿐만 아니라 조립 시간과 비용 감소 등이 포함됩니다. 철학은: 나사에서 완성된 어셈블리로 전환되었습니다.
오늘날 자동차 및 항공 우주 산업의 모든 제조업체 뿐만 아니라 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야에서 많은 기업, 판금 및 플라스틱 가공 및 전자 산업은 국내 및 국제 고객 기반에 속합니다.