검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

볼호프 소개

볼호프의 혁신

혁신은 단독으로 발생하지 않습니다. 좋은 아이디어, 올바른 방법 및 살아있는 혁신 문화가 필요합니다.

볼호프의 금속 3D 프린터 앞의 3D 프린팅 부품

체결 기술을 위한 문제 해결사

혁신은 우리의 성공을 보장합니다

혁신은 우리 회사의 성공에 매우 중요합니다. 이것이 우리의 기업 전략에 확고하게 자리 잡은 이유입니다. 모든 볼호프 혁신은 고객의 특정 문제를 해결해야 합니다.

우리는 스스로를 '기술 체결을 위한 문제 해결사'라고 생각합니다. 우리는 연결하려는 구성 요소에 관계없이 모든 고객에게 올바른 패스닝 솔루션을 제공합니다.

실험실에 있는 볼호프 직원 3명의 사진
잘 갖춰진 공인 테스트 연구소

「우리에게 있어 혁신은 발명품이 고객의 요구 사항과 일치할 때, 즉 새로운 제품이나 새로운 프로세스에 대한 시장이 있을 때 발생합니다.」

볼호프 그룹 경영진의 일원인 옌스 분테 박사의 사진
옌스 분테 박사 R&D 담당 회사 경영진 구성원
»

혁신이 성공하는 방법

성공의 열쇠는 체계적인 혁신 관리

기술 진보는 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 제품 개발 및 제조 공정도 빠르게 진행되고 있습니다. 제품 수명 주기가 눈에 띄게 짧아집니다. 그 어느 때보다도 기업은 보조를 맞추기 위해 끊임없이 혁신해야 합니다. 우리는 다음 조치를 포함하여 엄격한 혁신 관리에 의존합니다.

  • 트렌드 분석 및 검색 현장 팀

    우리는 글로벌 시장 동향을 분석하고 체계적으로 혁신을 모색할 명확하게 정의된 영역을 설정합니다. 예: 수많은 검색 필드 중 하나에서 우리는 생산 전문 지식을 사용하여 항공기 좌석용 지능형 패스너를 구현하는 방법에 대한 아이디어를 찾았습니다. 직원들의 유망한 아이디어는 혁신운영위원회에 제출됩니다.

  • 혁신운영위원회

    볼호프 혁신 운영 위원회는 1년에 두 번 모임을 갖습니다. 개발자와 프로젝트 관리자는 초기 단계에서 유럽 관리 위원회에 새로운 제품이나 프로세스에 대한 아이디어를 제시할 수 있는 기회를 갖습니다. 그런 다음 위원회는 유망하다고 판단되는 아이디어를 결정하고 이에 따라 추가 지원을 받게 됩니다. 원칙적으로 운영위원회별로 25개 정도의 혁신과제를 검토합니다.
     

  • 유로 이노베이션 콘테스트

    사내 유로 이노베이션 콘테스트는 2012년부터 2년마다 개최되고 있습니다. 평균적으로 유럽 전역에서 10개 팀이 참가합니다. 각 팀은 예를 들어 고객 프로젝트에서 성장한 혁신적인 체결 솔루션 또는 프로세스 혁신을 제시합니다. 

    그런 다음 전문가 심사위원단이 최고의 혁신에 '최고의 혁신' 상을 수여합니다. 이 상 외에도 모든 포디엄 피니셔는 예를 들어 팀 이벤트의 형태로 추가 상을 받을 수 있는 기회를 갖게 됩니다.
     

혁신의 문화

혁신에는 올바른 환경이 필요합니다

모든 혁신 관리 조치에는 회사 내에서 혁신 문화를 촉진하는 단일 목표가 있습니다. 우리는 모든 직원이 시장 동향과 고객이 직면한 문제에 대해 진정한 전문가이기 때문에 적극적으로 참여하여 숨겨진 잠재력을 발휘할 수 있도록 합니다.

여기서 신뢰는 중요한 요소입니다. 혁신적인 아이디어를 위한 최고의 환경은 직원을 신뢰하고 '그들이 일을 하도록 내버려 두는 것'입니다. 이는 모든 좋은 아이디어가 성공적인 혁신이 되는 것은 아니기 때문에 일부 아이디어도 실패할 수 있음을 의미합니다. 그러나 긍정적인 유형의 실패를 가능하게 하고 실행되지 않은 모든 아이디어를 가치 있는 기여로 보는 것도 중요합니다. 구현되지 않은 모든 아이디어는 여전히 다음 혁신을 위한 작은 발걸음이기 때문입니다.
 

「용기와 신뢰는 우리 기업 문화의 두 가지 초석입니다. 직원을 신뢰하고 용감하고 고정관념에서 벗어나 생각하도록 격려해야만 회사에서 혁신 문화를 만들 수 있습니다.」

Michael W. Böllhoff, Böllhoff 그룹 경영진
마이클 W. 볼호프 회사 경영진의 구성원
»

혁신에는 올바른 파트너십이 필요합니다

파트너십을 기반으로 한 교류에서도 새로운 아이디어가 떠오른다. 그렇기 때문에 최근 몇 년 동안 혁신 프로세스를 외부 세계에 점점 더 많이 개방했습니다. 우리는 이것을 다음과 같이 부릅니다. 오픈 이노베이션. 

주요 연구 기관 및 대학과의 기존 파트너십 외에도 예를 들어 2021년부터 METEOR 프로젝트에도 참여했습니다. 공동 프로젝트 METEOR(자원 효율성을  검증하고 최적화하기 위한 방법 및 기술)는 경량 구조물 생산 시 CO₂ 배출량을 최대 80%까지 줄이는 것을 목표로 합니다. 우리는 플라스틱/금속 복합 구조의 로봇 지원 체결을 위한 새로운 방법을 조사하여 이를 지원합니다. 우리는 또한 디지털 혁신을 위한 지능형 접근 방식을 개발할 때 핵심 파트너로서 'It's OWL' 기술 네트워크의 일부입니다.

볼호프의 혁신

우리 역사의 과정에서 우리 회사는 꽤 많은 혁신을 일으켰습니다. 그 중 세 가지를 소개하고자 합니다.

  • HELICOIL® 스마트

    나사산 인서트는 HELICOIL®의 두 가지 제품 변형인 HELICOIL® Plus(탱 포함)의 쉬운 설치와 HELICOIL® Tangfree로 탱 파손 제거의 속성을 결합합니다.

    HELICOIL® 스마트의 혁신: 설치 맨드릴은 회전하는 동안 탱을 뒤로 구부린 다음 압축합니다. 설치 맨드릴의 특징은 블레이드 위치 제어입니다. 나사산 인서트가 나사로 조여지면 블레이드가 탱으로 HELICOIL®을 잡아 나사로 조이기가 더 쉬워집니다. 공구를 풀 때 블레이드가 구부러지고 탱이 압축됩니다.

    HELICOIL® 나사산 인서트에 대해 자세히 알아보십시오.
  • SITEC®

    과도한 소음과 진동은 문제를 일으킵니다. 제품이 더 빨리 마모되거나 덜 효율적으로 작동하도록 하여 제품 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. SITEC® 패스너로 NVH 개발 추세(NVH = 소음, 진동, 열악함)를 충족하고 있습니다. 

    예: 전기 자동차: 드라이브 트레인에서 배경 소음을 제거하면 파괴적인 소음을 더 쉽게 식별할 수 있습니다. 여기서 SITEC® 요소가 작용합니다. 소음과 진동을 효과적으로 줄입니다. 다양한 변형 덕분에 자동차 부문 이외의 다른 많은 응용 분야에서도 사용됩니다.
     

    SITEC®에 대해 자세히 알아보기
  • ECOSIT® 공급 시스템용 컨테이너 시리즈

    ECOSIT® 시스템을 위한 이 컨테이너 시리즈는 많은 실용적인 기능을 단일 솔루션에 결합합니다. 액세스 플랩을 사용하면 작업자가 C 부품을 쉽게 제거할 수 있습니다. 둥근 내부 가장자리도 새로운 기능입니다. C-부품이 컨테이너 모서리에 끼이는 것을 방지합니다. 특수 와플 베이스 덕분에 3가지 크기의 용기를 안정적이고 안전한 구성으로 어떤 배열로든 쌓을 수 있습니다.

    고품질 기능은 독일 디자인 어워드의 심사위원에게도 깊은 인상을 남겼습니다.2020 년 ECOBin won '우수 커뮤니케이션 디자인' 부문에서 상을 수상했습니다.

눈에 보이는 혁신

우리의 특허

2021년 1월 SME 포털 Die Deutsche Wirtschaft의 '중소기업 특허’  분석에 따르면 우리는 독일에서  가장 많은 특허를 보유한 25개 중소기업 중 하나입니다. 

「우리는 현재 약 1,000개의 특허 및 출원 중인 특허를 보유하고 있음을 발표하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 그리고 매년 약 15~25개의 새로운 재산권이 유럽에 추가됩니다.」

스테판 헤닝
스테판 헤닝 특허 책임자
»

볼호프에 관한 다큐멘터리

‘혁신 독일' 시리즈의 이 비디오에서 당사가 360° 체결 기술로 고객을 지원하고 프로세스에서 혁신을 추진하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

볼호프에 대한 짧은 다큐멘터리 TBD Media 그룹의 '혁신 독일' 시리즈.