이미 4 대째로 당사는 창업자의 성공을 기반으로 구축하고 있습니다. 독립은 항상 당사 사업의 초석으로 설정되어 있습니다. 따라서 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG는 지주 회사의 역할을 수행하면서 창업 가족의 완전한 소유권을 유지합니다. 오늘날의 회사 경영진은 Wilhelm A. Böllhoff와 Michael W. Böllhoff, Carsten Löffler 박사 및 Jens Bunte 박사를 포함한 4 명 관리자로 구성됩니다. Wilhelm A. Böllhoff (1965 년생)는 1995 년 오스트리아에 입사했습니다. 현재 그는 패스너 서비스 공급, 인적 자원 및 품질 관리업무를 담당하고 있습니다. Michael W. Böllhoff (1971 년생)는 1998 년 브라질에서 입사했습니다. Michael W. Böllhoff는 체결 및 조립 기술뿐만 아니라 생산업무를 책임지고 있습니다.
Dr. Carsten Löffler와 Dr. Jens Bunte이 관리업무를 수행하고 있습니다. 2012 년 Jens Bunte 박사 (1968 년 출생)는 전세계의 연구 개발, 응용 기술 및 지적 재산에 대한 책임을 맡았습니다.
재무, 통제, 법무 및 IT는 1994 년에 회사에 입사한 Dr. Carsten Löffler (1962 년생)가 관리해오고 있습니다.