Böllhoffからの技術革新は、多くの技術分野で求められる不正操作や盗難防止に対する需要を満たしています。ロック要素は、特殊ツールを用いてのみ取外すことができます。PARRYPLUG®は、許可された人と熟練した人だけが装置、機械、設備にアクセスできることを保証します。人間と機械の両方の安全性が関係する場合に使用され、盗難防止のための最適な方法でもあります。
Böllhoffからの技術革新は、多くの技術分野で求められる不正操作や盗難防止に対する需要を満たしています。ロック要素は、特殊ツールを用いてのみ取外すことができます。PARRYPLUG®は、許可された人と熟練した人だけが装置、機械、設備にアクセスできることを保証します。人間と機械の両方の安全性が関係する場合に使用され、盗難防止のための最適な方法でもあります。
PARRYPLUG®(to parry off an attack:攻撃を撃退するためのプラグ)は、特別に構成された軸方向リブの効果により六角穴に確実に圧入されることで、工具によるボルトの不正取り外しを防止します。高性能プラスチックの使用により、-50℃〜+ 200℃の広い温度範囲でのアプリケーションが可能になります。精密製造により、六角穴のドライブの最小公差まで考慮することができます。
PARRYPLUG®の取り付けは非常に簡単です。マガジン内の最大6つのプラグにより、ツールなしで簡単にインストールできます。ハンドリング補助具を回転または傾斜させることによってプラグを分離することができます。追加の準備なしで簡単にインストールすることができます。
ほとんどのファスナーは隠れたところで使用されますが、PARRYPLUG®はエクステリアで使用され、外観の美しさも保ちます。お客様の要求に応じて PARRYPLUG®を個別に着色でき、汚れや腐食からエレメントを保護するための魅力的な技術的デザインを提供しています。
転載認定済み
Daniel Tovar
プロダクト・マネージャー
Böllhoff GmbH
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
電子メール presse@boellhoff.com
BOLLHOFF K.K.
1-10-29 Marunouchi, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi, Japan, 460-0002
何? | ファイルフォーマット/文字 | リリース日付 | タイプ/サイズ | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレス写真(1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2017年1月 | 1146 kb / ZIP | ||||
プレス写真(2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2017年1月 | 901 kb / ZIP | ||||
プレス写真(3)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2017年1月 | 2191 kb / ZIP |
*空白を含む