プレス – 14.06.2017

さらなる成長のための投資


 

Böllhoffは独自の生産と物流に投資します

売上高は2009年以来2倍以上になり、製品の範囲は継続的に増加し、従業員数も増加しています。

Böllhoffグループは、生産と物流にさらに投資して、過去数年間の積極的な発展に対応しています。

Böllhoff parabola

 

将来の成長を確実に成功させるために、BöllhoffはドイツのザクセンにあるOelsnitz-Taltitzにさらに物流センターに投資しています。この立地はすべてのヨーロッパ市場への最適な物流接続に理想的です。今年、同社の歴史の中で最大の物流センターの建物が始まります。初期の開発フェーズでは、今後数年間で約100の新しい雇用が創出されます。さらに、10ヘクタール以上では、新たな敷地にはさらなる成長のための十分なスペースがあります。

今後2年間で、Böllhoffはビーレフェルトの本社にも引き続き投資する予定です。生産能力はすべての地域で大幅に拡大され、生産設備は引き続き近代化されています。投資はArchimedesstraßeのBielefeld本部だけでなく、Duisburger Straßeにある元の工場ビルについても計画されています。Böllhoffは最近、ビーレフェルトの市政にこれらの建物を無料で提供し、最大500人の難民の宿泊施設となりました。2019年には、効率の高い生産機械が金属製のファスナーの生産に向けて稼動を開始する予定です。

増加した投資で、Böllhoffは11%の売上高の増加が5億7500万ユーロに達した後、同社の積極的な発展に対応しています。今年は6億ユーロ以上の売上高が見込まれています。従業員数はドイツで1,300人が雇用され、3,000人以上に増加する見込みです。


Böllhoffについて

製造業者、販売代理店、サービスプロバイダーとして、Böllhoffは接合および処理システムの世界的な有力企業です。Böllhoff社は140年の歴史を持ち、24カ国40か所に45社のグローバルネットワークを構築しています。製品の範囲は10万個以上の貯蔵可能なアイテムをカバーし、継続的に成長しています。

 

© Böllhoff グループ、Bielefeld 2017

転載認定済み

 

責任者

Frank Nientiedt
企業マーケティング部長
at Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
Eメール: presse@boellhoff.com

 

こちらにお問い合わせください。

BOLLHOFF K.K.
1-10-29 Marunouchi, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi, Japan, 460-0002
 

ダウンロード

関連するダウンロード
何? ファイルフォーマット/文字 リリース日付 タイプ/サイズ ダウンロード
プレス写真(1)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017.06 6256 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017.06 6256 kb / ZIP
プレス写真(2)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017.06 6377 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017.06 6377 kb / ZIP

*空白を含む