Böllhoffの焼付き防止塗装は、磨耗を防ぐ効果的な方法です。
Böllhoffの焼付き防止塗装は、磨耗を防ぐ効果的な方法です。
防錆鋼が腐食に強い理由は、その表面が非常に薄い(2〜5nm)クロム酸化膜で被覆されているからです。電気化学的活性の潜在的な差異のために、処理されたステンレス鋼は通常不動態化されます。焼付き防止を使って、特定の不動態化を薄い乾燥フッ素重合体ベースの潤滑剤を生成する調整済みの非電解コロイド懸濁液で再処理されます。これは、部品がスレッドの焼付きなしで組み立てられることを意味します。
焼付き防止塗装は、ステンレススチール製ネジ締め付けの潜在的なフォローアップコストを最小限に抑えます。プレコーティングは乾燥しており、ノンスリップです。色はオフホワイトであり、塗装の厚さは5〜20μmになります温度範囲は-180〜260℃です。摩擦も0.12〜0.18µtotに設定されています。
現在、B 53090に準拠した焼付き防止塗装付きA2のDIN 934ナットとDIN 985セルフロックナットは、Böllhoffから標準で入手できます
最適な締め付けの設計を実現するために、Böllhoffの認定試験室で必要なテストを実行できます
転載認定済み
Frank Nientiedt
企業マーケティング部長
at Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
Eメール: presse@boellhoff.com
BOLLHOFF K.K.
1-10-29 Marunouchi, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi, Japan, 460-0002
何? | ファイルフォーマット/文字 | リリース日付 | タイプ/サイズ | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレス写真
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016年1月 | 2849 kb / ZIP |
*空白を含む